2輪車用タイヤレバーのレビュー

平均満足度 3.53 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車用タイヤレバー モノタロウ
全長が215mmで携帯や持ち運びに便利です。丈夫な肉厚で当然バイクにも使用できます。タイヤチューブやホイールを傷めることなく作業ができます。 【用途】バイク・自転車用
73件中 61~73件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-01-27
用途:
二輪車のパンク修理、及びタイヤ交換等
対象商品:
85939445

タイヤをしっかりホールドするので、リムからタイヤを楽に外しやすく満足している。

2015-06-22
用途:
14インチタイヤの交換
対象商品:
85939445

先端が太く使いにくい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-01-11
用途:
2輪車のタイヤ交換
対象商品:
85939445

強度は十分。 長さはもう少しあるとベストかな と思いました。

2014-08-14
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
85939445

分厚くて曲がった方は、バイクのタイヤ交換には使えません。
反対のフラットの方で無事タイヤ交換出来ました。

原山自動車商会 様2014-11-27
用途:
単車のタイヤ交換
対象商品:
85939445

非常に良いです

2014-08-09
用途:
二輪車のタイヤ組換え
対象商品:
85939445

とにかく造りが雑、2本購入しましたが先端の曲り具合・厚み・幅等てんでバラバラ。表面は仕上げ等されていない様でホイールに傷が付きそうです。手作り感満載の品で価格が安いことぐらいしか評価できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2014-10-14
用途:
バイクタイヤ交換
対象商品:
85939445

2個同時に購入しましたが、うち1個が品質で問題ありでした。正常な1個と比べると形状と仕上げ研磨があまりにも雑で、検品しているとは思えない程です。なんとか使用には事足りました。わざわざ返品交換するのもめんどうなので今回はこのまま使用します。今後はせめて品質を同等のものに揃えて発送してください。ひとつは立派でひとつは雑であれば当然気持ちが良くありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-04-16
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
85939445

2本同時に注文しましたが、同じ物? って信じられないくらい の製品ばらつきがあるようで レバーの先端部分が5mm以上幅が違い サイズ選択したかのようです。
もう少し同じ大きさで生産でいないものでしょうかね?使用に問題ないので安い=使えないってことではありませんが・・・・ 驚きましたね

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

現品を確認させていただきたく存じます。可能でございましたら、弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

2014-07-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
85939445

同じ物を3つ注文したにもかかわらず
微妙に大きさや重さ長さ形の違ったものが届きました
おまけに、使用できればまだよかったのですが
肝心のタイヤにかかる先の部分が
太すぎてこのままでは使用できません!
粗悪品を販売するのも、たいがいにして欲しいです!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2014-07-14
用途:
バイクのタイヤ交換作業
対象商品:
85939445

特に、問題なく使用できました。

2014-04-10
用途:
スクーターのタイヤ交換時に使用しました
対象商品:
85939445

兎に角、短いので取り回しはきくのですが…力を入れにくいです。

1人が参考にしています
2014-07-17
用途:
タイヤ交換
対象商品:
85939445

先が厚すぎてタイヤトリムの間に入らなかった。

バイクショップ ヒューイズガレージ 様2014-03-25
用途:
タイヤ交換
対象商品:
85939445

あまりに品質が悪くて驚きました.モノタロウブランドでも最悪レベルの商品と思います.他のモノタロウブランドには良いものもありましたのでとても残念です.FORGED...と刻印が半分消えかかって薄く刻印されていますが,とても鍛造品とは思えない状態でした.バリや変形も多く残念ながらどなたにもお勧めできかねます.
むしろその辺に落ちている鉄を加工したほうが良いくらいの製品でした.ラインナップから外すべきと思います.

7人が参考にしています