シリコンスプレーのレビュー

平均満足度 4.62 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンスプレー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
398 / 税込 438
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。 【用途】自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
93件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ローリエ 様2026-03-30
用途:
ゴム部品の潤滑
対象商品:
59898256

ゴム部品の差し込みに苦労していましたがシリコンスプレーを使って時短ができました。

大栄装業 様2025-12-14
用途:
除雪機のオーガ、シュートに

前から雪が着くところにスプレーすると意外と着かなくなるので、そんなに雪の降る所でも無いので助かっています。また、安いので。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
自家/会社で使用
対象商品:
59898256

とにかく色々使っています ブレーキキャリパーピストンの潤滑 ブレーキ回り ゴム製品の潤滑 ウィッグの静電気防止とか助かってます

2025-10-22
用途:
車の異音解消に使用してます。

内装のきしみ音やゴムシール部分に吹いたりして異音を防止しています。

有限会社アスコ通信特機 様2025-07-20
用途:
ケーブル通線時に使用

ケーブル通線でシュッとひと吹きでビックリするくらい楽になります。
べたつきも無く便利です。

アトリエ アズミ 様2025-03-18
用途:
玄関ドアの白ポケの修正

玄関ドアが白くボケて来たのでシリコンを塗布して修正。綺麗に元の状態に復活しました。

有限会社 アトリ 様2024-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
59898256

バイクの艶出し汚れ取り拭き上げ磨きあげに使っています。

2024-02-26
用途:
シャッターのメンテナンス時
対象商品:
59898256

シャッターの上げ下げがしにくくなったら、スプレーしています。
色々なメーカーのシリコンスプレーがあるので迷いましたが、呉工業なのでこちらを選びました。

1人が参考にしています
2023-12-12
用途:
バイクのさび止め
対象商品:
59898256

チャンバーのさび止めに効果絶大です。新品で買ったスチールのチャンバーは耐熱クリア塗装がされているものがほとんどで、すぐに錆びてきてしまいます。取付直後にこちらのシリコンスプレーを多めにかけて磨いてやるとシリコンの被膜ができて全く錆びてくることがなくなりました。サイレンサーのスプリングや錆びやすいボルトの頭にも塗っています。ねじ山に塗ってからつけるとトルクがかかりすぎてしまいますしゆるみの原因にもなるので使い分けが必要。

2024-03-19
用途:
釣り糸の滑り性向上
対象商品:
59898256

このタイプはベトベトせずに乾燥するので、いろんなシーンで使っています。一つ家にあると重宝することが多いです。

2024-02-23
用途:
つや出し
対象商品:
59898256

古いプラスチックケースのつや出しに使用しています。
見違えるように綺麗になります。

2024-01-11
用途:
車の艶出し
対象商品:
59898256

耐久性にはあまり優れませんが、安価なので問題ありません。凄い艶が出ます。

2023-12-21
用途:
金具等の潤滑メンテナンス
対象商品:
59898256

いつも使用させて頂いています。缶のサイズも持ちやすくて使いやすいです。何より潤滑力がこのコスパなら大満足です、今後も使用させて頂きます。

2023-12-18
用途:
鍵穴の潤滑剤
対象商品:
59898256

細かな鉄くずやほこりの洗い流しに最適でした。引き続き購入したいと考えています。

2023-06-15
用途:
NA8Cシフトレバーのメンテナンス
対象商品:
59898256

シフトブーツ割れの際に周辺部品も交換しました。
ちょうどシリコンスプレーが切れる頃だったので一緒に購入しました

1人が参考にしています
2023-07-23
用途:
シャッターや引き戸が重い時
対象商品:
59898256

シャッター・引き戸など動きが重たくなったら、スプレーします。他メーカーのシリコンスプレーもありますが、信頼性のある呉工業のものを愛用しています。

府中綿業株式会社 様2023-05-02
用途:
建具の滑りに効果あり
対象商品:
59898256

建具の滑りに使用してます。また鍵穴のメンテナンスにも使っています。

2023-03-17
用途:
車のメンテ
対象商品:
59898256

手っ取り早くて楽ちんです。
樹脂やタイヤの劣化部分に吹けば見た目が蘇ります。

2023-10-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
59898256

普通に使えます。つるつるになりますが、持ちがあまりよくない。

2022-12-07
用途:
建具(引き戸)
対象商品:
59898256

引き戸の滑りが悪くなったときにシリコンスプレーを塗布すると開き締めするときのストレスが無くなりますよ。敷居に直接スプレーするのはNGです。ティッシュなどにスプレーしてそのティッシュで敷居を拭くようにしましょうね。その他、埃や塵がたまりやすい部分を綺麗にしてから使用すると以後の掃除が楽になります。