ゴムエアーホース カットのレビュー
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
【用途】土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
2024-06-14
- 用途:
- 二輪車のメンテナンス
- 対象商品:
- 86304084
硬く曲がりにくいため圧送用のホースとして向いています。ただ硬くて接続用のプラグが入りにくい、曲げRが大きくなるため使用するケースを選ぶ必要があります。
2021-04-30
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 86304127
10年以上の車のゴムホースが裂けていたので、替えようと思ったが純正ではゴムホースだけでは無くアッシーでコストが高かったので、代用に使ってみました。ピッタリのサイズではなかったの取り付けることが取り付けることができました。どうにか使えているようです。
1人が参考にしています
2017-08-08
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 86304066
地元のホームセンターを何軒か回ってみましたが内径12.7mmのホースは
ありませんでした。
ナットの力を思い知りました。
2016-11-03
- 用途:
- 自転車スタンド用床キズ防護品として
- 対象商品:
- 86304163
家の通路はスタンプコンクリートなので自転車を駐輪する際に、勢いよくおくと
表面が削れます。なので、スタンドにこのゴムを巻きつけて、緩衝材として使用
しております。
1人が参考にしています