ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付のレビュー

平均満足度 4.62 (226件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
226件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-23
用途:
ママチャリのフロントブレーキワイヤー交換

フロントブレーキの効きが悪くなっていた。
見るとワイヤーが素線切れをおこしていた。
スチール製で動きが悪くなっていた。
モノタロウのこのワイヤーステンレス製で良さげなので交換。
スムーズに動く様になりブレーキシューも同時交換したこともあり
ブレーキ復活しました。
ワイヤーの余分な長さニッパーで切断したこともありほつれました。
戻してエンドキャップをつけて
ブレーキが復活
した。

2026-01-22
用途:
自転車リアブレーキワイヤーの交換

錆びたリアブレーキワイヤーの交換に使用しました。
タイコ付きステンレスワイヤー製のブレーキケーブルを探していたので、モノタロウにあって良かったです。ホームセンターはインナーケーブルのみの物は扱っていなかったので、とても助かりました。しかも値段も安いのでコストパフォーマンスに優れています。
ブレーキインナーケーブルを必要な長さでカットしてエンド部分をステンレス用フラックスを使い、はんだ付けにて処理しました。
品質にも問題はありません。
ケーブルのエンドキャップもついているので、はんだ付けしない方ならエンドキャップをカシメるだけなので、簡単だと思います。

2025-12-20
用途:
後ろVブレーキのブレーキワイヤ交換
対象商品:
86969687

Vブレーキのリアに取り付けてみましたが、スムースでなく、レバーアジャスターボルトからアウターワイヤが外れる事が頻繁でした。
取り回しは一番シンプルに、Vブレーキ直前のリードパイプも、曲がりの少ないものに交換、
アウターケーブルも念のため交換。
当然、Vブレーキのスプリング調整、Vブレーキのフレーム取り付け部の初期イニシャル3段も異常無し、Vブレーキ軸の注油も施してます。
それでもレバーからアウターケーブル外れました。
直径をノギスで実測すると1.55ミリ、いろいろ検索すると1.5ミリ呼称と1.6ミリ呼称の製品が有る事に気が付き、急いでたのでAmazonで1.5ミリ呼称のワイヤを入手し取り替えました。
そのケーブルは、ノギス実測1.5ミリでした。
結果、症状直りました。
取り外したワイヤーは、前用ブレーキに使用しました。
同じ製品をリアキャリパーブレーキ車に使ってますが問題有りません。
注意書きが有っても良いかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2026-01-26
用途:
自転車のメンテナンス

リピート購入です、ステンレスなので錆びの心配なく、愛車の定期メンテナンスに使用。

2025-08-12
用途:
自転車整備に

固着したブレーキワイヤーの交換に使用しました。
長さが2種類ありますが大して金額が変わらないので
長い方を1つストックしています。性能的には十分です。

2025-03-28
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
86969671

1_年前に買ったクロスバイクが色々ボロくなったので、ワイヤーも更新しました。特に問題なく使用できます。 カットしたあとにバラけやすい気もするが、カバー付けるので問題なし。 最大手通販サイトは品質不安あるがこちらは最低限の品質は守っているので安くても安心ですね

1人が参考にしています
医療法人和 様2025-02-09
用途:
自転車フロントブレーキワイヤーの交換

愛用しているミニベロ自転車ですが、海が近いところで使用しているのでいろいろとサビサビになります。こちらのブレーキワイヤーは品質もよく、なんの問題もなく交換可能で値ごろでおすすめです。

1人が参考にしています
社会福祉法人 富樫福祉会 様2024-12-19
用途:
リクライニング車いすのスイング・リクラ作動固定ワイヤ。

大型車椅子や標準の車椅子のリクライニング・チルト。ブレーキの作動用インナーケーブルがほつれたり破断したときに長さを切って合わせ使用しています。ワイヤーにシリコンスプレーをたっぷりしみ込ませると作動良好です。

1人が参考にしています
2025-01-26
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969671

クロスバイクのブレーキ交換に使用しましたが問題なくつけれました。
値段も安くありがたいです。

2024-09-30
用途:
錆びた自転車のブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969671

古い自転車のブレーキワイヤーがサビサビで怖く、握り心地も弱くなっていたので値段もお手軽なこちらに交換しました、ステンレスとのことでこれでもう錆びないかな?握り心地もカッチリしました。先端の蓋も着いてて使いやすかったです。

2024-09-29
用途:
ブレーキワイヤー交換

最近は自転車屋さんも少なくなり、またホームセンターでもこのインナーワイヤーのみが販売されておらず探し回りました。
特に前ブレーキのみ。
後ろ用はあったんですがね
すぐにでもモノタロウで注文すればよかったと反省!

2024-12-09
用途:
古いマウンテンバイクのメンテナンス

リアブレーキのワイヤーが、2本程切れて、ほつれていたので交換しました。
品質も良く価格も安いので、大変助かります。

2024-09-14
用途:
ミニサイクル後ブレーキ用

長さが2000mmなのでカットすればあらゆるタイプの自転車に対応出来ると思います。
点検時に、タイコの付け根のワイヤーがほつれたために切れる前に交換しました。
後がローラーブレーキなので引っ張り強度の強いものをと思い購入しました.

芝原商会 様2024-07-21
用途:
自転車修理
対象商品:
86969687

自転車屋です。
電動アシスト自転車の後ろブレーキが効かなくなっているとき、このインナーワイヤーだけの交換でたいていは改善されてます。
交換時にはグリスを塗って更にサビを防ぐ用にしますと、良い状態が長持ちします。
安価ですので、試すのもありでしょう。
これでだめならローラーブレーキの交換が望ましいです。

1人が参考にしています
2024-12-07
用途:
古いMTBのメンテナンス

ワイヤーが2本程切れて、ほつれていたので交換しました。
品質も良く値段も安いので、大変助かります。

2024-12-05
用途:
MTBのリアブレーキワイヤー交換

古いマウンテンバイクのワイヤーがほつれて来たので交換しました。
値段も安く品質も良いので、大変助かります。

2024-10-19
用途:
ママチャリ補修用

品質にまったく問題ありません。エンドキャップもついておりありがたいです。

2024-09-13
用途:
クロスバイク交換用

エスケープR3を自分で交換しています。何度か購入しましたが、品質、取扱いに問題ありません。予備に自宅で保管もしてます。

2024-07-29
用途:
自転車のメンテナンスなど
対象商品:
86969671

配達、商品の確実さ、いつもお世話になっております。これからもよろしくお願いします。

2024-05-28
用途:
交換用に最適
対象商品:
86969687

錆びず切れず抵抗も少なくしかも安い。何の欠点も見当たりません。