ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付のレビュー

平均満足度 4.63 (235件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
235件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-07
用途:
古いMTBのメンテナンス

ワイヤーが2本程切れて、ほつれていたので交換しました。
品質も良く値段も安いので、大変助かります。

2024-09-14
用途:
ミニサイクル後ブレーキ用

長さが2000mmなのでカットすればあらゆるタイプの自転車に対応出来ると思います。
点検時に、タイコの付け根のワイヤーがほつれたために切れる前に交換しました。
後がローラーブレーキなので引っ張り強度の強いものをと思い購入しました.

芝原商会 様2024-07-21
用途:
自転車修理
対象商品:
86969687

自転車屋です。
電動アシスト自転車の後ろブレーキが効かなくなっているとき、このインナーワイヤーだけの交換でたいていは改善されてます。
交換時にはグリスを塗って更にサビを防ぐ用にしますと、良い状態が長持ちします。
安価ですので、試すのもありでしょう。
これでだめならローラーブレーキの交換が望ましいです。

1人が参考にしています
2024-12-05
用途:
MTBのリアブレーキワイヤー交換

古いマウンテンバイクのワイヤーがほつれて来たので交換しました。
値段も安く品質も良いので、大変助かります。

2024-10-19
用途:
ママチャリ補修用

品質にまったく問題ありません。エンドキャップもついておりありがたいです。

2024-09-13
用途:
クロスバイク交換用

エスケープR3を自分で交換しています。何度か購入しましたが、品質、取扱いに問題ありません。予備に自宅で保管もしてます。

2024-07-29
用途:
自転車のメンテナンスなど
対象商品:
86969671

配達、商品の確実さ、いつもお世話になっております。これからもよろしくお願いします。

2024-05-28
用途:
交換用に最適
対象商品:
86969687

錆びず切れず抵抗も少なくしかも安い。何の欠点も見当たりません。

2024-05-11
用途:
子供の自転車メンテナンス
対象商品:
86969671

子供の自転車のブレーキワイヤー交換で使用しました。
値段も安いし良かったです。

2024-04-28
用途:
サイクリングに使用の自転車のメンテナンス時
対象商品:
86969687

今までに自分の、友達の自転車に何度も使用していますが
調子は非常にいいです 価格も安くて助かっています

高円寺北口歯科小児矯正歯科クリニック 様2024-10-19
用途:
エスケープのブレーキ整備に
対象商品:
86969671

この値段でしっかりしたワイヤーに交換できるのは本当に助かります。

2024-05-17
用途:
MTBのワイヤー交換
対象商品:
86969671

MTBのワイヤー交換に買った。安いので予備にまた買おう。

2023-12-14
用途:
電動自転車の後輪ブレーキ用
対象商品:
86969687

アウター、インナーともステンレス製はとても高価であるため、
アウターはそのまま継続使用し、インナーがステンレス製を探していたところ
手頃な値段で見つかり満足です。
インナーの長さ調整は、組み立てて最終段階で切断を勧めます。
先に切断するとよれが広がり、アウターにも通らない場合があるからです。

エムズ企画設計株式会社 様2023-11-30
用途:
嫁さん子供の自転車の部品交換
対象商品:
86969687

消耗品なので絶対にいつも交換していますが問題ありません。
コスパ最高、最強です。

2023-10-13
用途:
自転車のブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969671

ワイヤーなので切れないと思ってましたが、太鼓の繋ぎ目から切れてしまい交換用に購入しました。エンドも付いているので良かったと思います。
ついでに、リアのブレーキケーブルも交換しようと思っていましたが、長さを間違えて
購入してしまい交換できませんでした。

自転車修理ボランティア厚別 様2023-05-30
用途:
自転車の補修部品
対象商品:
86969671

この製品は腐食しづらくいつまでも固着することなくよく滑ります
同モノタロウオリジナル製品のアウターと組み合わせて使うと電位差による腐食も抑えられるので雨ざらし環境でも永く耐えます。太鼓部分が犠牲極となりますので太鼓周辺から腐食します。目視出来ないインナー内で傷みが進むということは無いものと存じます
組みつけ時ワイヤー表面に6-66もしくはシリコンルブを薄く塗布して擦りつけるのをお勧めいたします

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2023-05-28
用途:
電動アシスト自転車のリアブレーキ用
対象商品:
86969687

アウターと一緒に交換しました。
ステンレス製なので長く使えると期待しています。
長さは2m長で10cmほど切れば良く、ちょうど良い長さだと思いました。
エンドキャップが2個付属しているのも良いです。

改野調査 様2023-08-28
用途:
自転車の補修
対象商品:
86969687

必要にして十分 また購入します。エンドのカシメはもう少し予備の数が欲しいが、値段からいえば贅沢

医療法人社団純正会 様2023-06-05
用途:
車いすのブレーキワイヤーの交換で使用
対象商品:
86969671

車いすのブレーキワイヤー以外でリクライニング車椅子のワイヤーとしても交換できるのでものすごく助かります。

2023-05-09
用途:
交換
対象商品:
86969671

思った以上に簡単にできました.タイコの長さが後0.5~1mm長いよかった.シマノのMTです.