ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付のレビュー

平均満足度 4.63 (236件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
236件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-11
用途:
クロスバイクのブレーキワイヤーの交換時
対象商品:
86969671

とても満足しています。
某メーカーのケーブルともいい勝負ができるぐらいの耐久性です。

2019-12-01
用途:
自転車オーバーホール
対象商品:
86969687

キチッとした商品で問題は有りませんでしたが、最後のワイヤーカット処理用のカッターが必要です。

2019-11-29
用途:
クロスバイクのブレーキワイヤー
対象商品:
86969671

値段が安いですが、全く遜色なく使用できてます。
使い心地も悪くないです。

2019-10-17
用途:
子供用自転車のブレーキワイヤー交換に使用
対象商品:
86969671

ステンレス製でこの価格はコスパ良い。エンドも2個付属していて使いやすい。

2020-04-23
用途:
自転車のメンテナンス

全く問題ないです。
値段もお手頃なので、気軽にサビたケーブルを交換できます。

2019-09-03
用途:
ママチャリへ
対象商品:
86969687

何本か使用しましたがとてもよい感じです。
調節できる長さがあるので好みの長さにすることができます。

近藤建築 様2020-04-22
用途:
自転車のブレーキケーブル交換
対象商品:
86969671

クロスバイクのブレーキケーブル交換に使用しました。値段の割には特に問題なく使用できます。

内山煙草店 様2020-03-14
用途:
自転車
対象商品:
86969671

コスパいいですね。商品もしっかりとしています。また必要なら買います。

2020-01-06
用途:
MTBのメンテナンス
対象商品:
86969671

MTBのワイヤーが錆てきたため交換、特に問題なし。

2019-04-14
用途:
クロスバイクの整備
対象商品:
86969671

escape r3 のブレーキケーブルに使用しました。
品質もしなやかで、ステンレス製で耐久性もよさそうです。
何より安いです。

2019-04-12
用途:
趣味でビンテージ自転車のレストア
対象商品:
86969687

車体の雰囲気を壊さないよう、アウターは既存のものを使用する場合もあり、インナーのみ安価で入手できるのはありがたいです。品質は申し分ないので、今後も購入予定です

2020-01-29
用途:
通勤用自転車
対象商品:
86969671

10か月くらい利用していますが、問題はありません。

2019-04-10
用途:
自転車の修理
対象商品:
86969671

軽快車(ママチャリ)の修理に使用しました。作動がすごく軽くなりました。
エンドキャップが2個付属しているのもいいですね。

2019-04-10
用途:
自転車の修理
対象商品:
86969687

軽快車(ママチャリ)の修理に使用しました。作動がすごく軽くなりました。
エンドキャップが2個付属しているのもいいですね。

2018-12-04
用途:
自転車の定期メンテナンス
対象商品:
86969671

ケーブルは定期的に交換しており、このように格安で提供頂けるととても助かります。
ストックも含め、数本購入させて頂きました。
ワイヤーエンドが綺麗に整端されており、挿入するさいにとてもありがたいです。
今後もお願い致します。

1人が参考にしています
2019-03-03
用途:
クロスバイクのブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969671

あまりに安価なので心配でしたが、材質SUS304とステンレス製でとてもきれいな商品でした。耐久性はまだわかりませんが、日本製ですし満足しています。

てば介 様2019-11-26
用途:
自転車の修理に
対象商品:
86969671

とてもいい商品だとおもいました。コスパ的にもいいと思います。

2019-02-02
用途:
中古自転車の補修
対象商品:
86969671

いつも利用させて頂いております。シマノ社製と比べても、機能的や耐久性も劣りません。国産メーカーの高級ママチャリ以外は普通にワイヤーが錆びますが、こちらのモノタロウブランドステンレス製は錆びません。

2018-11-27
用途:
孫に譲る前のオーバーホール
対象商品:
86969671

ステンレス製でこの価格は安い。コーヒー代で前後のワイヤーが交換出来てブレーキだけに安心して乗れる。この際に他のバイクも交換したいと思っています。エンドキャップは大きい方がMTBには似合ってます。

2018-11-29
用途:
自転車修理
対象商品:
86969671

この値段で、ステンレスワイヤーは大変魅力的です。しかも先端のアルミのインナーキャップが2個も付属していますよ。