ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用のレビュー

平均満足度 4.51 (281件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
281件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-23
用途:
ママチャリの整備
対象商品:
86969741

何の支障もなく交換出来ました。安価で良かったです。

2021-02-06
用途:
クボタ製はるな耕運機アクセルワイヤー交換に
対象商品:
86969757

クボタ耕運機、はるなのアクセルワイヤーが降雨により浸水して動きが悪くなったので、自転車用ですが交換に使用しました。ワイヤーエンド、太鼓部は自転車用ですので径が大きい為、グラインダーで削り、アウター、インナーはワイヤーカッターにて切断して交換しましが、問題なく交換できました。純正部品ではかなり高額ですので、加工ができる方でしたらお安く交換ができます。ホームセンターでも自転車用交換ワイヤーは購入できますが、こちらの方が断然安いです。流用、汎用で使用するなら、別でブレーキワイヤー用アウターキャップの併用をお勧めします。当方、交換時、インナーにモリブデンスプレーと、ワイヤーオイルを塗布して交換しました。動きもスムーズでお値段以上だと思います。

2人が参考にしています
ホシデン労働組合 様2021-07-24
用途:
ブレーキ方式を交換したのでワイヤーも新調
対象商品:
86969741

通学用の自転車の前輪のホイール交換を機にブレーキも交換した!
簡単に取り付け出来また

2021-04-13
用途:
自転車のメンテナンス用に
対象商品:
86969741

モノタロウブランド安価で助かります。自分でメンテナンスしようと色々と購入しました。綺麗になると楽しいね。

2021-04-14
用途:
古い自転車のワイヤーケーブル補修
対象商品:
86969766

灰色を頼みました。ブレーキワイヤーが切れそうなハサミのようなカッターを近所で約1000円で購入。100均で10mmコンビネーションレンチを購入。ペンチはもともと家にあったものでかしめました。

1人が参考にしています
2021-04-05
用途:
部品交換
対象商品:
86969741

安いのでそれなりかと思いましたが、きちんと作られております。後は耐久性が良ければいいですね。またリピートしたいです。

2021-04-19
用途:
マウンテンバイクのブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969741

素人です。
youtubeでブレーキワイヤー交換の動画を見つけ自分でできるかな?と思い購入。
調整にちょっと力が必要でしたが難なく交換可能でした。
ワイヤーとワイヤーカバーを切断するワイヤーカッターは購入した方がいいと思います。
ニッパー等では厳しいです・・・

2021-02-25
用途:
耕運機のアクセルワイヤーとして使用
対象商品:
86969757

太鼓の部分の加工(削る)が必要でしたが、簡単に取り付けできました。アクセルワイヤ―に強度は必要ありませんので、これの流用で十分でした。

2021-04-12
用途:
子供自転車のブレーキ修理
対象商品:
86969757

子供用16インチ自転車のブレーキ動作が悪くなっていたために交換した。長さは元々の長さに合わせてカットした。動きがよくなりとても満足しております。

2021-05-05
用途:
自転車ブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969741

サイズもピッタリでワイヤー径も少し太くてgoodです。

2021-03-03
用途:
自転車修理
対象商品:
86969741

コスパがいいです。
レバー側はサイズが違いましたが、
以前の物を再使用して完成です。

2020-12-24
用途:
ケーブル交換
対象商品:
86969741

汎用自転車のフロントブレーキケーブルの替えとして使用しました。一般的な販売価格に比べて格安であるばかりでなく、品質的にも問題なく、ケーブル先端のカバーまで付属し、コスパの高い商品でした。

2021-05-11
用途:
ママチャリのブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969757

なぜアウターキャップを合計2つにして売らないのか不思議です。キャリパー側はアウター剥き出しで挿すしかありません。必然で錆びます。ママチャリはそれが普通なのですかね? キャップを別途買いました。

2021-03-10
用途:
自転車修理
対象商品:
86969741

ブレーキワイヤーが切れて自転車屋さんに持って行くのも億劫なので注文しました。
この安価で買えるので別のものに利用しようと追加注文も考えております。

2021-03-04
用途:
既設の物が経年劣化のため交換した。
対象商品:
86969766

車椅子のブレーキワイヤが切れたのでホームセンターにて捜したところ見つからず。モノタロウさんで安く手に入り助かりました。

2020-10-19
用途:
自転車のブレーキの交換
対象商品:
86969757

一般車のブレーキで端にボッチが付いており、取り付けをうまくやるとワイヤーを折り曲げないでできました。とても簡単でした。しっかりボルトは閉めました。

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
ママチャリ リアブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969757

有名メーカーと比べても何の遜色もなく使用できました。

株式会社吉沢工芸 様2021-09-08
用途:
自転車ブレーキ交換時
対象商品:
86969741

迅速に届きました。
交換後は問題なく効きます。
値段も手頃ですごく助かりました。
次回もまた購入したいと思います。

2020-11-23
用途:
自転車のメンテナンス作業
対象商品:
86969766

我が家の1台目の自転車に続き2台目の自転車用に購入させて頂きました。長さを既存のワイヤーの長さに合わせてカットして使用できるためとても重宝しています。品質は問題なくリピート買いです。

2020-11-25
用途:
アンジェリーナ用リアブレーキ用
対象商品:
86969766

アンジェリーノは前かごがある為リアブレーキ長は約2m必要です。
安価で長いこの商品は大変ありがたいです。