スパークプラグ(B~)のレビュー

平均満足度 4.78 (1,855件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
299 / 税込 329
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
1,855件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-09
用途:
定期交換
対象商品:
32125581

四半世紀を超えたノーオーバーホールのエンジンですが、始動から7,000回転まで定期交換で快調です。

2026-02-26
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32125502

BMW E36 318ISのプラグ交換に通常イリジウムを使用していたのですが、標準仕様でもまったく問題なかったので、今後は標準仕様を使用して交換サイクルを短くしようと思いました。

2人が参考にしています
2026-05-28
用途:
耕運機の交換用プラグ

現在使用している耕運機の交換用プラグとして購入しました。新規購入から5年も経過したので,プラグ交換したらエンジンも快調です。

2026-05-14
用途:
エンジン草刈り機のプラグ交換

買ってから1回も交換歴の無いビーバーのエンジンの点火プラグ交換として購入。外したプラグは中心電極がすり減って丸くなっていました。交換後は始動性が向上し、ストレスが減りました。

株式会社川口ヤコウ電装 様2026-02-06
用途:
安価で助かります

自家用サンバで使用 早め早めに交換してます3000キロくらいで交換アイドリングも燃費もよくなります 掃除して使用するより交換したほうが安心です

1人が参考にしています
ガレーヂクロヒロ 様2026-04-30
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
09990355

ネットサイトでは粗悪な品もあるように聞くため信頼のモノタロウで購入。無事エンジン不調も改善された

2026-04-24
用途:
旧車バイクメンテナンス
対象商品:
09990346

BMW旧車に利用しました。ホームセンターや自動車用品量販店にも在庫が無かったなか、手軽に素早く入手でき助かりました。今後も利用させて頂きます。

2026-01-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
35020842

年齢的に余り飛ばさなくなったので交換しました
フィーリングが良かったです
様子を見てみます

1人が参考にしています
シミズデザイン 様2026-04-21
用途:
オイル交換

問題なく使用できた。商品到着が早く整備のロスが出ないので良かった。

2026-03-24
用途:
エンジンのメンテナンス

TE27レビンのメンテナンスに使用しました。
プラグ交換して絶好調です。

2026-03-07
用途:
草刈り機用

草刈り機用に購入。
NGK製は問題が発生したことなく、安心して使用できます。

2026-02-27
用途:
バイクの定期メンテナンス
対象商品:
09995684

tzr50rのプラグ交換で使用しています。
何のトラブルもなく使用しています。

2026-05-23
用途:
CP良好

頻繁に交換するものではないですがCP良好なのは助かります。

2026-02-13
用途:
原付のプラグ交換に
対象商品:
09990443

前回から10年交換していなかっので、信頼のN G Kにしました。耐久性もありまったく問題ありません。

柳川自動車工業 様2026-01-15
用途:
発電機のメンテナンス

安心のNGKプラグ
スパークプラグはNGK一択です。車、バイクのメンテナンスもNGKです。
いつも使っているので、安心してつかえます。

カワナ 様2025-10-26
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
35020167

6年ぶりにスパークプラグを交換しました。走行距離は約2万キロで、定期的に清掃も行っていたためか、交換後も特に顕著な変化は感じませんでした。アイドリングや加速も従来どおり安定しています。とはいえ、消耗品としての交換時期だったと思いますので、安心感はあります。コスパも良く、今後の様子を見たいと思います。

1人が参考にしています
2025-10-11
用途:
97年以降ローバーミニのプラグ交換

最近の自動車は、点火プラグの交換サイクルが長くなり、量販店にも置いてないです。発注するにあたり、敢えてメーカー指定プラグにしました。新品が一番の理由でしょうけど、指定プラグの安心感もプラスされ、安定して回っている気がします。

2026-01-05
用途:
バイクのプラグ交換

2ストバイクは交換すると調子良くなるのが実感できます。昔のバイクはアプローチも簡単です。

2025-12-20
用途:
車検整備

安心のNGKスパークプラグ。エンジンの調子もよく、不具合もありません。

2025-12-12
用途:
劣化した点火プラグの交換用途です。

30年以上使用した旧品と交換しました。
メーカー純正品ですので信頼性OK。
交換後は始動性能が格段に向上しました。