Bull Lock TUSKEY BOLTのレビュー

平均満足度 4.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EI
KYO-EI
4,698 / 税込 5,168
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-17
用途:
盗難防止
対象商品:
87069017

強度も見た目の質感も大変良かったです。スペーサーを入れているので純正よりも長いボルトが必要だったので、対応できて良かったです。

2021-09-22
用途:
メルセデスのホイールボルト
対象商品:
87068791

色々検索してこの商品にたどり着きました。値段も手ごろで大変気に入りました。

2019-12-23
用途:
盗難防止
対象商品:
87068965

W205後期型セダンに問題なく使用しています。
他の方も記載していますが、純正ボルトより重いです。(純正61gに対して91g)
純正よりも安価で、品質的にも満足しています。

1人が参考にしています
2019-04-08
用途:
タイヤの盗難防止
対象商品:
87068965

今まではメルセデスベンツの純正品を使用していましたが、購入当初より締め付け時にアダプタが面接触なので、滑って満足に締めつけることができませんでした(多分ディーラが点検時にインパクトレンチで滑らせてしまったため、角が丸くなり滑るようになったものと推定)。この商品のアダプタは特殊ボルトにアダプタを被せるタイプで、全く滑ることがありません(説明書にはインパクトレンチの使用は不可とあります)。価格も純正品の1/3でしかも精度の良い日本製です。唯一の問題点としては、純正ボルトの5割増しの重さがあることです。六角穴付きボルトのように、ホイールロックボルトの頭に穴を掘って軽くすれば、強度的にも問題は無く十分軽くなると思います。

2017-03-26
用途:
アルミホイールの盗難防止ロックナット
対象商品:
87068782

w639ベンツvクラスに使用しました
いろいろ探しましたが最も安価で、おそらくコストパフォーマンス最高の商品だと思います

1人が参考にしています
2021-07-14
用途:
防犯
対象商品:
87068895

簡易防犯目的で購入。マックガードのような固有のキーアダプターではないので無いよしマシなレベル。モノタロウの納期が問題で星は減らしてますが、商品の星は3つ。
2021/6/20注文時に4日以内出荷を確認しているが、6/22に連絡があり、6/28に遅れるとの事。しかし、6/22も同じ4日以内出荷マーク。どういう事か説明を求めたら6/24に出荷するとのこと。在庫管理ができていないので星1つ。※別商品でも同じことあり。

MonotaROからの回答

ご不便、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。

2015-12-10
用途:
自家用車のホイールボルト
対象商品:
87068816

一度ホイールに装着したが
純正のホイールボルトキャップがロックボルトのみ装着できなかったので再度外してしまいました。
その辺も説明にもしあれば
購入しなかったと思います。完全に個人のミスでした

2015-06-24
用途:
自家用車に取り付け
対象商品:
87068965

問題なし

1人が参考にしています