多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)のレビュー

平均満足度 4.26 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン
セメダイン
489 / 税込 538
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。 【用途】1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-22
用途:
プラスチックの接着

ポリプロピレンを接着する時、プライマー処理しないといけないものが多く、こういう商品を待っていました。

鏡神社 様2019-11-21
用途:
DIY修理
対象商品:
87169345

PEチューブの接着に使用したがよくつながっている。ただし説明通りに使用するのは平面など貼り合わせのできる場合でありチューブなどはすぐに挿入しないと接着は困難。

2018-09-26
用途:
バイクのハンドルグリップ取付
対象商品:
87169354

別クリア接着剤で固定していましたが、空回しする用に直ぐなったので、丁度使用残のスーパーXハイパーワイドで接着しました。もう1ヶ月になりますが空回りする事がなく固定できました。良いですね。

2018-03-10
用途:
石材の接着等
対象商品:
87169345

17年のお盆に墓参りして花立て石材の底を接着してきました。本日、彼岸前に墓参りしました。石材はびくともせず接着されてました。接着力も良くて耐久性も良さそうなので今後も機会があれば使用します。

1人が参考にしています
2018-06-11
用途:
プラスチック製品の欠損の補修に使用
対象商品:
87169354

所謂「普通」の接着剤は、接着する素材とその相手側
との相性が重要で、組み合わせによっては接着ができ
ない。また、接着剤の短所である、ショックや衝撃で
剥離し易い、水に弱い、屋外での使用に適さないと言う
点が本品では対策されている。使用目的が広がり、これ
1本あれば事足りるので重宝しています。

2024-03-30
用途:
ppfの接着
対象商品:
87169354

ネットの口コミをみて、PPFの接着も可能との事で買いましたがダメでした。
プライマー付きの瞬間の物を改めて買ったらうまくいきました。

2017-09-15
用途:
スカッフプレートの裏面での固定用。
対象商品:
87169363

スカッフプレートをカーボンシート加工した際に、裏面での固定に最適です。スカッフプレートは難接着性の樹脂が多いのですが、裏面に巻き込んだカーボンシートのエッジが、柔軟性を持った接着により、長期固定できます。

2023-06-05
用途:
耐水性は無い
対象商品:
87169363

暫く水中にあると白化し接着力を失います
pp水槽の仕切り取り付けに使用してみましたが失敗しました

2017-10-30
用途:
ppの接着
対象商品:
87169345

ppケースの補強板を取り付けに使用しました
希望どうりの接着力で満足しています

2015-02-09
用途:
PP,PE接着
対象商品:
87169354

他メーカの同等品が自主回収されたっきり再販されないので、これにしました。
他メーカよりワイドXのほうが若干柔らか目ですが、PPへの接着(粘着?)力は同等のようです。
他メーカの品も気に入ってはいたのですが、ハイパーXもなかなか良いです。

2014-10-03
用途:
硬質塩ビ板とアルミ板の接着。
対象商品:
87169354

硬質塩ビとアルミ板を面接着するのに使いましたが、
これまでのスーパーXよりは硬化時間が緩やかであること、
硬化後の硬度が少し柔軟性が強い点は仕方がないと思います。
スーパーXと使い分けて利用します。

2018-05-03
用途:
自動車部品の接着
対象商品:
87169345

ポリプロピレンの接着に使用した。使いやすいが、耐久性は不明

2021-02-07
用途:
ポリエチレン(P.E.)・ポリプロピレン(P.P.)の固定
対象商品:
87169363

金属とポリプロピレン(P.P.)の固定に使いましたが、まったく使えませんでした。約24時間で実用強度に達っするとありましたが、室温を上げ、余裕をみて 5日ほど加圧して固定していたのにです。そういう商品なのか不良品だったのか不明ですが、お客さんからの信用は失いました。

1人が参考にしています
2014-05-25
用途:
プラスチック製玩具の修理
対象商品:
87169345

子供のおもちゃの修理に使用しました。プラスチックでも良く着くので便利です。

2019-08-03
用途:
ポリプロピレンの接着
対象商品:
87169345

時間が経っても硬化せず弾力性がありべた付く状態で、通常の接着剤とは使用感が異なります。
その代わり折れたりしにくいのだと思います。このように柔らかいので、ある程度の面を接着しないと強度は出ないと思われます。

2018-06-18
用途:
風呂排水口蓋の割れ補修
対象商品:
87169354

接着後 乾燥に約3日かかりました。通常接着し難い部分なので仕方ないかも.....又、接着後に接着剤が白く固まり強そうなので良かったですが、ただ排水口蓋がグレー色なのですごく補修部分が目立ちます。グレー色の接着剤が有れば良かったですが.....

2017-07-12
用途:
金属、石材等の接着固定。
対象商品:
87169345

お風呂場の出入り口扉金具を金属用アロンアルファで接着して数回外れてしまったのでスーパーXハイパーワイドを今回使用しました。後は耐久性の確認だけです。又、墓石の花立ての石材が外れているので、お盆に墓参りして接着してきます。後日、経過報告をレビューさせていただきます。

有限会社 四宮軒 様2017-06-30
用途:
ポリエチレンフラットレールの接着
対象商品:
87169363

半乾燥で付けるので失敗は許されないのでガイドをつくり位置ぎめした上
正確に接着しました

2015-08-10
用途:
DlY
対象商品:
87169345

価格は高いが、用途が広いので購入しました。
さかし、Xとゴールドと比較すると、接着強度、耐熱性、耐水性、硬化スピードがかなり落ちます。Xと同じ感じで接着すると失敗する可能性があります。

2017-05-25
用途:
バイクの部品の接合
対象商品:
87169354

接合する両面に薄く広げて張り合わせてしばらく押さえたらくっついた