自動グリス給油機 窒素ガス式のレビュー

平均満足度 3.83 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動グリス給油機 窒素ガス式 モノタロウ
この窒素ガス式自動給油機は、電解液に電流を流すことによって起こる電気分解反応で不活性窒素ガス(N2)を発生させ、その力でグリースを吐出させる自動シングルポイント給油装置です。 電流量を変えることによりガスの発生量をコントロールできるので、使用期間を途中で変更することが可能です。 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・9ヶ月・12ヶ月の5種類の使用期間の設定が自由にでき、信頼性が高く、正確な潤滑で、予防保全に貢献し、幅広い工業用途で大きなコストメリットを得ていただけるシングルポイント給油装置です。 さらに、理想的なデザインで簡単な操作方法は安全で、間違いを起こさない使用をお約束致します。 【用途】各種機械のグリスアップや機械のチェーンオイルの塗布に便利で安全にお使いいただけます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-04
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
89180314

問題なく使えている。
同梱の説明書の説明が、現物と一部異なる。
(古いバージョンのもの?最新に改定されてない)

本州採石有限会社 様2020-02-24
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
89180314

コンベアーのベアリングにハンドグリスガンを使ってグリスを注しているのですが、場所によっては注しにくかったり、足場を用意しないと注せなかったりしていた。そのような場所へこのグリス給油機を使っているが、今のところ順調に使えていると思う。
ネジ径が合わないグリスニップルがあるので、変換用のネジが併売されるとうれしいと思った。

2018-10-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
89180314

少し縦長の方が使える場所が多いと思います。グリスは、問題なく使えます。

2人が参考にしています
フリーダム企画 様2018-04-10
用途:
機械の維持
対象商品:
89180314

ほぼ満足していますが
いつ 終わりかがわかりずらいです。

合資会社 市野晒工場 様2017-04-04
用途:
ベアリングの給油
対象商品:
89180314

以前はパーマクラシックを使っていましたが今回はこれを購入しました。サイズ的にギリギリでしたが取り付ける事が出来ました。コストダウンになりました。

1人が参考にしています
2016-01-20
用途:
機械への給油
対象商品:
89180314

5個購入で、1個に箱に十分に染みている油漏れがありました。
出荷時に注意をしていただきたいところです。
シマルーベを使用しておりますが、こちらを試しに使用してみました。
シマルーベ125mlより円が結構太いので弊社での使用は場所を選びます。
円を細くしてもらえると、使用場所の幅か広がるので大変嬉しいです。
是非ご検討をお願いします。
使用1カ月ですが、今の所問題なく使用出来ております。
価格はとても安く嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

有限会社クリーンショップ京屋 様2015-01-23
用途:
機械ベアリングへの自動給油
対象商品:
89180314

本体の幅が他社商品よりも少し大きいため、並べて取り付けられない時があります。
もう少しスリム化出来れば良いです。
それと、オイル式のタイプが有れば購入したいと思います。

3人が参考にしています
東京光電株式会社 様2014-08-05
用途:
忘れがちな給油の自動化
対象商品:
89180314

しょっちゅう忘れる給油箇所に取り付けて使っています。取付ねじサイズ: 1/4(PT) となっていますがPFのような気がします。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
こちらの商品のねじ規格はテーパーで間違いございません。
よろしくお願い致します。

丸大産業株式会社 様2017-04-14
用途:
ファンの軸受ベアリングに使用
対象商品:
89180314

グリスが固まり上手く供給出来ない。他社の物と同一条件でしようしたがそちらは問題無く供給できた。

1人が参考にしています
2015-10-27
用途:
排気ファンモーター軸受けとして使用
対象商品:
89180314

設定どおりにグリスが減っているのが目視で確認出来、軸受けボールにグリスが接触している事が見て取れる。

1人が参考にしています
2015-07-06
用途:
ベアリング給油
対象商品:
89180314

以前はパーマグリスを使用していましたが、残量がわからず期日になって取替えると中のグリスが大量に噴出し勿体無い。今回はまだ交換したばかりで結果は不明だが一応レベルが確認できるので良いと思われる。どこのメーカーでも価格差は殆ど無いがなんでこんなに高いのですか。

1人が参考にしています
2014-06-17
用途:
冶具の自動給油
対象商品:
89180314

ガスがいつまで持つか解らないけど。電池交換が出来て再利用が出来たらよかったです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ガス式の自動給油装置は、電池の電流でガス(N2)を発生させ、
風船を膨らませグリースを吐出する構造です。
一度膨らんだ風船を縮めることができないので、
再使用することができませんが、ご意見参考にさせていただきます。