タイヤ用エアゲージのレビュー

平均満足度 4.11 (209件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤ用エアゲージ モノタロウ
口金部分が360°回転可能なので大変便利です。測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
209件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-14
用途:
車、トラクターの整備
対象商品:
89289435

安価ですが機能も満足ですし、外観が光ってるのが気に入りました。

2020-04-18
用途:
タイヤの空気圧管理に!
対象商品:
89289435

金属製で期待通りです。
車に積んだり、バイク用に手持ちしたり、もう1つ購入しようと思います。

2020-04-16
用途:
タイヤの空気圧のチェック時
対象商品:
89289435

タイヤの空気圧チェックに普通に使えます
耐久性がどうかはこれからなのでわかりません

2020-01-16
用途:
自動車の整備に使用
対象商品:
89289435

現在使用していたエアゲージが古くなり使用が困難となってきたため今回本商品を購入しました。
使用した第一印象としては金額の割にしっかりとした造りで、他の商品との比較でも指示値に殆ど誤差がなかったことから品質がとても良いと感じました。
エアーバルブに接続していなくても圧力指示を維持してくれるのも好印象でした。
不満な点はありません。
また近いうちにもう1個購入しようと思っています。

2020-03-13
用途:
オフバイクの調整に
対象商品:
89289435

携帯用に小さい物をと購入。
安価なメーターそのものの指針ですが結構正確で
差し込み部の頭部分が回転するので径の小さなホイールにも使えてかなり良いと思います。

2019-12-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89289435

随分前から欲しいものであったがなかなか購入まで踏み込めなかった。この商品は安かったのでとりあえず購入してみた。使用に特に問題はなく使える。エアーがきちんと差し込まないと測れないので、しっかりと抑え込む必要があり、バイクなど手が入りにくい場所の作業にはやりずらさもある。ただ使用できないことはないし値段なりに満足はいく。商品の質感もしっかりしているので満足できる。

1人が参考にしています
2021-12-05
用途:
予備に購入しておりました・・

2年くらい保管しておりましたが先日、使用しましたところゴムが硬くなっているのか一度も針が動かず正確な空気圧どころか一度も使用することができませんでした。

2020-03-16
用途:
車のタイヤの空気いれ
対象商品:
89289435

とても使いやすくて見やすいです。
表示も見やすく、圧力調整も満足です。

2020-01-06
用途:
タイヤの空気圧確認
対象商品:
89289435

挿し込む角度に気をつけてしっかり押さえれば、空気が漏れることもなく正確に測れます。
減圧側の調整はできるので、足踏み式のポンプと併用すれば自家用としては十分です。

ADS 様2020-08-06
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
89289435

モノタロウブランドの旧タイプのものが5年くらいで壊れたので買い替え。週1で内圧をチェックしています。コンパクトで扱いも簡単だし値段もお手頃。本当はホース付きの方がバルブに差し込みやすくていいのですが値段が倍なのでこちらで我慢です。

2020-06-09
用途:
タイヤの空気圧チェック
対象商品:
89289435

計測時に針が止まって固定されるので見やすかったのですが、しばらく使っていると、計測直後に針が0にすぐ下がってしまって固定されなくなってしまって数値が読みにくいときがあった。ボタンを何度か押したりしていたら治りますがこのあたり不安要素ですね。あとはボディがスチールなので地面に置くときや保管に気を使ってしまう。安かったのでまぁこんな感じなのかなぁと思いました。

1人が参考にしています
2020-08-05
用途:
自動車の空気圧チェック
対象商品:
89289435

最近ガソリンスタンドはセルフなのでこれで事前に計測してから
空気圧が不足しているタイヤにスタンドで補充しています。

株式会社嵯峨 様2019-08-28
用途:
バイクの空気圧調整
対象商品:
89289435

値段が安い。
使ってみて、特に問題もなし。
単純なので永く使えそう。

1人が参考にしています
2019-08-29
用途:
テニスボールの圧力保存器
対象商品:
89289435

使い方の説明書が同封されていないため、はじめは手探りでしたが、使い勝手がわかれば、どれだけの圧力で、空気がはいっているか簡単に測れる便利な器具です。

2019-07-13
用途:
電池式より安価で便利
対象商品:
89289435

高速によく乗るので買いました。いいですね。ありがとうございます。

2019-05-18
用途:
耕運機の空気圧測定
対象商品:
89289435

小型で軽量だがちゃんと計れる。タイヤから離しても測定値の表示が残っているのがよい。

花岡総合設備 様2019-05-09
用途:
タイヤのエアー調整
対象商品:
89289435

タイヤのエアー調整に使っています。簡易い的にすぐにチェック出来るのでとても良いです。

2019-04-16
用途:
日常での空気圧チェック
対象商品:
89289435

大きさ、挿入時のフィット感、針のカッチリ感が気持ちよく、計測値も保持したままなのでわかりやすいです。

株式会社伊藤技研 様2019-06-28
用途:
タイヤの空気圧の測定
対象商品:
89289435

目盛りが見やすいので、空気圧の微調整がしやすいです。

2020-04-09
用途:
空気圧測定
対象商品:
89289435

自動車のタイヤは問題なく使用できます。自分の所有しているオートバイは使用できませんでした。