粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)のレビュー
有限会社吉野電設 様2024-10-22
- 用途:
- 非常用直流電源装置のケ-ブル設置後配線保護の為加工後の天板.下穴に使用してます
前は接着剤を使ってましたがこの商品はそのまま使用できます
非常に重宝してます.
2024-02-12
- 用途:
- 開口部の保護や台座のカバー
- 対象商品:
- 89486844
少し高価だと思いますが、柔軟性があるので、底にも使っています。分かりにくいとは思いますが、横方向だけでなく縦方向にも設置でき、良かったと思っています。
2023-04-24
- 用途:
- 二段式台車の角やフチ
- 対象商品:
- 89486896
二段式台車に納品用の金属部材を載せる際に、部材と台車の角やフチが接触しキズが付くことがある為、2.5mm幅の所にカバーをしたくて、内寸2.3mmを購入し試してみました。結果、ぴったりと装着することが出来ました。また、内部に粘着剤も付いているので簡単には取れませんし、細かい切れ目があるのでカーブにも対応出来、任意の場所で切り離すことも容易です。非常に満足しており、購入して良かったと思います。
欲を言えば、30cm定尺だけでなく、長尺タイプもあれば良いと思いました。
2021-11-14
- 用途:
- スチールドアの縁
- 対象商品:
- 89486871
屋外ドアが閉まった際にかかとが縁に挟まり出欠したので、ガードできる物を探していました。幅がちょうど良かったのもあり、見事に縁をぴったりカバーしてくれ、目立たず、ドアもちゃんと閉まるので良かったです。
2022-01-22
- 用途:
- 保護材
- 対象商品:
- 89486914
写真では半透明なものが写っているのに商品は黒。
『他の色を選ぶ』という項目は目についていましたが、この色を探していたので他の色で選ぶ必要はないと思って注文しましたが、
写真は半透明色だけどこの注文コードは黒のものらしいです。
とても急ぎで注文しているのに写真とは違う色が届いて怒り狂っています。
1人が参考にしています
Technical Adviser 様2019-11-17
- 用途:
- 電気配線工事
- 対象商品:
- 89486844
金属板の貫通部に電線を通す場所に使用しました。内部に接着材を塗布しているため外れにくく便利だと思います。穴の寸法に左右されず作業が出来ています。
日金マグキャスト株式会社 様2015-01-14
- 用途:
- 制御盤や中継ボックスに空けた開口部の保護
- 対象商品:
- 89486844
自在ブッシュは電線の保護や開口部の突起で怪我をしないための部品です。
使用する場合、取り付ける時に板厚の範囲が大きいと良いと思います。