LED電球 E26 350度LED電球のレビュー

平均満足度 3.31 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー)
Dbc(ディービーシー)
   
今までのLED電球が配光角度約120度に対し、約350度と広範囲照らすことで天井や壁などに反射ができるため、通常LED電球の約1.3倍の明るさを実現しました。 また、部屋の角などにできる影がなくなり部屋を広く見せることが可能となります。 350度配光角のため非常に明るく、消費電力はごくわずか。寿命も約4万時間の長寿命。 質量も従来の製品に比べ半分以下となり、照明器具への負担も軽減しました。 LED電球へ耐熱性のあるプラスチック樹脂素材の採用により光の広がりと軽さと安全性を実現しました。 明るさが全方向に広がるため、現在通常白熱電球を使用中の様々な機器に利用可能です。 密閉器具にもご使用頂けます。(60W相当は非対応)
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-17
用途:
家のライトに
対象商品:
89786225

家のライトに使いましたが、意外と早く切れました。ライトの放熱性が悪かったのかもしれません。

2018-07-20
用途:
夜間の外灯。
対象商品:
89786191

夜間、建物の周囲を照らすには十分だと思います。ワット数も少なくて良いと思います。

1人が参考にしています
2017-08-03
用途:
事業所
対象商品:
89786225

使い易くて、価格もお手ごろです。今後も継続して購入致します。

2018-10-17
用途:
事務所天井の電球に使用
対象商品:
89786191

事務所の天井に20個の電球が付いておりますが、LED電球にしてから
とても長持ちしています。

2016-11-16
用途:
室内の照明
対象商品:
89786225

電球の代わりに購入。価格も手ごろで、使い易かったです。

2015-10-12
用途:
風呂場の照明
対象商品:
89786216

LED電球が安くなってきたので交換しました。

1人が参考にしています
2021-11-26
用途:
居間のステンドグラス用
対象商品:
89786243

1.3倍明るいというので交換してみたが、これまで使っている普通のボール型LEDより暗く使えなかった。

2015-12-28
用途:
作業灯
対象商品:
89786216

LED電球は真下のみ明るいのが普通ですがこれは商品名通り350°明るいです。もう少し安ければ助かります。

2017-09-30
用途:
電球

ダメですね、一年以上は使えましたが、点滅するようになりました。

1人が参考にしています
2016-01-12
用途:
交換電球
対象商品:
89786216

とても良いです。

SKM GINZAEST BLDG 様2017-07-03
用途:
屋内で
対象商品:
89786225

最初に購入したものは一ヶ月もたたずに点灯しなくなり、メーカーに連絡するも返答無し
モノタロウにて交換はしてもらいましたが、またしても交換後、一ヶ月も使用していないのに点灯しなくなりました。国産メーカーだと思い購入しましたがダメ商品ですね。

2017-05-09
用途:
リビングにて
対象商品:
89786225

使用後、100時間にも満たないのに点灯しなくなりました。先に使用している他のメーカーの電球は問題なく使用できています。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

angler 様2015-08-11
用途:
店の灯り
対象商品:
89786216

蛍光灯タイプの電球を使用してましたが、LEDの方が更に電気代を節約できるかと思いました。
そのまま交換できるので非常に使いやすいです、電気代がどれほど節約できるかがリピートするかどうかです。

1人が参考にしています
2015-02-12
用途:
台所換気扇照明
対象商品:
89786225

以前にも他社のLED電球を取り付けて見ましたが、器具が斜め取付けの所へ光の指向性が強い為使い物になりませんでした。今回の電球はうたい文句どおりワイドな光で白熱電球と変わりません、価格も安いと思います。後は真下がガスコンロの為耐熱とそれに伴う寿命をこれから確認していきます。

浦山デザインオフィス 様2023-10-02
用途:
リビング用
対象商品:
89786216

60ワット電球と比べてもほんの少し暗いだけ。コスパ良し。

2014-12-25
用途:
リビングの照明
対象商品:
89786216

リビングの証明を電球型蛍光灯の電球色から変えました。電球色から昼白色に変えたこともありちょっと薄暗く感じます。家族は別に暗くないと言うので感覚的なものかと思いますが。あとは電気代とどれだけ長持ちするかが気になるところです。

2020-12-12
用途:
洗面所で使用
対象商品:
89786225

9月に2個購入して12月には2個とも点かなくなりました。
1個だけだったらハズレを引いたかとも思えますが、2個共とは。。。
このメーカーのリピートはあり得ませんね。

2016-07-25
用途:
店内照明に使っています。
対象商品:
89786225

5月中旬購入7月中旬迄に3個切れました。価格から言えば仕方ないのですかね。それにしても少しガッカリです。
もう購入しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

2015-03-07
用途:
部品の洗い場
対象商品:
89786216

かなり広範囲に光が届くので、便利が良いです。
裸電球からの取り換えでしたが、明るくて良かったです。

2020-04-24
用途:
密閉器具 洗面所の照明
対象商品:
89786225

2個の電球を交換して2ヶ月くらいで両方、チラチラし始めその内の片方が切れたので外してみると電球が割れてヒビが入っていました。火災の心配もあり危険な商品です。

2人が参考にしています