タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型のレビュー
- 用途:
- バイクの整備に使っています。
- 対象商品:
- 01078087
普通のエアーチャックではバイクに使用するときにはスプロケットやブレーキディスクが邪魔になりうまくエアーを充填できないがこのタイプはT字型なので横から装着できるので重宝しています。
- 用途:
- バイクや自転車のタイヤ空気入れに使用
- 対象商品:
- 01078087
バルブの角度に左右されずにエアを入れられる。
またショートタイプで作業しやすい。
- 用途:
- タイヤの空気補充
英式、米式のバルブに対応しているので、自動車、トラクター、自転車(ママチャリ)などのタイヤに空気を補充することができ重宝してます。
- 用途:
- クルマとカブと自転車の空気入れに
- 対象商品:
- 01078087
本チャックに取り替えたことでカブや自転車への空気入れ時に長い首が邪魔になることもなく、ストレスなく作業できます。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 01078087
バイクはタイヤバルブの形や、ホイールの形状やサイズで、クルマ用のエアーチャックだと不便な場面があります。ロングサイズと使い分けすると快適。ちゃんとした品質です。
- 用途:
- バイクのタイヤに空気を入れる時
- 対象商品:
- 01078087
特に問題なく空気を充填できました
未作動時の空気漏れもなく十分に機能を果たしていると思います
耐久性についてはこれからです
- 用途:
- ガレージ整備作業
- 対象商品:
- 01078087
「タイヤ エアーチャック 兼用型」のショート版と思っていたら大間違いでした。
「タイヤ エアーチャック 兼用型」では問題なく使えるバルブがエア漏れする。
「タイヤ エアーチャック 兼用型」より無駄に径が大きく狭いところで干渉して使いにくい。
ご希望に添えず申し訳ございません。
- 用途:
- バイクと自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 01078087
バイクと自転車の空気入れ用に使ってます。バイクのバルブは問題無しですが、自転車のバルブ(英式)には合いませんでした。
- 用途:
- バイク、車、自転車
- 対象商品:
- 01078087
他のレビューにあるように最初そのまま使ったら押さえつけてもエアー漏れして使えなかったです。バラして中を点検しようとしたら押さえつける面のネジが緩んでいたので増し締めしたら普通に使えました。エアー漏れのある場合は両側面のネジを増し締めをすると良いです。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 01078087
自転車の空気入れに使用しました。手押しポンプ型からの移行なので、無駄な労力が省け、重宝しています。唯、空気の入れ過ぎには要注意です。
- 用途:
- 車や自転車のタイヤへの空気の注入
- 対象商品:
- 01078087
小さいので、工具箱の中でも邪魔にならない大きさなので助かります。
欲を言えば、チャックの部分にキャップがあれば、100点です。