クリップ付延長コード(バッテリー直結タイプ)のレビュー
バッテリー直結タイプの5m延長コードです。性能を落とさず送電できるすぐれもの。12A(144W)以下でカープラグの付いた電装機器に使用できます。12Vカー用品で入力電源供給が、カープラグタイプの電装機器(12V/144W以下)の延長コードとして使用して下さい。
【用途】バッテリー関連
2023-11-18
- 用途:
- 趣味のことに使用
- 対象商品:
- 01662124
大は小を兼ねるというが、延長コードが長すぎる感がある。クルーザーのバッテリーにつないでみて、使用に問題はなかったが、外で買った3連ソケットを使用したのでお蔵入りとなった。
2017-11-22
- 用途:
- 照明、液晶テレビ電源
- 対象商品:
- 01662124
しっかりした使える製品でした。コードも長めで良かった。可能なら、ソケットを2個~3個にして、木製の柱等に直ぐに固定できる製品も作って欲しい。
1人が参考にしています
2017-09-09
- 用途:
- バッテリーチャージ
- 対象商品:
- 01662124
素早い対応でとても満足しています、小型ですがコードが長く重宝しそうです、また何かありましたらお願いします。
1人が参考にしています
銅堂 様2017-06-15
- 用途:
- 非常用電源に
- 対象商品:
- 01662124
バッテリーと12-100vインバーターの接続に使っている。乗用車用のインバーターなのでシガープラグを鰐口に変換している。
このセットがあれば災害時などもバッテリーを家に持ち込み電源として使える。
1人が参考にしています
2015-11-15
- 用途:
- 車付属のコンプレッサ茶道に使用。アクセサリーソケットからだと分配器を使用している場合ヒューズが切れたので回路保全のアン税制加久保が目的にて使用
- 対象商品:
- 01662124
コードも長いので無理に引かれることがなく安心して使用できる。
ワニ口クリップがあと一回り大きいとなお使いやすい。
1人が参考にしています
2014-10-29
- 用途:
- 予備バッテリーで自作LED灯光器を使用する際の延長
- 対象商品:
- 01662124
最初はパーツを揃えて自作しようかと思ったのですが
こちらの商品を購入した方が安上がりでした
2A程度の電気使用量で問題なく使用しております
ソケットやクリップは定格の12Aで使用するにはショボく見えます
特にソケットはここまで簡素化したのかと驚く程です
価格が安いので正規の使用法方ではありませんが
ソケットやクリップを使いたい時に切断してパーツとして使用する事もあります
2人が参考にしています