- 用途:
- sc40 フロントスプロケ
- 対象商品:
-
01674995
sc40 ノーマルと同じ18t
問題なく使用できました。
強度で鉄ですね
- 用途:
- GPZ900Rの整備
GPZ900R、530→520コンバート用に購入。刻印を外側にすればオフセット0、裏返せば3㎜になる構造は社外ホイール装着が多いこのバイクには良いアイデアだと思います。ロックワッシャ92200-0260は再使用不可なので同時購入をお勧めします。
- 用途:
- 消耗品交換
- 対象商品:
-
01673254
検索がし易くて、広範囲な商品有り準速な対応で良かった。
- 用途:
- XR250用
- 対象商品:
-
01673988
純正より安くて、信頼ある「サンスター」なので購入。
- 用途:
- マグナ250
- 対象商品:
-
01673455
チェーン交換の時に変えました。サンスターなので安心して使えます。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
01673236
やはりサンスター。スプロケだもの、サンスターでしょ?
- 用途:
- ホンダCB223sの13Tから14Tに変更
- 対象商品:
-
01673884
各速、引張れる時間が長くなり、エンジンからの振動も減少しました。更には何故か分かりませんがクラッチの入りが軽くなり、とても良いセッティングに仕上がり満足しています。
- 用途:
- ワイド化ホイール
- 対象商品:
-
01674566
ワイドホイール化で模索してました
気軽に買えるのが良いですね
1人が参考にしています
- 用途:
- スプロケ交換
- 対象商品:
-
01673245
手元に届いた時、真っ黒の色にビックリしました。装着も無事に終わりました。あとは寿命だけが気になります。
- 用途:
- ギア比変更
- 対象商品:
-
01674042
加速寄りにしていたのを純正丁に戻し1速で引っ張れるのり味になり満足しています
- 用途:
- スプロケット交換
- 対象商品:
-
01674042
納期が早いので購入しました。商品はサンスター製なので何の問題もありません。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
58955697
天下のサンスター、悪い訳がない。結構安いし。良かったです。
- 用途:
- KLXの交換に
- 対象商品:
-
01674155
そろそろ交換時期なので購入、安定のサンスター製です
安心して使えるので選びました。
- 用途:
- フロント1T大きくしてみた。
- 対象商品:
-
01673254
高速が少し伸びるようになったが
出だしは、少し遅いですね。
許容範囲。
- 用途:
- バイクのスプロケット交換
- 対象商品:
-
01674347
V-strom650(2014年式)の525→520コンバートで使用しました。ISAのリアスプロケットと組み合わせましたが、心配していたラインもまっすぐ出ています(素人目には)。大事な部分ですので有名メーカーの商品が安心です!
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
01673464
ノーマルの14Tからあえて15Tに変更しました。ポン付け出来て良かったです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
01674618
クロムモリブテン鋼のフロントスプロケット強度は十分です。
- 用途:
- ヤマハYB125SPで交換
- 対象商品:
-
01673245
標準の14Tに比較して、若干のギヤ比の変更ですが、非常に運転しやすくなります。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
-
01673613
vstrom650abs(dl650 2015)ドライブスプロケット。純正と違いダンパーはありませんが、音やフィーリングには影響を感じません。カバーがある為、常時見える部品ではありませんが、交換直後はスッキリ見えるため好感触です。次回の交換でも使用します。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
-
01674934
90年式GSX-R1100 530コンバート用に購入。隠れちゃうからねー。