リアスプロケット アルミのレビュー

平均満足度 4.70 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)
SUNSTAR(サンスター)
6,298 / 税込 6,928
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-28
用途:
スプロケット交換
対象商品:
31581166

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

2024-07-01
用途:
二輪コンバート
対象商品:
58955347

長数ノーマルで装着。
山へのツーリング等の使用で、削れて10,000kmもたない。

1人が参考にしています
2022-11-02
用途:
オートバイパーツ
対象商品:
75620345

お陰で見た目がカッコ良くなって、軽量化して走りも軽快になりました。

2022-07-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
75620345

純正のスプロケットもいいですが、サンスタースプロケットはデザインや精度もすばらしいものです。これまで所有したバイクには迷わずサンスター製品をつけています。

2021-11-09
用途:
バイクの消耗品交換
対象商品:
01679387

'92 TZR250R に、純正スプロケットからの交換に使用しました。
重量を計測すると純正品の40%程度と非常に軽く、回転マスの低減効果が期待できると思います。
見た目もゴールドで高級感があり、満足です。

T・Kエンジニアリング 様2022-01-07
用途:
スプロケ交換
対象商品:
01675966

非常に軽量で仕上げもキレイです。
精度に関しても、レースで使用されているだけのことは有ります。

2022-01-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
01676623

今回使用するのが、はじめてですが
カラー、デザインがとても気にいってます。

2022-02-25
用途:
消耗交換
対象商品:
01679037

純正品からの交換です。
評価はもうしばらく使用してからですが交換後の見た目は最高です。

2021-02-24
用途:
チェーン520化したドリブンの交換
対象商品:
01677987

RK-110-44はkawasaki用となっていますが、GSX-R1100の5.5Jリアホイール(ボルト6本のタイプ)に装着できます。
これでRG400を520化していましたが、今回新品に交換するために購入しました。
ドライブ16Tでリア44Tにすると純正とほぼ同じ二次減速比が得られます。
派手過ぎない見た目と軽さ、満足できます。

1人が参考にしています
2021-04-13
用途:
消耗により交換
対象商品:
01679694

信頼の国産ブランド。精度・重量・外観全てにおいて品質に間違いなし。消耗品なので価格がもう少し下がれば言うこと無し。

2人が参考にしています
2021-06-02
用途:
交換時
対象商品:
01676824

やはりスプロケットと言えばSUNSTARで決まりです!

2021-04-01
用途:
バイクに使用
対象商品:
01675887

他社製品に比べて割り高ですが 消耗が少なくチェーンの音も静かで
ギアチェンジ時のショックも少ないので 良い製品です

2021-01-31
用途:
XR230にトライアルタイヤを履かせるために交換
対象商品:
01677542

XR230にトライアルタイヤを履かせるために交換しました。信頼できる製品です。

2020-11-28
用途:
サーキットでのファイナル変更
対象商品:
01678023

いつもサンスターさんのスプロケを使用させていただいてます。
今まで不具合も無く、今回も購入させてもらいました。
モノタロウさんの即日発送対応も有り難いです。

2020-11-19
用途:
ファイナル調整
対象商品:
01676517

品質安心のサンスターです。ホイールが歪んでなければ組み込んで歪みは出ません。
本気で速くなりたかったら、小物部品をケチったらダメだと思います。

1人が参考にしています
2020-09-06
用途:
バイクのリアスプロケット
対象商品:
01677235

25年動かさず保管していたバイクを整備しました。チェーン、フロントスプロケットとセットで交換です。純正の鉄製に比べてバネ下軽量化に貢献。届いた品は、様々な車種に対応できるよう、取付け孔のピッチや数がマルチになってました。

1人が参考にしています
2020-11-20
用途:
自分のバイクに使用しています。
対象商品:
01678005

信頼のサンスター、迅速な対応のモノタロウさんで買って大正解です。

2020-09-11
用途:
バイク整備の時に
対象商品:
01677497

ksr110用に購入しました。
前回もこれを付けていたのですが、軽くて安心のサンスター&日本製。
次回もこれにするつもりです。

2020-08-11
用途:
バイクのスプロケット交換に使用。
対象商品:
01675862

純正部品よりも安価でした。
しかも強化アルミ製なので軽量化が可能です。

2020-06-09
用途:
バイクの整備
対象商品:
01676657

信頼のサンスター製なのでまったく問題なし。良い製品です。ほかでは定価販売なので10%OFF日を狙うとお得ですよ。

1人が参考にしています