DWRウエイトローラーのレビュー

平均満足度 4.63 (115件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
529 / 税込 582
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
115件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-09
用途:
原付バイクの駆動系セッティング。
対象商品:
01781745

耐久性と値段のバランスが良いと思います。
側面のウエイト部分にサイズと重さが印刷してあるので、
複数台を頻繁に仕様変更するのに重宝してます。

2025-05-25
用途:
スクーターのセッティング
対象商品:
01781562

安物はすぐにフラットスポットが出来て変速不良を起こすため、重量がおおよそ決まってから購入しました。
安物よりは耐摩耗性は高いですが、グリスアップ頻度は変わりません。

2025-04-24
用途:
スクーター
対象商品:
01781562

セッティング用の安物は300kmくらいで偏摩耗してしまうのでデイトナ製を購入。
耐久性がある=プーリーへの攻撃性が上がるなので評価はこれからですね。

2025-05-29
用途:
スクーターの駆動系
対象商品:
01781578

安物のナイロン製のローラーでセッティングを出した後、耐久性を考慮して当部品を購入。耐久性の評価はこれからですが、使うのは初めてではないので、価格と耐久性のバランスが満足出来るレベルであることを願っております。

2024-11-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
01782217

以前からいろいろなサイズ購入してます、今回も大丈夫です

2024-04-05
用途:
バイク整備の時
対象商品:
01782208

バイクの整備の際に必要で大変助かりました。 リーズナブルな価格で購入でき満足です。

2023-06-06
用途:
バイク修理用
対象商品:
01782183

このデイトナ製以外にも、他メーカーの選択肢がありましたが、そちらの写真を見るとどうも品質が良くなさそうで、少し価格は高いのですが信頼があるこの製品にしました。さっそく装着してエンジンも好調になりました。

2023-05-29
用途:
原付の駆動系メンテナンス
対象商品:
01782174

プーリーへのセット方向が無いタイプでした。デイトナ製なので安心感ありです。

1人が参考にしています
2023-03-19
用途:
スクーター駆動部のリフレッシュ
対象商品:
01782104

見た目からも品質の良さがわかり組込み時の方向もなく組み込めるので安心です。

2023-03-08
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
01782183

CF46アドレスに使用すべてノーマルで出足加速と登坂性能おいしい回転数を使う為14gをチョイス。半年ごとにメンテしてればローラーの摩耗もノーマルに劣らず。方向性もないのでメンテナンスしやすい。

2022-12-28
用途:
スクーター整備

ウエイトローラーは消耗品でありセッティング用であり、価格と耐久性と細かい重量が揃っているデイトナ製品は重宝します。

2023-02-18
用途:
NMAX155に使用します。
対象商品:
01781876

NMAX155に使用します。
マフラーを交換したので少し軽めにしてクラッチミートのタイミングとピックアップのレスポンス変更してます。

2022-10-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
01782192

お客様のCF46で使用。左右の入れ間違えもないので非常に助かる。もちも程よく悪くはない。

1人が参考にしています
2022-08-18
用途:
スクーターメンテナンス
対象商品:
01782043

安価なウエイトローラーは耐久性に不安が有りますが、デイトナ製品は信頼できると思います。
ローラー組込時に方向性が無いのも作業者に優しいですね。

2022-10-07
用途:
消耗品交換
対象商品:
01782192

交換時の初動は明らかに良いです。後は耐久性に期待します。

2022-08-16
用途:
駆動系メンテナンス
対象商品:
01781544

通常ローラーには向きがあるようですが、こちらは無くて相性があいました。

2022-03-07
用途:
ジャイロキャノピー 駆動メンテナンス
対象商品:
01781273

ジャイロキャノピーに
8.5を6個使いました。
純正と遜色なく
方向も気にせず
問題なく使用できます。

1人が参考にしています
2022-04-14
用途:
リ-ド110交換用として
対象商品:
01781492

リ-ド110のベルトを交換するとき、ウェイトロ-ラ-も一緒に交換しています。安くて、耐久性があるので、助かってます。

2022-03-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01781596

デイトナ製プーリーの交換に合わせてこちらのウエイトを購入しました。組付け方向の指定がなくて側面の刻印で重さが分かる所が良いです。耐久性はまだ分かりませんが期待してます。

光和エンジニアリング株式会社 様2021-12-14
用途:
原付のプーリーセッティング
対象商品:
01781282

今までは安いWRにバリ取りなどの手を加えて使っていましたが、このWRは新品での質が良く当たり前ですがそのまま使えます 一番気に入っているのは側面の刻印で重さが分かり易い所です