ヘックスビットソケットのレビュー

平均満足度 4.90 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
639 / 税込 703
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-21
用途:
除雪機、オートバイの整備
対象商品:
06950728

長すぎず、短すぎずで使い勝手が良く気に入ってます
六角の先端が面取りがあまりされてない為なのか、使用時のガタも少ないような気がします

2025-01-03
用途:
高トルクでの作業

おそらくインパクト用のビットだと思いますが、ワンピース構造のため高トルクを掛ける手作業にもぴったり。
硬くて緩まないボルトの取り外しに使用しています。

2023-12-15
用途:
機械のメンテ
対象商品:
06950712

かなり荒く(ハンマーで工具の頭ごと叩く)緩み止め付き六角ボルトを緩めるたが問題無く抜けました。今までの経験で工具のなめるのはありましたがこれは良さそうです。

2023-03-23
用途:
外国製バイク整備
対象商品:
06950947

信頼のコーケン製。精度ばっちり、使い勝手も文句のつけようがありません。

1人が参考にしています
2021-04-13
用途:
自転車、車いすの整備
対象商品:
06950448

自転車や車いすの整備をご依頼いただく際、くるま、バイクよりも狭い場所及びより低トルクにて作業が必要となります。その際に1/4サイズのビットソケットで低ハイトのものが重宝します。
以前はHAZETの商品を使っていましたが、強度及びより狭い場所での作業に適しておりこちらをチョイスしています。

2人が参考にしています
2020-07-05
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
06951175

※「Ko-ken ヘックスビットソケット 7/16インチ 差込角9.5mm 全長75mm 3012A.75-7/16 06951175」のレビューです。
製品パッケージ表記「Koken(R) 3012A.75-7/16 3/8" 7/16inch Hex Bit Socket 4991644042272 MADE IN JAPAN」
リアハブ「Formula DC-52」のフリーボディの取り外しに使用。
反フリー側からヘックスビットソケット挿入し、フィキシングボルト回すことができた。
ヘックスビットソケットとフリーボディいずれも傷付くことはありませんでした。
安心して使用できる印象です。
近くの大きなホームセンターでも扱っていないので、助かりました。

2020-08-31
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
06950807

精度についてはコーケンなので間違いありません。
特徴は絶妙な長さ。短いと回しにくい、長いとなめやすいので、
この長さが良いと思います。

1人が参考にしています
KEN工房 様2019-11-27
用途:
工具紛失のため購入
対象商品:
06950807

いつの間にかビットを紛失しましたので購入しました
コーケンさんの工具となると近くに販売してるところは無く
他のメーカーの工具で間に合わせとなると無駄になるので
モノタローさんで購入しました
ソケット専門メーカーの工具はやはり良いですね!

2020-02-16
用途:
スペースの狭い場所のボルトの取外し
対象商品:
06950283

今までは長いビットを短く加工して使用していましたが、角が取れてボルトを傷めていました。低価格で国産で頑丈、非常に助かっています。

2019-07-16
用途:
M10フランジソケット締め付け時に
対象商品:
06952697

M10フランジソケット締め付け時に使用しました。車両側の指定トルクは69Nmでした
3/8sqのソケットは持っていましたが、トルクレンチの取り付けが1/2sqでしたのでこのソケットにしました。
全長は43mmと短く、狭い場所でも入れやすいので重宝します。
短ければエクステンション装着すれば解決です。

ジミー 様2019-06-16
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
06950475

折れにくくて、丈夫です。最初はボルトの頭にかみやすい…

2019-03-27
用途:
自動車整備時
対象商品:
06951823

17mmという、あまり使わないサイズがあって、本当に助かりました。
ボルトへの食いつきが非常に良いです。

カタヤマシン 様2018-11-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06951638

KTCではないサイズなので、コーケンさんのこちらを購入しました。
KTCの工具セットで1本浮いていますが、無いと不便なので助かります。

2018-07-05
用途:
バイクのマフラーのエンジンブロック側を固定しているヘックスナットに使用
対象商品:
06951665

エクステンション無しでピッタリの丁度良い長さで作業し易い。通常の短いものにエクステンションを使っても届く深さではあるが、狭いところが太い差込部分に邪魔されてよく見えないので作業しづらい。

1人が参考にしています
2018-08-07
用途:
自動車の
対象商品:
06950852

インチサイズが必要でしたので購入。全く問題なしです

2018-06-11
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
06950676

短いサイズが必要でした。Kokenなら使って安心。

2016-09-29
用途:
DUCATI900SSのフロントフォークのオーバーホール
対象商品:
06950518

深いところにあるボルトに届き,剛性が高いので,安心して使えます。加えて,コストパフォーマンスも高いです。通常のソケットは見栄でスナップオンを使っていますが,ヘックスビットはコーケンに限ります。

2015-06-09
用途:
バイクの改造
対象商品:
06950563

安心してトルクを掛けることが出来る形状。

Cafetier 様2016-12-11
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
06950676

エクストレイルのミッションオイルドレンは10mmのヘックスで、注入も同じ。
特に注入側はロングエクステンションを繋いで60cmくらいにして回すのでソケットでないと回らない。必須のツールです。

2016-06-09
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
06950387

流石コーケンさんです、作りがシッカリしています。
このサイズの六角穴付ダボネジ(小ねじ)は、六角の穴深さが浅く、硬度の低い六角ビットでは直に六角穴が、なめてバカになります。
このビットはら安心して使えロングタイプなので狭い場所の作業も重宝します。

1人が参考にしています