自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用のレビュー

平均満足度 4.06 (153件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。 【用途】自転車多段チェーン用
153件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-04
用途:
自転車チェーン交換
対象商品:
02277257

これまで他社製を使っていましたが、芯(ピン)の軸がずれてきたのでモノタロウ製を購入しました。軸の回転もズレが無くスムーズにチェーンピンが簡単に抜けます。抜けたピン受けにバネがないので一工夫必要。

2025-08-04
用途:
自転車、バイクのチェーン切

初めて使用しましたが、簡単にできました。抜くときに芯(ピン)を外側に残しておいた方が、後で楽なように思いました。便利なものです。安いし、モノタロウさんには、何でもそろっているので有難いです。

2025-04-03
用途:
通勤用ミニベロ自転車チェーン交換作業
対象商品:
02277257

シマノHGチェーン6/7/8交換用に購入しました。
思っていたより、簡単に取り外しができました。
値段も安く購入出来て良かったです。

1人が参考にしています
2025-11-29
用途:
自転車のメンテナンス

チェーン交換時に長さ調整の為に使用しましたが
問題なく使用することが出来ました。

2025-05-01
用途:
自転車のチェーンが切れたので、チェーンカッターで壊れた部分を取り除き、ジョイントでつなげたました。

説明書も付いていたので簡単に修理することができました。

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
ロードバイク他(遠征用の工具セットに)

メーカー品のチェーンカッターを持っていますが、遠征用工具セットのチェーンカッターを壊してしまい補修として購入。工具セットの製品とほぼ同じで持ち手の位置が違う程度。使い方のポイントとしてはストッパーのネジをちゃんとチェーン幅に合わせないとガイドが折れます。ものぐさして過去に何度か折った経験があります。あと、抜いたピンを捨てるのもお忘れなく(貫通していないので取り除かないとだめ)11Sも問題なく使用できます。

2人が参考にしています
日比野モータース 様2024-11-17
用途:
シティサイクルのチェーン交換
対象商品:
02277257

6速の外装変速機が付いた自転車のチェーン交換に利用しました。チェーンの接続部品の接続に手間取りましたが、やり方さえ分かれば簡単に接続できます。
交換後はチェーンの色が目立ちますが、使用感は問題ありません。ひと月ほど毎日の通勤に使ってみたところ少し音がしはじめました。

1人が参考にしています
有限会社テクニカル工房 様2025-01-19
用途:
エアロバイクチェーン交換

チェーンにジョイント部分がなくカットするのに使用 安価でストレスもなくカットできます。

2024-10-24
用途:
普通に使えた

あまり使わないので、お安いこちらをチョイス。普通に使えました。

2024-07-09
用途:
一般車のチェーンリプレースで使用
対象商品:
02277257

間のガイドに圧力がかからないように押さえネジを締めて使います。
耐久性はよくわかりませんが、今のところピン抜き7本、アンプルピン3本打ちましたがまだまだ使えます。
ハンドルのゴムが抜けやすいので接着するかなにか対策しましょう。

2024-06-30
用途:
シティーサイクル(6段ギア)
対象商品:
02277257

チェーン交換に伴い同時購入しました。
今回初交換にチャレンジしました。
説明動画を拝見させて頂き無事交換出来ました。
分かりやすい説明動画でした。
有難う御座いました。

2024-02-06
用途:
自転車整備
対象商品:
02277257

チェーンをはめた後、押さえ側のボルトを強すぎず、弱すぎず締めてガタを無くし、横からチェーンを指で押し込みながら。ULTIGRAグレードでも問題なし。薄い板部はただの位置決めのためにあるものと理解してつかえば、良いと思います

3人が参考にしています
2024-02-18
用途:
チェーンの交換作業
対象商品:
02277257

電動アシスト自転車の厚みのあるチェーンの交換に使っています。安いですが使い勝手は良いです。

FS・しまい 様2024-05-01
用途:
チェーンの破損、修理
対象商品:
02277257

6/7/8/9/10に使えるので便利で使いやすくて安いし普通に良い。

2024-11-17
用途:
自転車整備
対象商品:
02277257

使いやすく問題なく使用しています、ありがとうございました

泰山 様2023-04-27
用途:
自転車チェーンのカットと接合
対象商品:
02277257

6速のチェーンに使っています。 支え側が調整ねじなのでうまく調整して圧入すると接合後にチェーンをこじらなくてもよいのが好きです。

1人が参考にしています
2024-07-04
用途:
会社用
対象商品:
02277257

手軽に使用できてしかも安かったので、自転車以外にも使えるようです。

2023-07-01
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
02277257

サビついた自転車のチェーンをカットするのに使用しました。
軽い力でスムースに取り外すことができました。コスパ最高です。

2023-05-26
用途:
自転車の整備
対象商品:
02277257

まだ一度しか使用していないので耐久性はわかりませんが、このまま使い続ける事が出来れば良い製品です。
使用感は上々です。

2023-03-26
用途:
7速スプロケット用チェーンの交換
対象商品:
02277257

5年間使いつづけて金属疲労により「位置決め台」が折れたのでまたこれを調達。30年前のHTK製のチェーン切りは材質が強靭で今におき斯様に折れることはないが、プレートが扁平ではなく段差のあるUG, HGチェーンならば本品のように固定ネジがついているほうが使いやすい(うまく固定せずに使うとチェーンが変形してしまう)。