- 用途:
- 金属切断
- 対象商品:
-
02281116
モノタロウの薄いタイプを使ってみましたが、
すぐに減ってしまうので、今回は2mmを注文。
なかなか良さそうです。
BONSAI MOTORCYCLE 様2025-09-11
- 用途:
- 鉄材の切断
途中から減りが速く感じます。コスト優先で購入しているのでもう少し切削に耐えてくれると良いですね
- 用途:
- 自動車整備や家のDIYなど
- 対象商品:
-
02281116
グラインダーに取り付けて作業していますが、普通の商品と変わらず鋭い切れ味と程よい耐久力があると思います
- 用途:
- 金属加工用
厚さが2mmあるので、切断用としては
極薄タイプに劣りますが
削り作業にも使えるので便利です
なにより安いのが良い
- 用途:
- 配管切断
- 対象商品:
-
02281116
ちょっと薄くて大丈夫かなと心配していましたが、柔軟性もあり良く切れました。もう少しもちがいいと交換の回数が減ってさらにありがたい。
- 用途:
- いろいろ切断
- 対象商品:
-
02281116
多少の厚みを利用し削りが可能で在り切れ味も遜色く無く切れる。
- 用途:
- スチールの切断に使用します。
- 対象商品:
-
02281116
切れ味はそこそこですが、値段が安いです、充分の製品です。
- 用途:
- 普通です
- 対象商品:
-
02281116
ですが、この値段で普通に使えるのはとても助かります。
今回鉄骨を切るのに使用。
使う前は砥石が安いので割れてもしょうがないと思っていましたが、10枚使って割れたことはありません。耐久性もその辺に売っているモノと大差はありません。
- 用途:
- 鉄筋、アングル等の切断
- 対象商品:
-
02281116
この価格で、切れともちが向上するということなし。これだけ安いのは、他にない。
- 用途:
- 板金のため切断に使用
- 対象商品:
-
02281116
板金のため切断に使用!
コストPerformanceに 感謝!
- 用途:
- 部品加工時
- 対象商品:
-
02281116
この切断砥石は切れが良く摩耗もそれも度でなくとても使いやすい。
株式会社名央エンジニアリング 様2021-04-05
- 用途:
- 部品の切断
- 対象商品:
-
02281116
てつの切断に使用してますが、思った以上に切れます。砥石の消耗も少なくコストパフォーマンスが良いです。
有限会社ドゥ・アウトドアライフ研究所 様2021-03-29
- 用途:
- 鉄筋工作用
- 対象商品:
-
02281116
問題なく使用しています。コストパフォーマンス優先で言えばこのシリーズは一番と思います。
- 用途:
- 無線アンテナの鉄柱撤去作業
- 対象商品:
-
02281116
鉄柱撤去作業に買いました安価で満足して使用しているまた買いたいです。
- 用途:
- 鉄板の切断
- 対象商品:
-
02281116
やや不満ながら継続して買っているのは価格とのバランスは悪くないと思っています。ただし、もう少し耐久性が高ければありがたいです。減りがやっぱり少し早く感じます。
- 用途:
- パイプの切断、バリ取りなど
- 対象商品:
-
02281116
穴径が15mmとありますがあそびが大きいので金属管など抵抗のあるものの切断ではガタが大きくなり刃の減りが早かったり飛び散ったりするときもあります ガタが大きいのでロックナットもきつく締め付けていますがそうすればするほど飛び散る事も多くなりました
塩ビ管では問題無く使用できています
- 用途:
- 鉄筋の切断
- 対象商品:
-
02281116
普通に使えます。値段が安いので、コストパフォーマンスは最高です。
- 用途:
- 端材の処理
- 対象商品:
-
02281116
切れ具合は十分なのですが、少々減り方が激しい様に感じます。
- 用途:
- 鉄板、ステンレスの切断
- 対象商品:
-
02281116
金物店で買っていた2.3mm厚のものと、遜色なく使用できます。半値以下で助かっています。
- 用途:
- ジャンクの切断
- 対象商品:
-
02281116
よく削れるし、切れる。コスパはよいと思う。薄くないので、割れにくいのが良い。