ワレンズミニ ウインカーSETのレビュー

平均満足度 4.53 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワレンズミニ ウインカーSET KITACO
KITACO
1,998 / 税込 2,198
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-21
用途:
スーパーカブプロに

明るさは問題なし。T10 8Wの球を使っているため、リレーの取り換えが必要になったのが残念。確かに折れにくそう。

2022-05-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03461377

小さくて格好が良い。取り付け部が柔くて多少無理やりつけても壊れない。バルブを替えてもやはりハイフラになってしまうがコストを考えれば概ね満足。

2021-11-09
用途:
所有車両の維持補修
対象商品:
03461352

何度も買ってます。ほかに無いウインカーレンズなのに通販で買えるのがありがたい。

1人が参考にしています
上武商会 様2021-08-07
用途:
破損したものの代替え
対象商品:
03461352

純正品に換えて、小型軽量で使いやすく重宝しています。

2021-04-09
用途:
オフロードバイク
対象商品:
03461352

MD30の純正が割れたので、ワレンズに交換してみました。
そのままつなぎ変えるとハイフラになりますので気になる方は、
抵抗の挿入などを検討ください。
コンパクトになり転倒してもヒットしにくく、
若干のヒットであればボディが柔軟なのでいなしてくれます。
レンズは割れるより取れるほうが先行する傾向ですので、
拾ってはめれば元通りです。
ヘタクソの私には最適のウィンカーです。

1人が参考にしています
2021-07-06
用途:
オフロードバイクに取付け
対象商品:
03461368

オフロードバイクに取付け山遊びで使用しています。転倒しても壊れにくく、輝度もある。大変良いです。

2021-03-12
用途:
ウィンカー交換
対象商品:
03461368

これは、ここが1番安く(私的調べ)自宅まで運んでくれるので購入しました確かにタフで割れずらいです。

1人が参考にしています
2020-07-07
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
03461352

オフロードバイクのカスタム軽量化のために、とりあえずリアを交換しましたが、転倒時に破損のリスクが減り、しかもかっこ良くなったので、フロントもリピート購入して交換しました。他の車種にも購入予定です。

2020-06-11
用途:
DT230 リアウインカー交換
対象商品:
03461352

DT230 リアウインカー交換に使用しました。
純正の取付穴をそのまま利用できました。
すごく柔軟に出来ているので、転倒しても割れそうにありません。
ウインカー本体の取付穴の位置が干渉しやすい位置にあるので、取り付けに工具を選びそうですが、ウインカー自体が柔軟に曲がるので、強引に取りつけても問題ありませんでした。

2020-07-14
用途:
オフロードバイクの定番
対象商品:
03461352

オフ車のウインカーはこれしかない。レンズは割れないけれど、外れるので外れないように対策した方が良いです。配線も引っ張られると抜けてしまうので、こちらも対策必要。

2019-12-02
用途:
ウインカー交換。
対象商品:
03461368

コンパクトでとてもかっこいいです。
買って良かった。

2019-06-11
用途:
オフロードバイク(旧車)に装着
対象商品:
03461377

すっきり、簡単に装着でき、小さい割りに後方からの視認性が良い感じです。

2017-10-28
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
03461368

付属電球は、12V8Wです。
私のバイクは、12V10Wの為、ウェッジ球を追加購入しました。
電球が大きくなるので、ゴムのソッケットを少し後方に抜いて使用しています。特に問題なく使用しています。

2017-06-01
用途:
スクーターBWS50 イメチェン
対象商品:
03461368

クリア色を購入。小さくすっきり取りつけできました。
電球付きで配線もプラスマイナスの両方処理していましたので短時間で取り付け完了。
何よりも樹脂製なのでしなやかで転倒時にも安心だと思いました。

1人が参考にしています
2017-03-09
用途:
バイクの改造
対象商品:
03461377

ノーマルのウインカーは性能はよいと思うが、出っ張っていたり、大きいためオフロードバイクで山の中で乗ったりすると邪魔な場合が多く、このワレンズミニウインカーは性能は十分満たしながら、極力小型でコンパクトなため、トラブルを最小限に抑えることができるすぐれものである。それとお財布にもありがたいお値段で大変満足である。

2022-05-09
用途:
ウインカーの交換
対象商品:
03461352

2個中の1個が本体接続部付近で接触不良を起こしている。又、取付け部の形状がカウルに取り付ける際ボルトやナットを挿入させづらい。車検対応を考慮して10w以上のバルブを標準で付けて欲しい。

赤帽トップ運送 様2017-06-09
用途:
バイクに取付
対象商品:
03461352

外寸の寸法が把握出来ませんでした。
申し越し細かな説明を希望します.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ページに寸法図がございますので
そちらで詳細な寸法をご確認して頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

きくち美容室 様2016-06-13
用途:
オフ車への換装
対象商品:
23524935

このシリーズが出た頃から、オフ車には必ず換装しています
ただ、ボルトオンでは使用出来ませんので、自分の車体に対する加工方法は必ずネットなどでチェックして下さい

1人が参考にしています
2014-09-26
用途:
バイク部品
対象商品:
03461368

いつも使用してますが使い勝手の良さに魅力を感じます。