エア抜きポンプ (チューブ 1m付)のレビュー

平均満足度 4.10 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
699 / 税込 769
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-30
用途:
:軽自動車の車検整備のために利用させていただきます。
対象商品:
03618536

ブレーキシューの交換後のエアー抜きが簡単しかも確実に行うことができ、重宝しています。

LECOジャパン株式会社 様2024-03-11
用途:
バイクのブレーキフルード交換
対象商品:
03618536

下入れに便利。エアーが入りにくいのでエアー抜き回数も少なくて済みます。
ブリーダープラグにホースを差し込み、注射器にブレーキフルードを満たし手置き、
ホースに差し込みます。ブリーダープラグ緩めで注射器をゆっくり押します。この時ブレーキのリザーバータンクをみながら押し、最初はエアーが出てきてその後ブレーキフルードが出てきます。ある程度溜まったらブリーダープラグを閉めます。注射器側のホースを抜いて、いらないペットボトルに差し込み通常のエア抜きをすれば完了。かなり短時間でエアーが抜けます。

2人が参考にしています
2024-04-27
用途:
バイクのブレーキフルード注入
対象商品:
03618536

キャリパー側からフルードを注入するのに使用しましたが、ビックリするぐらい早く終わりました。最後は通常通りキャリパー側からもエアを抜きますが楽すぎです。
但し、ブリーダープラグがキャリパーに対してどの位置にあってエアがどこに貯まるか連想しないとだめですよ。

2人が参考にしています
2023-09-26
用途:
バイクのブレーキフルード交換
対象商品:
03618536

やったことがありませんでしたのでユーチューブを見て注射器を使ってやっている人がいましたので購入しました。
使いましたが注射器の先にチューブを差しますが心なしか緩かったような気がしました。逆にバイク側のニップル側はきつかったです。バイクによりますので仕方がないと思っていますので問題ありません。ただなくてもフルードの交換はできますね。
チューブ付きですのでお得かもしれません。

2024-04-24
用途:
バイクブレーキキャリパーのエア抜き
対象商品:
03618536

ブレーキキャリパーのエア抜きでマスターシリンダー側からのエア抜きに使用しました。コツを掴めば作業はすぐに終われる様になります。

2023-01-04
用途:
ブレーキのエア抜きに
対象商品:
29873122

ホースの長さがあるのでエア抜きが楽です。どんな場合でもキャリパーを一度外してマスターより上の位置に固定してエア抜きしますが、そんな時にこのホースの長さがありがたいです。抜きは人力ですが、押しはほぼ無理だと思ってください。

1人が参考にしています
2022-11-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29873122

旧車リアホイルシリンダーの、カップ交換後のエア抜きに使いました。私の要領が悪いのか?結構力が必要で、地面にピストンを立ててシリンダーを上から押すようにしてフルードを注入しました。ホースを少し長めに切っておいてよかったです。それでも一人でエア抜きができて大変役にたちました。

2021-05-05
用途:
モンキー125のオイルレベル調整用として
対象商品:
03618536

バイクのオイル交換時の過不足のレベル微調整用として使っています特に入れ過ぎた時に抜くのに便利です。レベルゲージの上下限の幅が狭いので重宝してます。

2022-05-06
用途:
バイクのブレーキフルード交換
対象商品:
29873122

ポンプ容量が大きいので1ストロークでリザーブタンク内のフルードが吸い出せる。キャリパー側のエア抜きに関してはポンプ内のゴムバルブがピストン側に刺さっている形状なので劣化すると抜けるかもしれない。総合的に新品状態での使用感覚は大変便利。

1人が参考にしています
2022-05-21
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
29873122

使い方が悪いかも知れませんが、吸い出しで使用すると思ったよりフルードの吸い出しが出来ず、昔ながらのやり方でフルード交換をしました。ホース交換、キャリパーO/Hのような時にフルードが空になった状態で注入でするときは良いかもしれません。

2021-03-11
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
03618536

バイクのブレーキフルードを交換する時に使用しています。簡単にエア抜きできるのでおすすめです。

シモサコグラフィック 様2021-11-04
用途:
エストレヤ BJ250-C7 2003年モデルに
対象商品:
03618536

ブレーキフルード交換に使いました。
チューブのサイズ。素材も問題なしです。
エンジンオイルを入れすぎでも使用しました(コツがいりますが)。
ひとつあるといいです

スズキオフセット 様2021-03-21
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
29873122

ホースが長いので使用目的に応じて使いやすい長さに切って使えるのが良い。

2021-02-16
用途:
車の整備
対象商品:
29873122

車のパワーステアリングポンプのオイルを抜くのに使用しました。使い勝手が良く、楽に作業ができました。値段も手頃だと思います。

2021-05-17
用途:
ブレーキのエアー抜き
対象商品:
03618536

一人でブレーキのエアー抜き作業ができるので便利です。
パワステフルードの交換にも役立ちました。

2020-10-15
用途:
ブレーキエアー抜き
対象商品:
03618536

バイクのマスターシリンダーオーバーホール後に使用しました。一人でも簡単に出来て時間が短縮できて値段も安くてとても良い商品です。

2020-11-10
用途:
バイクのブレーキオイル交換に使用しました。
対象商品:
29873122

容量が大きく吸い寄せる空気やオイル量が多いいので作業がスムーズに行えました。

前田 様2021-04-06
用途:
車やバイクのエンジンオイルを抜く時
対象商品:
29873122

車やバイクのエンジンオイルを抜く時にオイルパンに残ったオイルを抜くのに使います。チューブが もう少し細いとなお いいかな?

2020-04-04
用途:
ディスクブレーキ・キャリパーのO.Hに使用
対象商品:
03618536

プラスチック製の簡素な物を想像してましたが、しっかりとした造りでした。コスパ高いと思います。

ブルクオート福岡 様2024-08-01
用途:
ブレーキオイル交換
対象商品:
29873122

価格が安いから我慢して使うしかない。良いとは言えない商品です。