平型ヒューズ ミニ LED付のレビュー

平均満足度 4.72 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ
モノタロウ
299 / 税込 329
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。 【用途】交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-29
用途:
バイクと車のメンテ
対象商品:
05371677

断線時分かり易いので良いと思うが、まだ切れた事が無いので楽しみです。

2019-10-23
用途:
バイク用です。
対象商品:
05371677

これはアイディア商品ですね。暗闇の中、どのヒューズが切れているか、手持ち電灯で探す手間が省けます。まだ幸いにも御世話になっていませんが、いざという時の備えで導入しました。

2020-10-03
用途:
車の整備
対象商品:
05371686

予備整備として古いヒューズと交換。品質は悪くない。点灯はまだ切れてないので未確認。

2019-07-01
用途:
バイクの整備
対象商品:
05371677

幸いなことに、まだ効果はわかりませんが、切れた場所が簡単に確認できれば
出先でのトラブルにとても役立つと思います。

2017-10-01
用途:
車・バイク
対象商品:
05371677

アイデアが面白いので購入してみました。まだ使用していませんが、極性はあるのかな?特に説明はないので、気にしなくてよいのですよね?

2022-06-03
用途:
バイク、車のヒューズ交換
対象商品:
05371677

交換して間もない為LEDの確認はできませんが、今現在問題無く改良点も見当たりません。

新井輪店 様2018-03-27
用途:
社外オプション取付時のメンテナンス用として交換
対象商品:
05371677

ルームランプのLED化、フットランプ、ドアランプ等の増設時に使用しています。LEDと言えども沢山取り付けると使用電流は増えます。もしもの時の用心と交換時の見つけやすさを考慮して、このLED付ヒューズに交換しています。平型ヒューズは、切れた時に分かりづらいので、LEDが点けば暗がりでも見つけやすくなり、作業効率も上がります。

2021-12-26
用途:
自動車整備
対象商品:
05371668

ヒューズ切れかと確認した所、切れたヒューズが点灯していて直ぐに交換すべきヒューズが分かった。

2016-04-09
用途:
自動車用ヒューズとして
対象商品:
05371695

面白い商品だったので購入しました。まだ切れていないのでLEDは点灯してませんので、切れた時が楽しみ?です。

2020-05-07
用途:
車 バイクのメンテナンス
対象商品:
05371677

まだ点灯していませんので(切れてない)何とも言えませんが
この値段なら全部LEDタイプに変えるつもりです

2016-03-10
用途:
自家用
対象商品:
05371695

切れたら光るのでわかりやすいです。

2015-08-13
用途:
車のヒューズ交換
対象商品:
05371668

接点の錆により、数年に一度交換している。LED付きなのにとても安くて、品質にも問題ない。あと、金メッキ仕様も出してくれると、ありがたい。

1人が参考にしています
2018-10-02
用途:
20年落ちの車のメンテナンス用に
対象商品:
05371652

最近オルタネータの電圧が低下しエンジン始動不良が頻繁に発生したので、オルタネータのブラシ交換とICレギュレータとレクティファイアの簡易テストをして、ECUの電解コンデンサの交換をしましたが、オルタネータでは14V以上出ているのに+BやACCの電圧が低くなることがあり、ヒューズを全交換とリレー類やスパークコイルなどの電気ハーネスをコンタクトクリーナーで洗浄し端子に導電グリスを塗るなどメンテナンスを実行しました。

アトリエ ダン 様2018-09-20
用途:
車載予備ヒューズ
対象商品:
05371652

昨今ヒューズ切れが起きないだけに、かえって持っていないとすぐに対応できないので購入。ただ切れているものを変えるだけでは後日何処で切れたか確認する際などに、切れた時にランプがつくものに変える事で再度の切れた時確認が早いと思いました。

2016-08-16
用途:
自動車
対象商品:
05371713

切断後の消費電力は、解りませんが?切断状況が直ぐ分かるので使用感がある。
今後も購入予定。

有限会社カーム 様2016-05-06
用途:
オートバイ、の整備に使用しています。
対象商品:
05371686

安価であるがヒューズが切れたことが簡単に判断できるため大変重宝しています。

合同会社たけのこテック 様2017-08-16
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
05371677

ハーネス劣化が原因でヒューズが飛んだので,以前からストックしていたこちらの商品でヒューズ交換しました.
ヒューズなので頻繁にLEDの恩恵を受ける事はないですが,突然切れた時にどのヒューズが切れたかがわかりやすいだけでも故障箇所特定が早くなるので作業が楽になります.

タイヤショップ紀州 様2016-01-28
用途:
車のヒューズ交換
対象商品:
05371686

安く良った