4サイズが1つになったソケットのレビュー

平均満足度 4.36 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイズが1つになったソケット モノタロウ
1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。 【用途】フロントアクスルシャフトの脱着に。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-26
用途:
バイクのフロントタイヤ取り外し
対象商品:
05580627

こんな鉄の塊ですが。無ければタイヤは外れません。4サイズが1つなので省スペースです。

2020-04-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
05580627

寸法加工精度も問題無くコスパ最高です。バイクの整備に最高です

2019-12-09
用途:
使用用途は違うのですが
対象商品:
05580627

この商品の本来の用途は知りませんが、
両側が9.5㎜の四角いメスになっているソケットを探していたらそんなものは存在しない事が分かり、それに近いこの商品を見つけて感動しました。
フレキチューブのツバ出し工具に柄の長いボックスレンチ用のラチェットハンドルを併せる為のアダプタとして使っています。
フレキチューブのツバ出しがとても楽に成りました。

大阪化成株式会社 様2019-10-01
用途:
バイクのホイール脱着時に使用
対象商品:
05580627

一つで4サイズ有るので、作業がスムーズに行えました。このようなパーツがあって大変助かりました。

2019-09-28
用途:
バイクのフロントタイヤ脱着時
対象商品:
05580627

精度も高く剛性もあるので問題なく使えてます。
モノタロウブランドは安くて信頼性も高いので助かります。

2019-09-12
用途:
バイクのメンテ。
対象商品:
05580627

アスクルシャフトを脱着する時に非常に便利です。
2台持ちでサイズが違うので重宝します。

2018-03-07
用途:
バイクのフロントアクスルの締め・緩めに
対象商品:
05580627

何かとかさばる複数のサイズを、1つにまとめたのは素晴らしいアイディアですね。
もっと早くに購入すれば良かったですね。

2018-05-23
用途:
2輪車の整備
対象商品:
05580627

6角レンチを4本購入するよりはるかに安く便利だと思います。

2人が参考にしています
ガラスえのぐ 様2018-05-17
用途:
ビーム式トルクレンチと組み合わせてトルクレンチのメンテナンス
対象商品:
05580627

以前は長ナットを利用していました これだと1つで済みます

2018-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
05580627

特殊工具なのですが、お安く購入できました。
使用に関しては、全く問題ありません。

2017-07-08
用途:
バイクのフロントアクスル用に購入
対象商品:
05580627

数種類のソケットを購入しなくてはならないと思っていたら、この商品をみつけ、即座に購入。まさかの発想に脱帽です。大変重宝し作業性もよく助かってます。

2017-08-20
用途:
オートバイのメインシャフト等交換作業
対象商品:
05580627

四種類のサイズを一つで出来るので大変便利。ただ、各サイズ共にクリアランスが多く、大きいサイズなので舐めるかな?と少し不安ですが、概満足コスパは大満足です。

1人が参考にしています
2018-01-13
用途:
バイクのフロントホイール着脱に
対象商品:
05580627

他の安工具ブランドでも似たものがありますが、これは両端ともに3/8のラチェットが使用できるので使い勝手は一歩上です。

1人が参考にしています
2019-11-18
用途:
2007年式ZZ-R1400のフロントアクスルシャフトに使用
対象商品:
05580627

上記のメンテに必要で購入しました。アクスルシャフトが22mmなのですが、17mm部分が邪魔をして左側のナットには奥まで入らず使えませんでした。結局トルクレンチを使用することも考え1/2差し込み角のソケットを買い直しました。

2人が参考にしています
2016-10-30
用途:
バイクのタイヤ交換時に使用
対象商品:
05580627

安いしとても使いやすくてよかった

2017-05-20
用途:
自動二輪車のメンテナンス
対象商品:
05580627

24mmだけ必要でしたが、コスト面でこちらを選択しました。単品に比べて、若干使い勝手は悪いですが、4サイズに対応できるのは便利です。

2017-08-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05580627

バイクのメンテナンス用に買ったのだが、持ってるだけで満足していまして、結局まだ使っていません。物としては悪くないと感じますが何せ実際に使用してませんので何とも言えません。
使用してからとは思ったのですが、再三レビューを促されるのでとりあえず。

2016-05-27
用途:
オートバイのタイヤ脱着に使用
対象商品:
05580627

普通に使えました

モトショップ龍 様2015-08-28
用途:
カワサキ大型バイクの前輪を外す時に使用。
対象商品:
05580627

とても使い易い、ブランド品に負けないクオリティでした。

1人が参考にしています
2015-12-03
用途:
BMWのバイクのアクスルシャフト脱着
対象商品:
05580627

安くて作りも良いです。頻繁に使う訳では無いので十分です。