Tuflong SUPER バッテリーのレビュー
- 用途:
- 10馬力以下のトラクター旧式に使用中
- 対象商品:
- 05587094
たまに使用するトラクターに使用しています、セルモーター問題なく回転します。
さすが一流メーカー品と思います。
- 用途:
- 車の始動時?
- 対象商品:
- 05587085
コストパフォーマンス最高、あせって発注後の納品も直ぐだったし(そう書かれてたが)
取り替えた後のセルモーターの音が良かったです
- 用途:
- 軽トラックのバッテリー交換
- 対象商品:
- 05587076
商品は即届きました。助かりました。
20年超えの車ですが1発始動に戻りました。
値段も巷のお店より安い、梱包もOK
何か困ったときには又利用したいお店だなと感じています。
有難うございました。
- 用途:
- 弱ってしまったバッテリーの交換
- 対象商品:
- 05587076
日立のバッテリーは初めてですが、Made in JAPAN という事で安心かと思います。 現在、まだ使い始めたばかりですので、耐久性は分かりませんが、長く持ってくれるとありがたいです。
- 用途:
- 太陽光パネルからの充電により、小規模発電、及び緊急時の発電装置として利用
- 対象商品:
- 05587076
太陽光パネルからバッテリーに問題なく充電が行われており、LED電球などの小電力器具の照明として重宝しています。
名の通ったメーカーの日本製で安心して使用することができ、しかも安く購入できて喜んでいます。
どうしても重量があって重いのはやむを得ませんが、少しでも軽くなると嬉しいですね。
- 用途:
- 携帯電源
- 対象商品:
- 05587076
車中でテレビを見るための携帯電源として使ってみました。使用した後には充電し1年ほど経過観察してみましたが現状問題なく使えています。まだまだ長持ちしそうでとても良い製品だと思います。
- 用途:
- マイカー・ヴィッツRSに
- 対象商品:
- 05587085
ヴィッツRS(NCP10)に使いました。4年前にこれに交換してるので、2回目の購入になります。すごーーく寒い時、突発的にあがっちゃったからです。その時は軽く充電して仕事に行き乗り切りました。「たった4年だけかぁ・・・」と考えると耐久性が低いのかなーとも思えますが、考えようによっては新品交換するいい機会ができた、と思うようにしました。安いんでその方がいいかと。新品はセルのまわりが軽いんで気持ちいいですー♪
- 用途:
- たまにしか乗らない趣味の車に
- 対象商品:
- 05587076
たまにしか乗らない車のバッテリーがダメになったので交換しました。国内メーカーのバッテリーがこの値段で買えるのはとても良いと思います。
- 用途:
- 軽トラック、1.5tリフト
- 対象商品:
- 05587076
交換も比較的簡単にできました。ただ軽トラック、リフト共に端子が腐食してネジが緩めるのに手間がかかり潰れるかと心配しましたが何とか取り外しができました。できれば端子部分も同時に発注できるようにしていただければと思います。
- 用途:
- 車のバッテリーに
前のがパナソニックとGSのフラグシップクラスのバッテリーつけて4年と半年で弱ってきたため探してたら特価に釣られて買いました。半値以下なので3年つかえれば、こちらがお得になると思います。
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 05587076
リピートです。
前回が40000km走行でへたったので、こんなもんでしょう。何ら問題なし。
コストもグッドです。
- 用途:
- 猪除け電柵の電源
- 対象商品:
- 05587076
有名メーカーの製品ですので、今回のような用途では、問題なく使用できています。油断すると、すぐにダメになるので、安価が一番です。
- 用途:
- 軽自動車の車検のため
- 対象商品:
- 05587085
普通に使えます。というか、中古車購入時からこれがついていたので、今回もこのブランドで。なんら差し支えありません。