ケイピンエースのレビュー

平均満足度 4.49 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケイピンエース 石原バイオサイエンス
石原バイオサイエンス
   
「ケイピンエース」は、通常の除草剤とは全く異なったユニークな「除草材」で、強力な殺草力をもつイマザピルを木針(楊枝状)に浸み込ませ、特殊な製剤に加工しており、最も難防除とされる「クズ」枯殺の専用剤として開発されました。 ごく微量の有効成分をクズの根株に施用することにより、クズの全体を防除することができます。 特殊製剤(木針製)であり、持ち運びに便利で能率的に作業することができます。 一年中使用でき、効果の差はありませんが、根株の見つけやすい秋~春(冬期)に処理するのが効率的です。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-21
用途:
庭の蔦退治

初めて見る商品ですが、内容を見て納得しました。
毎年伸びる蔦は、なかなか退治できず、根っこごと枯らしてしまうという、使用説明に感心し、購入しました。
早速説明通りにドリルで根元に穴を開けて差し込んでみましたので、来春までの効果に期待しています。
他への薬剤の飛散がないんで狭い場所でも安心して使えます。

1人が参考にしています
2025-09-12
用途:
野蔓の撃退に

野蔓の撃退に使用ほぼ撃退しました、新しい蔓が生える毎に辛抱強く続けたいです

1人が参考にしています
2025-06-03
用途:
葛(雑草)とりの除去

葛に使うために購入。指すだけで良いので助かる。時間はかかるかも。ドクダミにも使ってみました。茎が柔らかく差しにくかったですが、効果あり。大きい葛の根だとピン(爪楊枝みたい)が折れるので無理やりドライバーで刺してから、ピンを使用しました。こちらも除去!

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
手入れのできない藤の花
対象商品:
05591565

液体除草剤やいろいろ試しましたが繁殖力がすごくて何年も格闘してました。これは効いてます。

1人が参考にしています
コウ・コーポレーション株式会社 様2025-03-31
用途:
根株の除去

まだ使用したばかりで結果は出ていないが、除草剤を注入するよりは施工が容易であると感じた。

おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様2024-07-21
用途:
庭木の立ち木伐採後の切り株に差し完全に枯らすため

立ち木伐採ごの切り株根に5㎜程度のドリルで穴をあけて 赤い先のほうをさします、出た尖った楊枝部分は玄翁ではたいて折る。株の大きさにより本数調節、直径40センチの時は2/3くらい使い 用心に除草剤原液を少しだけかける。たいがいは1ヵ月~2ヵ月で茶色くなっているしほかの切らなかった木には影響はない模様。直径10㎝~15㎝の木4本くらいで使い切る模様。

2人が参考にしています
2024-06-20
用途:
くずの駆除
対象商品:
05591565

毎年春先になるとくずが大量発生し非常に困っておりましたが、この商品を知り根に指したところみるみる枯れましたが、直ぐに新しく芽が出てくるので2つめを購入し格闘中。くずにはかなり効果があります。

1人が参考にしています
株式会社ダイアグラム 様2024-05-10
用途:
庭に生えているクズの根本除去
対象商品:
05591565

効果はこれからでないとわかりませんが、とても効きそうな気がします。

有限会社ライフワーク広島 様2024-03-21
用途:
ツル科の植物や樹木の根枯らし
対象商品:
05591565

液体の物より取り扱いが簡単で、薬品の効きもよく値段も
安く済むので・・・

1人が参考にしています
西本農具店 様2024-01-21
用途:
カズラへの駆除
対象商品:
05591565

太いものは複数必要ですが、かなり効果あがります。ヤブガラシも駆除できました。
もう少し、軸が強いともっといいです。打ち込むときに折れることがあります。

1人が参考にしています
2023-11-18
用途:
クズの駆逐
対象商品:
05591565

敷地内に自生しているクズの駆逐のために購入しました。まだ効果は実感していないのですが、追加購入を考えています。

2023-06-29
用途:
クズの除草
対象商品:
05591565

散布方式の除草剤よりも使い易く、効果が的確で、
クズの除草に薦めたこともあります。

1人が参考にしています
2023-06-23
用途:
葛の除草が手軽に
対象商品:
05591565

葛の根元を探し、電動ドリルで穴を開けてピッと刺すだけ。とっても気が楽になりました。

1人が参考にしています
2023-02-20
用途:
ツル性の雑草を枯らすのに
対象商品:
05591565

以前、葛を枯らすのに使った。良く枯れたので、他の弦性の草を枯らすのにリピ。根まで枯れる他の農薬を使ったら根に移行して枯れたけど、そばの物まで枯れた。手間はかかるがピンポイントで枯れるのでいい。

やつやま友の会 様2022-04-12
用途:
竹林環境整備
対象商品:
05591565

何回か使用した。いまの所つるの撲滅に有効で有る。住宅地が迫つている所での使用で有るので、周辺の環境に悪い影響を及ばさないか心配の所も有る。

2021-11-01
用途:
クズ枯殺
対象商品:
05591565

クズ枯殺に使用しました。大きな株でも根こそぎ枯れ廉価で効果抜群でした。
ピンを挿す作業に手間が必要でした。

2人が参考にしています
2021-09-15
用途:
葛除草剤として使用
対象商品:
05591565

今迄液体除草剤を使用していましたが、液体が零れ注入に苦労していましたが、穴を開け差し込むだけなのでまだ使用していませんが楽そうです。細い茎は難しそうですが?

1人が参考にしています
木楽理 様2022-01-13
用途:
放置竹林整備のくず退治の為
対象商品:
05591565

くずを見つけて、肥大した根に穴をあける作業が大変です。これで樹木の枯れるのを防げるので、やりがい有ります。

2021-05-21
用途:
大きく繁茂した葛の枯殺
対象商品:
05591565

昨年末に枯殺処置しました。今、新芽の出具合を観察中、処置した所からは発生していない模様です。効果に期待しています。
手持ちのドリルビット(2.2mm)で下穴をあけて打ち込みました。ケイピンエースの折れが少し発生しました。
最適な下穴径を記載していただくと、効果に不安がなく、効率が良いと思います。

3人が参考にしています
翠松園 様2019-11-17
用途:
山の伐採作業時、クズフジの除草作業に使用
対象商品:
05591565

簡単に蔓に差し込めて、仕様書通り使用すれば確実に枯れる。

1人が参考にしています