メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプのレビュー

平均満足度 4.45 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用) 【用途】12V車専用
75件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-24
用途:
愛車のバッテリー交換時のメモリーバックアップ
対象商品:
05769864

説明書通りに取り付けて、問題無く作業終了。少し価格が高めですが、使いやすかったです。作業後に9V電池を外そうとしたところ、+側はすぐに取れましたが、-側が何をやっても取れない。プライヤーやマイナスドライバーを使っても取れずにコードが切れそうになってしまった。5-56を挿す訳にもいかず、+側は外れているので、現在も-側は付いたままで保管してます。

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

OBD接続で9V乾電池が使えるのを探してました。
9V乾電池の使用をあまり推奨してないようですが
実際に使用してみたら問題なく使えました。

2019-09-06
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

乗用車2台、バッテリー交換しました。ZNE10ウイッシュ、バッテリー交換のたびにパワーウインドウの設定をしていましたが、しないで済みました。DJ5デミオディーゼル、istopの不具合も出ず、交換できました。非常にいいものです。

2019-10-15
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

問題なく使用できます。
ワニ口クリップはちょっと安ぽいですが
価格的に満足です。

2022-04-26
用途:
バッテリー交換作業時
対象商品:
05769864

取説に従いOBD2のコネクタに接続、その後電源を接続してランプが点灯したのでバッテリーを交換した、
交換後の初回始動時にナビがディスクの再読み込みを始め、メーターパネル内のマルチインフォメーションディスプレーの表示が普段と変わっていた、これ以外の内容は確認していないが、本当にバックアップが出来ていたのか疑問が残る。
あと、商品写真に有る「9V電池用電源ケーブル」は入っていなかった。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

2019-11-14
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

取り付け準備は少々面倒だが初期設定をする手間が省けて助かります。

2019-11-03
用途:
バッテリー交換

最近の車は必需品 後の設定がいらないから楽に交換出来ました。

2019-07-11
用途:
出張修理バッテリー時に使用
対象商品:
05769864

使用前は、バッテリー交換後のトラブルがありましたがこれを使ってからはトラブル無しで助かっています。

株式会社コンフォーテック 様2020-06-05
用途:
メルセデスベンツW246のバッテリー交換の際
対象商品:
05769864

12Vの乾電池を使用しましたが問題ありませんでした。データ更新は必要としませんでした。

1人が参考にしています
2019-09-02
用途:
バッテリー交換時に使用
対象商品:
05769864

電源の供給が切れないのでメモリー消去の危惧なく簡単にバッテリーの交換ができました。便利な商品です。

2020-06-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
05769864

とてもよかったです。使い勝手がよく安心して使えました。

1人が参考にしています
2019-06-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

安心して作業出来、これなら出張先でもスピーディーに交換出来ます。

2019-02-18
用途:
バッテリー交換

以前、トヨタ車を交換する際に、ナビにロックが掛かり、バックアップをとる商品を探していました。何台か使いましたが、問題なく使えます。注意点としては、マイナスターミナルを外していても通電しているので、プラスターミナルを外す作業の際、工具がアースに接触しないように、注意が必要です。バッテリーのセンターステーは最初に外して作業することを、おすすめします。

3人が参考にしています
2019-12-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
05769864

問題なく使用できました。価格的に満足です。
作業後の再設定が必要ないので良いと思います。

サンオイル サービス 様2019-03-21
用途:
バッテリー交換時の バックアップ用
対象商品:
05769864

本家JTC製品を長年使用してましたが、2代目も 遂に不具合出てしまい、さっそく最近登録利用始めたモノタロウさんで検索してみると リーズナブルな この商品がヒットしましたよ!外見、性能も ほぼ同スペックで問題無し ただ9ボルトでは今までも使った事無し&個人的には 9ボルトのアダプターも 要らないかな!

1人が参考にしています
2019-02-08
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

バッテリー交換時のバックアップに仕様しており重宝しています。

2022-05-29
用途:
車のバッテリー交換。
対象商品:
05769864

これを使ってバッテリー交換するようになってから面倒な時計やオーディオ再設定が不要になりました。

2019-04-04
用途:
自動車バッテリー交換
対象商品:
05769864

ナビの保護に購入しました。使いやすい。あとは耐久性かな。

2018-08-30
用途:
バッテリー脱着

バッテリー脱着時、ナビの電源が断たれた為、ナビ起動時にロックが掛かってしまいました。トヨタ純正ナビです。今後の為にこちらを購入しました。自家用車で試しましたが、問題なく使用出来ます。

2018-09-21
用途:
バッテリーの交換に
対象商品:
05769864

再設定するわずらわしさや、ナビの故障防止になります。
何より安価で助かります。