メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプのレビュー

平均満足度 4.45 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用) 【用途】12V車専用
75件中 61~75件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-05
用途:
バッテリー交換時のバックアップ
対象商品:
05769864

車検間近のLA600SとL375Sのバッテリー交換で使用するために結構前に購入しました。1台は順調に交換作業が行えましたが、もう1台の交換時に接続順序がおかしかったのか給電側の6A250Vの20mmヒューズが切れました。ヒューズ交換後のレビューは機会があれば後日投稿

ASB 様2017-02-10
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

OBDに差し込むタイプなので、邪魔にならず大変使いやすかった。

有限会社 カースポットビュー 様2016-04-21
用途:
メモリーバックアップ
対象商品:
05769864

電池では心もとなく失敗談を聞きましたので、自動車用バッテリーで使ってます、今のところ問題なし

2016-09-29
用途:
修理
対象商品:
05769864

コスト的に助かります。品質も問題なさそうです。一つ持ってると便利です。

坂田自動車工場 様2016-11-02
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

バッテリー端子に直接繋ぐタイプを使用していましたが、エンジンルームでは外れたりする可能性があるので、狭い場合は慎重にならざるを得ませんでした。
車内で電源が取れるので、作業が楽になりました。

2015-07-24
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

カーナビのメモリーや時計などの設定が失われることなく安心してバッテリー交換の作業ができ重宝しています。

1人が参考にしています
2016-10-27
用途:
車のメンテナンス作業時
対象商品:
05769864

バッテリー交換作業の手間がずいぶん簡略化できそうです。メモリーの初期化は結構面倒ですよねー。

2016-01-31
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

車の新型車両は、今までのように簡単にバッテリーの取り外しができなくなり、リセットが必要になってきたので今回購入しました。今までは、イタリア製のブースターケーブルの先端にX型の針金の付いたものを使用していましたが、やはりOBDⅡ端子に接続してバッテリーにつなぎ使用する方法が確実で安心して使用できます。中古のバッテリー使用時には9V以上の電圧があるか確認しましょう。

2人が参考にしています
西村 様2017-04-23
用途:
自家用車のバッテリー交換
対象商品:
05769864

安いので予備として購入し使用してません。安いだけで やや満足の評価とさせてもらいました。

2016-02-26
用途:
車両整備
対象商品:
05769864

問題なし

D.realize 様2015-10-28
用途:
診断機
対象商品:
05769864

使いやすい

2015-06-23
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

コンパクトでも使い勝手がいいです。

2016-12-26
用途:
バッテリ交換時
対象商品:
05769864

未だ、実際に使用していませんが
次回交換時に安心の為購入
最近の車は交換面倒ですね

2015-11-02
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

以前、作業中に不用意にバッテリーを外す事があり
ナビの復帰にセキュリティコードが掛かっていて、復帰に苦労しました
この商品を購入前は、バッテリー端子にかますタイプのバックアップを
使用してましたが、意外に煩わしかったのですが
この商品を使用してからは、トラブルが無くなりました。

1人が参考にしています
2015-06-19
用途:
バッテリー交換
対象商品:
05769864

9ボルト電池でなく12ボルト鉛バッテリーを使って自動車のバッテリーを交換しましたので余裕を持ってショート等する事無く安全に交換することが出来ました、カーナビデータや時計は大丈夫でした。。

1人が参考にしています