ハンドインパクトレンチのレビュー

平均満足度 4.09 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドインパクトレンチ モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。 【用途】硬く締まっているボルトの取り外しに
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐藤モーター 様2025-01-18
用途:
EFDETエンジンのクランクプーリー外し使用
対象商品:
05853697

最初は軽なので余裕だと思って舐めてましたが、クランキングで外そうが、パイプ延長+スピンナーハンドルで外そうが、なにしても動く気配も無かった固着ボルトが、この商品とインパクト専用ソケット、プーリー回り止め、ラスペネ、1.5Kgハンマー数十回打撃で何とか緩むキッカケづくりが出来ました。
結局最後はパイプ延長+スピンナーハンドルでした。
この商品だけでは固く固着したボルトを外そうとするのは無理だと思います。

2022-10-18
用途:
車載でのクランクプーリーボルト取外し

工具が入り、ハンマーで引っぱたくスペースがあればクランクの回り止め無しで全く問題なく使用できた。
グリップのゴムは確かにズレるのと、可動部のガタがチープだと言われる所以だと思うが、使用箇所と使用頻度を考えればコストパフォーマンスに優れていると思う

2022-03-13
用途:
クランクボルト外し
対象商品:
05853697

100系チェイサーのタイミングベルト交換でクランクボルトを緩めるのに使いました。
インパクトレンチで緩まないほど固かったけどこの工具を使ったら外せました。

1人が参考にしています
カーピットクラブ 様2022-03-25
用途:
ローバーミニの狭くてやりずらい車で使用
対象商品:
05853697

ローバーミニの狭くてやりずらい車で使用しました。
1-5/16のKTCソケットで6~7回たたくと緩み止めプレートも外れ上手く使用できました。
狭くインパクトの入らないクランクボルトには良いと思います、使用に問題ありませんでした。

2021-08-24
用途:
ハイゼットのクランクプーリー外しに
対象商品:
05853697

ハイゼットのEFエンジンでのタイミングベルト交換の際に使用しました。縦置きエンジンで狭いのでクランクプーリーのボルトにアクセスする際に使用します。それなりの大きさのハンマーと気合いは必要ですが機能は申し分ないです。今どきタイミングベルト交換作業も少なくなってきているので、たまにしか使わない工具に大課金するのは躊躇してしまします。モノタロウブランドでお安く販売してもらえるのはありがたいです。ジャッキやウマで車両下部に潜って作業をするような環境では力がかからず中々外れないと思います。

1人が参考にしています
株式会社きょうどう 様2021-10-14
用途:
タイミングベルト交換時
対象商品:
05853697

まだ使用していませんが、パジェロミニのタイベル交換時に使用する予定です。一度クランクのボルトを緩める挑戦をしたのですが駄目で購入しました。使うのが楽しみいです!

1人が参考にしています
2020-10-07
用途:
タイミングベルト交換
対象商品:
05853697

R34スカイラインにて使用。
想像以上に簡単で拍子抜け。差し込んでハンマーを振り下ろすだけで10秒で緩んで完了した。
インパクトを入れるためにコンデンサーをずらすか、SSTを挟むためにスターターモーターを取るか悩んでいたのでこれは本当に楽。また、締め込む際にも使えます

3人が参考にしています
2023-05-29
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス
対象商品:
05853697

一度NCロードスターで使用しましたが、
狭い中でどうにか緩めることは出来ましたが
取っ手のゴムがずれて来てしまい、
品質がモノタロウ規格でした、
次に使う機会はいつになるかは不明な工具です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2019-08-16
用途:
車整備作業時
対象商品:
05853697

値段並みの製品だと思います。
使用回数が多い方は別製品購入した方がいいですね。

1人が参考にしています
北井計装 様2019-06-03
用途:
クランクプーリー外し
対象商品:
05853697

かたくて回らないボルトが何回か叩くうちに緩む、狭いところで使用するのに必需品です。

コヤマオートサービス 様2018-06-15
用途:
クランクプーリーボルト脱着。
対象商品:
05853697

旧車元年式ソアラMZ21のタイミングベルト交換に使用致しました。ターボ車ですのでプーリーボルト硬く締まり、大きめのエアーインパクトでは、ラジエターを外しても入るかどうか迷いました。以前に、この作業の為に、購入していましたので早速試してみることに。ラジエターは外さずに小型のハンマーを5~6発ガツンガツン見事に緩めることが出来ました。(2度目の交換ですので緩みやすかったのかも・・・)ネジロックを塗り締める時もガツンガツンと締めておきました。特に問題も無く、私にはとても役に立ちました。但しハンマーのショックでグリップが上の方へずれてきます。

1人が参考にしています
2017-10-08
用途:
自動車エンジンの修理
対象商品:
05853697

予想以上に丈夫で強度があり、十分なトルクが出せました。長さのバリエーションがあると更に便利だと思います。

2019-06-01
用途:
車のメンテナンス作業時
対象商品:
05853697

まだ使用してませんが。なかなかしっかりした作りで、今後 
早くつかいたいです。

株式会社GarageMz 様2017-01-05
用途:
エンジンマウントのナット緩め
対象商品:
05853697

工具には適材適所が有りますが、使い方を間違えていない前提であれば、
この工具は目的に対し、問題無く、コストパフォーマンス的にも良好に使う事が出来ます。
贅沢を言えば、レンチの本体部分がもう少し細く、表面処理が上質であれば言う事は有りませんが、
安価であり、こういった特殊工具だけに無骨さもアリだと思います。

2021-04-08
用途:
クランクプーリの取り外し
対象商品:
05853697

ハイゼットトラックのタイミングベルト交換に使用しました。ジャッキアップした状態で下から何度か叩いてみましたが緩みませんでした。急いでいたので結局、小型のインパクトを使用しました。やはり上から叩き降ろさないと難しいと思います。

ガレージオオヤマ 様2018-02-23
用途:
クランクシャフトネジ外し、重機等のネジ外し
対象商品:
05853697

強度、耐久性はまだわからないですが、他メーカーのものと然程変わらないようなkんじです。

2017-02-10
用途:
自動車整備
対象商品:
05853697

電動、エアインパクトが無い場合に大活躍です。狭い場所にも入るので、重宝しています。かなり重いハンマーが必要ですが、かなりのトルクがかかるので、大概の事は問題無く使えます。

ツキジメンテナンス 様2017-04-04
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
05853697

他のもので凌いできましたが1度使うと手放せません、
しか~し
数年に1度しか使わない工具ですので割高な気もします。

加藤商会 様2015-06-01
用途:
屋外で農機具の出張整備
対象商品:
05853697

電動orエアインパクトレンチの補助に使います。出張時に一発で緩められるように補助的に使います。

有限会社中下商会 様2015-10-03
用途:
車の整備に使用しています。
対象商品:
05853697

非常に重宝しています。