ホースピンチャー セットのレビュー

平均満足度 4.69 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースピンチャー セット モノタロウ
モノタロウ
769 / 税込 846
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。 【用途】燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
62件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
蘭 様2025-11-05
用途:
オイルポンプ修理
対象商品:
05853715

オイルポンプ修理時にオイルホースをホースピッチャーで止めましたが、外した時にゴムホースが潰れていました。
プライヤーで潰れを直しましたが、長時間の使用は避けた方が良いと思います。

蘭 様2025-10-16
用途:
オイルポンプ修理
対象商品:
05853715

ゴムパイプをつぶしすぎるので、注意が必要です。
取扱注意です。

2024-10-18
用途:
ラジエーター交換時
対象商品:
05853715

ラジエーターに繋がっているオートマオイルのホースを抜くのにオイルが漏れないようにするために使いました。
しっかりとまって全然漏れてきませんでした。
使いやすいし買って正解でした。

1人が参考にしています
2024-08-09
用途:
バイクや車のメンテナンス作業
対象商品:
05853715

以前、樹脂製のハサミ式タイプを使用していましたが、そこそこ硬めのホースだと今一つ圧力不足が生じてガソリンが洩れましたが、このタイプだと多少面倒でも趙ネジで手ごたえを感じながら締め付けして止めることができるので確実です。締め付ける際には、ホースを痛めてしまうのでバカ締めには注意が必要です。

1人が参考にしています
樋口農業 様2023-12-30
用途:
ブレーキキャリバーのオーバーホールに使用
対象商品:
05853715

固着したキャリパーピストンを油圧で外したいときに、キャリパーを外した状態でブレーキラインが切れていてもホースピンチャーで止めることで油圧が掛けられて非常に重宝しました。

2人が参考にしています
2024-05-25
用途:
バイク整備
対象商品:
05853715

締付がネジ式なんでホースを傷めない微妙な力加減が可能です

1人が参考にしています
2024-02-12
用途:
車の整備
対象商品:
05853715

作りもよくて、ガッチリ掴めますが、掴む部分が丸くなっているのでホースに傷が入りにくいです。
キャブの燃料ホースは普通に掴むことができました。

2023-12-07
用途:
行灯カブのキャブOHに

行灯カブのキャブは燃料コックがキャブに付いているので、こちらで燃料ホースを留めました。
しっかり燃料も止まり、ホースに傷つくことなく良かったです。
値段も安く、使い勝手が良かったです。

ハピストンコポレーション 様2023-04-02
用途:
車の修理
対象商品:
05853715

キャブ車のメンテナンスに使用
使い勝手がよく価格的にも満足

2022-10-31
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
05853715

バイクメンテナンス時に必要となったため探していましたが、モノタロウブランドで安く販売されていたため、即購入しました。品質は問題なく、使いやすくで非常に満足しています。

2022-09-22
用途:
ブレーキホースの交換
対象商品:
05853715

ブレーキホース交換の際、このピンチャーで留めて置くとブレーキの液漏れが少なく、後のエアー抜きが楽になります。

2022-05-11
用途:
自動車整備
対象商品:
05853715

高価なクランプ式を買っても場所をくうのでこれだとホースをクランプしたままでも邪魔にならないので良いです。

2022-03-19
用途:
ガソリンホース交換
対象商品:
05853715

ちゃんと止まってくれて、ネジもスルスル動いてくれたので、買って良かったです。挟んだ跡もつきませんでした。

2022-02-10
用途:
ブレードO\H作業
対象商品:
05853715

キャリパーO\H作業で使用しました。一時的にブレードラインに噛ませて使用しました。とても重宝しています。充分な商品です

2022-05-08
用途:
ブレーキOH
対象商品:
05853715

コペンのブレーキキャリパーOH時に、使用した。
これを使用するだけで、フルードが漏れないのは有難い。

2022-03-11
用途:
十分
対象商品:
05853715

必要十分な機能です。バイクのガソリンホースの漏れどめに使用。ガソリンは完全にストップしました。

2022-01-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05853715

車のブレーキホースストッパーに使用。
特に問題はありませんでした。

2021-12-11
用途:
各種作業での液体止めに
対象商品:
05853715

ブレーキホースやクーラントホースに挟むとしっかり液体止めしてくれます。ワンセットはあってもいい工具です!

コスモソリューション 様2021-10-22
用途:
整備用
対象商品:
05853715

車の整備用に使用します。普通に使えます。簡単な構造でよくできています。

2021-07-31
用途:
自動車整備
対象商品:
05853715

ブレーキラインのフルード止めに使いました。
締め具合がそれぞれと思いますが、少し力を入れて締め付ければ
しっかり役目を果たしました。
良い製品と思います。