ストリッパー VVF用のレビュー
- 用途:
- 第2種電気工事士技能試験用
ケーブルの外装及び絶縁被覆を剥くのは、コツをつかめば問題なく行えます。
しかし、絶縁被覆を剥く長さが何度やってもうまく合わないため、剥く長さ調整用の20mmのメモリを他の定規を当てて確認してみたところ、10mmで1mm弱、20mmで1.5mm程度短くなっていた。10mmと12mmを区別して剥かなければならないのに、10mmで1mm弱のズレは非常に大きいです。私は、試験には目盛がズレていることを考慮して使用するつもりですが、これから購入を検討されている方は、そのあたりと価格を天秤にかけてご判断していただいた方が良いと思います。
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- 2種電気工事士試験
- 対象商品:
- 06513054
モノタロウさんブランドでレビューも良かったので、購入しました。無事合格出来ました。よくを言うなら、使用時の向きで、開き止ストッパーが勝手に掛かる時があって、慣れるまで時間がかかりました。
- 用途:
- 2種工事士試験に使用
- 対象商品:
- 06513054
2種の工事士試験の為に購入。 現場ではあまり使いませんが、時間の限られている工事士試験では必須道具!!
おかげさまで昨日の工事士試験もラクラク作業出来ました
- 用途:
- 第二種電気工事士技能試験にむけて
- 対象商品:
- 06513054
電工試験は一度電工ナイフのみで臨み時間切れで苦渋を飲む結果に終わりましたがこちらを用意して再戦に臨んだところ時間が余るくらい時短できました。
切れ味もよく使いやすかったです。
- 用途:
- シースの切れ味が悪い!
- 対象商品:
- 06513054
VVF1.6x2Cのシースの噛みこみ部分が支点側のすぐそばにあるので差込にくく感じている。
頻度の多いケーブルなのに作用点がわにあると差込やすくシースの切れ味も良いのではないかと感じている。
一点だけ良いと思われるのは収納時のひらかないようにする ストッパーは良い案だと思います。
- 用途:
- 配線の切断、加工等
- 対象商品:
- 06513054
今までVVFケーブル芯線被膜剥きにカッターナイフとワイヤストリッパーとで行っていましたが、本製品を使用する事でとても楽になりました。
少し外皮ストリップ部の外皮剥きが上手く出来ず、握っただけだと被覆を切り切れない事があります。その他は容易に作業できます。
- 用途:
- 偶に行う電気配線工事
- 対象商品:
- 06513054
使用に支障というほどでもないが、有名他社製品に比べると若干粗が目立つ。
大きな違いとして
1.外皮ストリップ部で斜め挿入防止ガイドが無い(ついてる部品が無意味)
2.外皮ストリップ部で2.0mm用が持ち手側なので梃子の原理上、切断力が低下気味
3.外皮ストリップ部の加工精度がやや低く、握っただけだと被覆を切り切れない
(何回か少し抉る必要がある)
4.先端ペンチ部が少し短く、2本同時曲げがちょっと難しい
5.先端ペンチ部のエッジが鋭いのか輪づくりで傷が入りやすい
といったところでしょうか。
お値段分使い勝手が多少低下です。
- 用途:
- VVFケーブルの被覆を剥くときに
- 対象商品:
- 06513054
これを買うまでは、普通のニッパーとカッターとラジオペンチで
四苦八苦しながら何とか剥いていました。
そもそも、何度も使うつもりは無かったので、何千円も出費することに疑問だったからです。
しかし、今後も頻度は低くてもまた使う場面が想像できるようになったので購入に踏み切りました。
期待はしていましたが、やはり専用工具はあると効率が全く違いますね。
実に簡単に早く確実に綺麗に仕上がります。