プーリーホールドレンチ Vベルトタイプのレビュー
- 用途:
- ミニキャブバン u62vのタイミングベルト、ウォーターポンプの交換
- 対象商品:
- 06539593
クランクシャフトプーリー を楽に取り外すことが出来ました。ゴムを引っ掛けて、出っ張りでゴムを固定して17mmのボルトを回して取り外す事が容易に出来ました。
- 用途:
- 車両整備
クランクプーリーの固定に使用します。プーリーにベルトを巻き付けて突起部分でベルトを押さえつけるしくみですが、かなりしっかり押さえられます。緩めと締め付けの両方に使用しましたが特に問題ありませんでした。
- 用途:
- パジェロミニGF-H58A修理にて
- 対象商品:
- 06539593
軽自動車のプーリー固定に使えるかと思って購入。なんとクランクプーリーもいけました。車以外でも輪に通せる物ならばかなりの応用が効くのではないか。値段の割に大活躍間違い無し。
- 用途:
- 原付スクーターのプーリー固定
- 対象商品:
- 06539593
原付スクーターのプーリー固定用に購入
滑りも無く固定できる
直径調整も簡単であり
調節幅も有り
良い商品である
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 06539593
今回、軽自動車のクランクプーリーを外す為に購入しました。
モノは悪くはないのでしょう、使用用途に自動車のクランクプーリーを固定するには、力不足かも、
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 06539593
ホンダ250ccスクーターのドリブンフェイスを外す際に毎回苦労するのでまずはバンドホルダーを購入したのですが、Φ120までしか対応しておらず往生。
モノタロウ特価のタイミングでこちらを購入しました。
バンドが細いためクラッチアウターを保持しにくいものの、規定トルクで締めていたボルトは外せました。想定内の働きをしてくれたと思います。
また、同ドリブンフェイスのローラーガイド部を覆っているシールカラーが錆で固着していて手力で取れなかったのですが、こちらのレンチを使ってみたところ難なく外せました。
今後も何かを回したり保持したりという局面で頼りになりそうなポテンシャルを持っており、整備や日曜大工をなさる方なら一本持ってくのも良いと思います。
特価で2000円弱という値段も本当に助かります。
- 用途:
- エンジンメンテナンス時
- 対象商品:
- 06539593
ミラジーノのファンベルト周りプーリーの供回り止め用で使用しました。
問題なく使え作業もあっと言う間に終わりました。専用工具はありがたいです。
- 用途:
- クランクプーリーの取り外し
- 対象商品:
- 06539593
20年間に締まりにしまったクランクプーリー用途には荷が重かったようです。オルターネータプーリーには使うことができました。過度な期待は禁物です。ベルト表面に滑りにくい加工やベルトをロックするような仕組みがあればよいのかもしれません。
- 用途:
- ホンダハイブリッド除雪機の電磁クラッチの交換作業
- 対象商品:
- 06539593
インパクトだとオーガケースに干渉する為、これでオルタネーターのプーリーをロックしてボルトを緩める事が出来ました。締める時も同様に使用しました。滑る感じも無く安く済んで大変助かりました!
- 用途:
- 修理
使用頻度は少ないですがあると便利です。インパクトでは外れない時に重宝します。
- 用途:
- 軽自動車 クランクプーリーの固定
- 対象商品:
- 06539593
軽自動車クランクプーリーの固定、ウォーターポンププーリー固定に使用しました。ベルトは細いので軽自動車レベルなら十分かと思います。
- 用途:
- ミニキャブ U61V クランクプーリー取り外しに使用
- 対象商品:
- 06539593
タイトルの通りミニキャブで使用したのですが、余りに固くボルトがしまっていた為、結局は使わずにブレーカーバーを地面に当ててクランキングで外しました。
物自体の作りは悪くなく問題なしです。
- 用途:
- タイミングプーリーの固定
- 対象商品:
- 06539593
今まではシャフトを押さえる人とボルトを締める人と2人で作業していましたが、これを使用する事で1人で作業出来ています。
もっと早く買えば良かった。
- 用途:
- カムプーリーのセンターボルト外しの時に使用。
- 対象商品:
- 06539593
仲間が同商品を使用しており、実に役に立ちました。
・・・ので、吾輩も購入しました。