インパクトドライバーのレビュー

平均満足度 4.07 (127件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インパクトドライバー モノタロウ
モノタロウ
2,798 / 税込 3,078
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能 【用途】自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
127件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-09
用途:
バイクメンテ時
対象商品:
06600877

バイクのジェネレーター内のプラスネジが硬く、有名なプライヤー型ネジ回しではスペースの問題で緩みませんでしたが、このインパクトドライバーで無事緩みました。試していませんがボックスレンチも使えるとのことでコスパは良いと思います。
ほかの方も書いておられますが、赤いグリップがずれてくるので星は4つにします。

1人が参考にしています
2022-07-04
用途:
固着ビス(ボルト)の緩め
対象商品:
06600877

左右回転方向の設定がわかりにくい
解り易い説明書が付属であれば もっと良い
使用感は期待通りの機能がある
少々は慣れが必要かも
良い商品である

2021-10-09
用途:
バイクメンテ

固着したパッドピンのプラグが抜けず、舐めてしまいましたのでこちらを購入。
付属のビットが舐めたネジ穴にジャストフィットでしたので、パキン!という音と共に外れてくれました。

2022-03-02
用途:
ホンダのブレーキローター交換
対象商品:
06600877

2022年2月26日にブレーキローター交換時皿ネジを交換するために使用しました。しかしレビューに投稿してあるとおり、赤色のグリップがズレてしまいました。
皿ネジは、緩むことは出来ました。
お問い合わせ窓口にメールしました。代品と交換しました。本日届きました。対応が早かった。しかし、またズレる可能性をあるかも。
コストを下げるため、赤色のグリップを廃止、もしくは、改善を御願い致します。

1人が参考にしています
2021-12-25
用途:
機械整備など
対象商品:
06600877

ビット付きでしっかりした造りだった。ケースも有ればよさそう

1人が参考にしています
2021-12-03
用途:
ブレーキローターの交換
対象商品:
06600877

赤いグリップの部分が叩いてるときにズレてしまいますが、それ以外は十分使えるものでした。

1人が参考にしています
2021-11-06
用途:
オートバイの整備
対象商品:
06600877

エンジンの組み立てに#2や#3のプラスビスが用いられる事が多いヤマハやスズキのオートバイではほぼ必須の工具。奥まった位置のプラスビスも外せる様に、80mm-100mm前後のロングビットも#1-3まで3種類揃えておくと良いでしょう。本来はプラスドライバーがネジ頭から浮き上がる様に力が逃げる「カムアウト」に対抗する為の工具ですが、黒いビットソケットを取り外すと12.7mm角のボックスレンチも各種使用可能になる事がポイント。
六角ボルトでもネジ頭の高さが低いボルト(低頭ボルト)では、「カムアウト」と非常に良く似た力の逃げ方をする為に、ボルト頭が潰れやすいとされるものがいくつかありますが、適切なロングエクステンションを噛まして垂直にボックスソケットを宛がい、このインパクトドライバーで打撃を与えてやればソケットがネジ頭に食い付くので、その後はスピンナハンドルで回してやれば大概外す事が出来ます。
具体例では、カワサキKLX125のエンジンで、6本あるヘッドボルトのうちカムスプロケット脇のM6低頭フランジボルト(92153-1970)は、ボアアップの際に頭を舐めて、ドリルでボルトを削り飛ばしてヘッドを外さざるを得なくなる作業事例が本当に多いんですが、こうした初歩的な工具をうまく活用する事でそのリスクを避ける事が可能になります。

3人が参考にしています
2021-04-16
用途:
取れなくなったネジを取る
対象商品:
06600877

大きさや重さは安定感を感じます 作業はしやすいです ただ金づちでたたくと赤いグリップが上に抜けてきます

2人が参考にしています
2021-11-06
用途:
古い機械の分解時
対象商品:
06600877

簡単なナットはスグに外せた。除草エンジン器具の整備に使う予定。

1人が参考にしています
2021-05-28
用途:
緊急時の頼み綱
対象商品:
06600877

作りも良く最後の砦となりました。重いですがその分耐久性がありそうです

2021-03-14
用途:
プラスネジで頭をナメてしまいそうな作業

思っていた通り使いやすいです。ドライバーを回したい方向に少し力を入れながらサポートし、中ハンマーで叩き締め/緩めます。

2021-05-06
用途:
機械部品等の分解整備に使用
対象商品:
06600877

手に取ると、重量感があり手に馴染みます。
使ってみると、最初違和感もありましたが、少し使い勝手になれれば優れモノだと思いました。

2021-02-18
用途:
バイクのレストア
対象商品:
06600877

古いバイクのレストアで、なめてしまいそうな固着したネジを外す際に助かりました。

2022-07-17
用途:
自転車の整備とか屋外の作業
対象商品:
06600877

コストパフォーマンス良いですよ。使用感、耐久性問題なし。

2022-06-22
用途:
自動車整備
対象商品:
06600877

全く問題無く使えています。耐久性はまだわかりませんが、大切に使えばこれで十分だと思います。今のところ不満はありません。

2021-01-13
用途:
くるまのメンテナンス
対象商品:
06600877

固いネジが緩みます。価格も安くて大変良いです。
使用頻度は少ないですが満足です。

寺岡自然農園 様2020-10-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06600877

今までナメてしまったネジはドリルで穴をあけ削り取っていましたがこんなに簡単に抜けてびっくりです。

2人が参考にしています
2020-11-07
用途:
固着したクロスネジ用に
対象商品:
06600877

バイクやロードバイクなどの固着したクロスねじはなめやすいため、届いてすぐに使用させていただきました。効果てきめんで、いとも簡単に緩めることができました。

1人が参考にしています
2020-09-20
用途:
固着したネジに
対象商品:
06600877

ラスペネ付けても固着して回らない上、樹脂を押さえてあったりすると熱も加えられないので、仕方なくこちらを使用しました、使い方には多少コツが有りますが役に立つ物です。

2人が参考にしています
2020-11-22
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
06600877

写真よりもしっかりした出来栄えで、これなら少々激しく叩いても大丈夫そうで、安心しました。