O2センサーソケットのレビュー
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
【用途】O2センサーの脱着に
2019-10-29
- 用途:
- センサー交換時
- 対象商品:
- 06611142
車いじりが趣味ではそうそう使う機会はありませんので価格が安い方がありがたいです。勿論、センサー交換用工具としては十分な品質を有しています。
2019-10-18
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 06611142
排気センサー部のネジが焼き付いているのでこれを使わないと外れない。それでもヤジ山を潰しそうなのでスプレーオイルを塗布後に作業する
2019-08-21
- 用途:
- O2センサー交換
- 対象商品:
- 06611142
10年越えの軽自動車の狭いエンジンルームでも無事O2センサー交換ができました。古いとネジ山が錆びて固着、力が要りますが無事舐めることなく外せました。
2023-02-05
- 用途:
- さほどひどく無い固着でもソケットが開き使えなかった 使えないなら安くは無い ストレートさんの方が安くて使えた
ダメ 使い物にはならん 少しの固着でもソケットが開き使えなかった ゴミにしかならん
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
2018-09-22
- 用途:
- 車の
- 対象商品:
- 06611142
1年の返品保障との事ですが、
1回使えば元は取れる値段ですが、耐久性は今後様子見です、力がいるので12,7ミリですが、9,5のアダプターを使用してます、星形の為細かく回せます。
メガネレンチやスパナでは舐める危険が有りますが
この値段で、狭い軽自動車のエンジンでも
楽に回すことができました。
2020-01-12
- 用途:
- 自動車整備時
- 対象商品:
- 06611142
ラチェットを掛ける穴が星形の為狭いスペースでも、少しずつですが緩めることが出来ました。しかし何とか緩めることは出来ましたが、緩めた後のソケットを見てみると少し開いてしまっていたので、2回目使用は無理そうです。もう少し強度を持たせてくれると、うれしいです。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。
2018-10-05
- 用途:
- カーメンテナンス
- 対象商品:
- 06611142
このタイプのクリップはその都度交換しないと役にたたなくなるので、安く入手できて本当に助かります。きっとまたお世話になると思いますので宜しくお願いします。