バッテリーターミナル +/-2個セットのレビュー
- 用途:
- レストア
- 対象商品:
- 06715704
配線を蝶ネジで止めるタイプを購入しました
めったに緩める事はないので蝶ネジにする意味がないと思います
六角ボルトに変えてほしいです。
- 用途:
- ライトエースバン400系
- 対象商品:
- 06715686
バッテリーターミナルが弱弱しく見えたので、バッテリー交換時にこのターミナルに交換しました。しっかり締め付けられて問題ありません。
- 用途:
- ターミナルの交換
- 対象商品:
- 06715695
せっかく購入しましたが、ネジに噛ましている他の配線の先端形状が板タイプでないと取り付け出来ないことが発覚。購入される方は私のように形状で失敗しないように十分注意してください。モノタロウ商品で板タイプもあれば良いと思いました。
- 用途:
- バッテリー溶接機のターミナル
- 対象商品:
- 06715695
13.5sqの配線では少々細いようでブカブカでした。
もう少し太い配線の方が合っていると思います。
- 用途:
- 端子交換
- 対象商品:
- 06715686
B端子スピードタイプを購入しました。硬過ぎてネジを締め込んでも端子に固定されません。また、相当太い配線でないとクランプできません。
- 用途:
- 水槽の照明用電源にバッテリーを使うため。
- 対象商品:
- 06715686
商品は、全く問題ない。車用のバッテリーがくたびれてきて交換したので、取り外したバッテーリーに夜間電力で充電し昼間はバッテリーの電力で点灯する水槽用LED照明を自作する際に使用。
- 用途:
- バッテリーターミナル交換
- 対象商品:
- 06715686
バッテリーのターミナルが腐食していたので交換しました
ネジで押さえ込みなので簡単にできました。
- 用途:
- 腐食したターミナルの代替として
- 対象商品:
- 06715686
いつも思いますがバッテリーターミナルの補給部品には良いものが少ないです。サイズが微妙に小さかったり大きかったり・・。値段も安いとはいえません。モノタロウさんでまともな商品開発して下さい。
- 用途:
- 交換時に
12Vだったので12V用を購入したが小さかった。ほかの方も書いていますがなんでサイズ書いてないんですが?
不親切すぎます
ご指摘ありがとうございます。
M-TB、M-TDについて追記させて頂きました。
今後ともモノタロウを宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- バッテリ点検
- 対象商品:
- 06715704
バッテリー交換をした際に+、ーのターミナルを点検しサビが出てるのが圧倒的に多いです、バッテリーを交換しても、ターミナル一緒に交換をしなくては何にもなりませんので、皆さんもくれぐれも?
- 用途:
- 鉛バッテリー端子
- 対象商品:
- 06715695
太陽光発電は、エコロジー。バッテリー端子に使っています。
エーモン製と同等ですね。やや外観の色味が違います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 06715695
充分満足いく商品です。作りもしっかりとしていて、使いやすく次回からもこの商品をリピートしたいと思う。
- 用途:
- 自動車用
- 対象商品:
- 06715704
たまに取り外すバッテリーであるため蝶ネジタイプを購入したが、蝶ネジ部分が非常に大きいため市販のカバー等もハマらず、しっかり絶縁ができないためショートが心配。
対応したカバーも販売して惜しい。
こちらM8×15(P1.25)の蝶ネジを使用しております。
ターミナルカバーには注文コード:06715722 をご検討くださいませ。
どうぞよろしくお願い致します。