ラチェットハンドル 首振りタイプ セットのレビュー

平均満足度 4.28 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。 【用途】奥まった場所での作業に
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-24
用途:
常備工具として利用

車に常備しておく工具に導入。首振りであることが決め手。コンパクトであることと首振りが購入の判断材料。

2024-08-28
用途:
自家用車のメンテナンスに使用
対象商品:
06717007

必要な大きさが揃っており、またコンパクトな入れ物で、すごく使いやすい。

2023-01-04
用途:
自動車整備
対象商品:
06717007

手頃な車載工具を探していたところ、この商品に辿り着きました。同じビットが2セットずつ入っているので、片方のセットを一緒に購入したモノタロウブランドのトルクスビットセットに置き換えて収納しています。これまで3/8ラチェットのソケットやビット、ドライバーを使っていましたが、このセットで全てカバーできるので大変便利になりました!

1人が参考にしています
2022-03-13
用途:
オートバイ整備用
対象商品:
06717007

オートバイ整備でトルクのそれ程掛かっていない部分の整備に利用します。

2022-03-03
用途:
機器の組み付け
対象商品:
06717007

使い勝手は良いです。
一番使う5.5mmが無かったので買い足しました。

2021-09-27
用途:
設備メンテナンス時
対象商品:
06717007

セットで色々入っており、この工具があればだいたいのメンテナンスが可能になり効率良く
なりました。

2021-06-02
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
06717007

小さいが ちょっとした作業にはとても重宝。
コスパも バツグン。

2022-03-13
用途:
自転車やオートバイの整備
対象商品:
06717007

古い自転車で使う機会の多い9mmと11mmのソケットが入っていたのが購入の決め手。
ただ、なぜかドライバービットは同じセットが2組入っているのが不可解です。
ビットは1組に減らして、かわりに150mmくらいの長いエクステンションを入れてくれたほうが便利でしょう。
.                                   .
ラチェットハンドルの金属部分はほぼすべてスチールで出来ているようで、
1/4サイズのラチェットとしては必要最低限の強度が確保できているようです。
ラチェットの歯数が少なく動作角度が荒いのが残念ですが、動きはそれなりに滑らかですし、
緩め・締め の切り替えもスムーズで、中立位置にするとラチェットが固定されるのも便利。
(ただし固定といっても若干の遊び・ガタツキはあります)
.                                      .
しかし、ハンドルをストレート位置に固定するチェックボール部分の精度が出ていないため、
芯ブレが生じてしまい、ドライバーのような回し方をしようとするとグラグラして作業フィーリングが良くない。
グリップの断面形状が押し潰されたように扁平な楕円形である事も回し辛さの原因になっているし、
グリップの長さも短か過ぎて手に馴染まず、どうにも使い心地が良くない。
なのでスクリュードライバーのように早回しをしたいという人はこの製品は避けたほうが良いと思う。
.                                      .
各パーツが収まる黒いトレーは薄いプラスチックのバキュームフォーム成形品なので、
そのまま長期間使い続けるとボロボロに破れて駄目になってしまうと思われます。
またこのトレーはスチール製の赤い外ケースに対して、長手方向はほぼぴったりですが
短辺は1センチ弱ほど小さくて隙間が空くので安定せずズレてしまうのが嫌な感じです。
.                                      .
セール価格で安く買えたのでまあなんとか許容できる感じですが、
通常価格で買っていたらかなり不満だったでしょうね。

6人が参考にしています
2021-07-04
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
06717007

やはり 同じ物が2セットは要らない。小型で持ち運びは とても重宝。

2020-10-19
用途:
バイクの整備等
対象商品:
06717007

コンパクトで使いやすい。首振りのハンドルはドライバー的使い方もできるので便利。
1/4のビットが同じものが2セット入っているのは理解できない。六角のレンチ(H5以上)だったら日常の整備をほぼ網羅できるのに残念。

2020-08-11
用途:
電工仕事
対象商品:
06717007

ソケットアダプターと併用で、インパクトドライバーが使えます。ソケットのセットを買うよりこっちだな。★★★★★

1人が参考にしています
2020-01-29
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
06717007

軽自動車のバッテリー交換に使用しました。最近の車のエンジンルームは非常にタイトなのでこの工具がなければバッテリーの交換もままなりません。細かな作業に使う限りでは耐久性に問題はないように感じます。妻はこの工具ケースが可愛いと言っています。

2020-04-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06717007

小さくてバイクに収納でき出先で使えるので便利です。

2019-07-08
用途:
フォグランプ交換時の車のアンダーカバー取り外し
対象商品:
06717007

サイズが小型で、スペースのない作業空間にピッタリです。
とても使いやすい。

有限会社 燦技術 様2019-03-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06717007

コンパクトで作りもしっかりしていて非常に使いやすいですが、ビットはこの工具では頻繁に使わないので同じものを2個づつより他の種類のビットを付けて欲しかったです。

1人が参考にしています
2019-03-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06717007

自転車、原付のソケット13ミリまでの狭いところでの軽作業には十分使用でき、扱いやすいですが、首振り機構がどこまで耐えられるかちょっと不安で、思いっきり力をかけずらいです。

2018-11-16
用途:
自転車のメンテナンス等
対象商品:
06717007

ドライバーやトルクス等のセットが2セット同じものになっているのは意味不明。
小さいサイズのボルト、ナットの扱いには便利。強度は充分だと感じた。
ソケットは5mmから13mmまで1mm刻みで揃っている。
でも5mmの六角レンチとT25トルクスがあればもっと良かった。

1人が参考にしています
2020-07-28
用途:
締結の確認などで使用
対象商品:
06717007

本体のボールキャッチが甘いのでソケットがすぐに抜けてしまいます。残念。

MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2019-01-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
06717007

小型で使い易いですね。
首振りだと狭小の所で実力発揮となります。

三ツ渕接骨院 様2018-08-18
用途:
細かいネジ締め全般
対象商品:
06717007

ハンドルが場所を取らず、ソケットに対してヘッドが小さいので狭い所で役立ちます。結構内容も考えられていて痒い所に手が届くような仕様です。ハンドルのバーが延長できる仕様ならもっといいです。