デジタルノギスのレビュー

平均満足度 4.16 (409件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルノギス モノタロウ
液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。 【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。
409件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
桂 株式会社 様2016-08-25
用途:
寸法計測
対象商品:
08469308

スライドが少し硬いですが、慣れると気になりません。
カーボン製に比べ少し重いですが、その分、再現性は良いです。

1人が参考にしています
2018-08-10
用途:
パイプの外径や内径の測定
対象商品:
08469317

他商品に比べ価格が安く性能的に問題なく使うことができる。付属ケースの開け閉めがしずらいのが今のところ欠点。

2016-08-01
用途:
特殊車輌関係
対象商品:
08469292

仕事上規格外の配管やパイパ等のサイズを測るのに大変便利です
今までのノギスですと、正直老眼が始まりつつある私にはむっちゃ有り難い商品です

2016-02-04
用途:
加工物の測定
対象商品:
08469292

精度的に有名メーカーのものに全く劣らないため、今回リピートオーダーです。
コスパは非常に良いと思います。

2019-07-11
用途:
インチの判定に
対象商品:
08469292

17年落ちハーレーキャブ車を買うと漏れなく欲しくなります
ミリとインチが混在しています、近似値のビスボルトがやばいです
最初は入り途中で噛んで止まります、長さも余長NGが多く気軽にホームセンターで入手できない規格の見定めに精度を発揮してくれています、使い勝手は不変の仕様で数字も大きく重宝しています。

2016-09-29
用途:
部品の大きさ測定
対象商品:
08469308

デジタルの数値も大きく見やすい。 でも少し カーソルを動かすときに スムーズさが ないように 感じました。

株式会社THE CHEESE HOUSE 様2018-06-30
用途:
木材の厚み測定

適度なスライド抵抗を持たせている、板バネ?が外れてしまった。
特に酷い使い方をしてるわけではないので、この部品が外れるというのは、欠陥製品としか言いようがない。
安かろう悪かろうです。

あと、これは、この製品に関してという訳ではないのですが、実際使ってみて、オートオフはあった方が便利だなあと思いました。これには付いてなかったので。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

2018-02-28
用途:
位置測定用
対象商品:
08469308

思ったほど質感と動作に問題が無く、測定に使用できました。

九州石油ガス株式会社 様2015-12-17
用途:
管の内径、外径を主に計る。
対象商品:
08469308

扱いやすいが、プラスチック部品の耐久性が心配

2016-06-13
用途:
ドリル外径、丸棒外径の測定
対象商品:
08469292

金属にネジ穴を加工する場合、下穴径は厳密を要するので、必ずドリル径を測定して使うが、ディジタル式だと、実に正確に読み取れるので、本品を使うようになって大変に重宝している。動きもスムーズで良い。ただ、使用頻度が少ないので電池消耗を防ぐために、通常は電池を外しているが、この出し入れが少々手間である。しかし、この金額でこれだけの性能が手に入るのは有り難い。良い品物と思っている。

1人が参考にしています
2016-04-15
用途:
仕事と趣味に
対象商品:
08469292

超~精密な事には使用していませんが、一般的に使用するには安くて意外と精密だと思います。
仕事より、趣味のバイク弄りの方で使用する事が今は多いけど、自作パーツ製作や部品加工には重宝してます。

2019-04-02
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
08469308

レビューに記載有る問題点はありませんでした。
動きもスムースでゼロ点の再現及び安定性も問題無し。
電池の消耗度合いは使用期間1か月のため不明。
精度は他社のマイクロメータと比較して0.01~0.02mmの違いが有ったが
問題ない範囲と思います。他店で外観が全く同じ物が2千円以下で販売され同等品と思いますが、出荷品質のレベルがモノタロウは良いと思います

2016-05-25
用途:
車やバイクのねじ等の計測
対象商品:
08469292

インチ表示切り替えも欲しいです。

2017-07-23
用途:
バイクの整備に (老眼にはありがたいデジタル表示)
対象商品:
08469308

老眼になってからは、細かい数値が判断しづらくなった。ノギスの目盛りを正確に読むには、虫眼鏡を持って来なければいけなくなったので、不便きわまりないと思っていた。
数字で出るデジタルノギスに買い直そうかと思っていたが、高い。
しかし、MonotaROのデジタルノギスはあまり高くないので、思い切って購入してみた。
届いたデジタルノギスはケースに入っていて、しかも交換電池まで付いている。最初に取扱説明書を読むのが面倒だったが、読まなくても使えない事は無い。直感的に分かる。
使ってみて、老眼にはこれは便利だ。もっと早く買えばよかったと思った。
数値はデジタルでどんぴしゃり出るが、精度は分からない。
デジタル重量計は数値が正確に出るが、精度は結構甘く、従来のバネばかりの方が優れていたりする。
ただ、私の作業程度では、多少の誤差があっても問題ないので、個人的には満足である。
欠点は0補正をしても、次に使うときにはずれていることだ。使うたびに0補正をした方がいいようだ。
また、取扱説明書に「きれいにしておけ」と書いてあるので、取り扱いには少々気を遣う。普通のノギスのように油まみれになっても、あとで拭けおけばOKとは言えないようだ。

1人が参考にしています
2019-03-18
用途:
鋼材加工時の測定用
対象商品:
08469317

長年アナログ式のノギルを愛用して来たが、老眼で目盛線が読み取れ無くなり、デジタルノギルを購入。デジタル表示の為難なく読み取れるばかりか、最小で0.01mm単位とアナログ式よりも高精度。少子高齢化で人手不足による高齢者雇用の社会情勢をサポートする逸品だと思う。

2018-02-17
用途:
各種計測
対象商品:
08469308

精度、価格、使い勝手、全てに満足できる製品です。あとは耐久性かな。

2016-05-31
用途:
ねじのサイズを図っています。
対象商品:
08469292

デジタルメモリは、老眼になると頼りになります(笑)

ツクイモータース 様2016-02-24
用途:
バイク修理 調整
対象商品:
08469292

おおむね正確・精度でます、タペットシムを計っても0.01~0.02ぐらいの誤差は出るがこれ以上の精度を追求しても酷ですね、カタログには書いて無いが初期使用のボタン電池が二個付いていて親切&ケースはけして豪華ではないが付属はありがたく、スペア電池の収納スペースのあり便利です。

1人が参考にしています
2018-06-01
用途:
製品検査時
対象商品:
08469308

精度は信頼できボタン電池も余分に付いておりましたが、作動が渋すぎます。使い続ければスムーズになるのでしょうが、他社品は購入時からスムーズに動きますので値段通りの物と理解しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-05-23
用途:
部品加工時の確認、機器メンテナンス
対象商品:
08469292

デジタル表示が大きいので誤認がない。
電池の予備もついていたので感心した。