デジタルノギスのレビュー

平均満足度4.16(409件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルノギス モノタロウ
モノタロウ
デジタルノギス
0/税込0

液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。
【用途】外径測定。
内径測定。
深さ、段差測定。

409件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 08469292
2017-03-23
用途: 簡単な検査
二葉精工有限会社

小さくていいと思ったが50ミリくらいから握れなくなる
当然といえばそうだが、気づかなかった

対象商品 : 08469292
2016-11-20
用途: 簡易な寸法測定・比較検査用

以前、2014年5月ごろに注文した、
モノタロウブランドのデジタルノギス100mm(注文コード09682425)が★5レベルの優良な製品であったため、予備機として追加購入しました。
しかしながら、今回2016年11月に注文した本同等品(注文コード08469292 100)は★2程度の品質に落ちており、とても同等品とは思えませんでした。
理由は以下の通りです。

(1)100mmの商品に150mm品のケースを流用する仕様に変更されていたため、以前の商品なら入ったスペースに入れられなくなったこと。
以前の商品は100mm品専用のケースになっていて、コンパクトでした。
低廉な価格とあいまって、気軽に工具箱に入れて持ち出せる点が魅力の一つでしたから、残念な仕様変更に感じました。

(2)使用電池がLR44となっていることと、取扱説明書の品質の低さ。
商品説明をよく読みもせず、同等品という記述だけ見て購入した私が悪いのですが、
付属のテスト用電池がLR44であることに気付いて目を疑いました。
仮にもノギスにLR44を推奨していること、
また、説明書にも「酸化銀電池LR44」などといい加減な記述があることの2点から、
製品自体の品質だけでなく、これを同等品として取り扱うモノタロウさんの品質管理工程に不安を感じました。
以前の09682425は、保証値ではないにせよ、器差±0.03mmといったことも記述されている商品でしたので、なおさらでした。

ノギスそのものの見た目はそう変わりませんし、
実際のところ、中身もそう変わらないのかもしれませんが、
これではモノタロウブランドの商品ではなく、
海外ノーブランド品を適当な店で買ったのと変わりないように感じました。
正直なところ、同等品となった場合はモノタロウブランドを信用して買うのは止めようと思っています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
ご指摘いただきました取扱説明書の誤記の件につきまして、お詫びし訂正させていただきます。
また使用電池の件ですが、コスト面を重視しておりますので、なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08469292
2017-02-22
用途: 測定

あまりにも、作りが雑測量にばらつきがある。おもちゃとしか言いようがない!
怒ってます。返品したいくらいです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
返品につきましては別途ご連絡させていただきました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08469292
2016-04-23
用途: バイクの整備用

特に普通ですが、安く済みました

対象商品 : 08469326
2016-12-21
用途: 加工品計測
製造業

液晶部分に水滴か気泡のようなものが入っていたし、ケースの中の乾燥剤の袋が破け中身がケースの中にこぼれていた。値段が安いからしょうがないのかもしれないが、品質管理をもっとしっかりやって欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
交換につきまして別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 08469292
2016-01-27
用途: 日常生活の中で使用する
その他業種

安価な商品としては、精度が良く使い易い

対象商品 : 08469317
2016-07-02
用途: 製品の製造時
建設業・工事業

男前MonotaRoのデジタルノギスと違い作りが華奢のためサムローラーで調整しているうちに付け根部分が壊れた。それと、自動offが無いため消し忘れが多々有る。

2が参考にしています
対象商品 : 08469317
2016-07-04
用途: 保守部品材料の測定に使用予定

開梱したら、中古品と思われる物が届きました。
バーコードラベルは、中途半端に剥がされていて、本体は微小の傷と汚れが付いていました。
他者からの出戻り品を、問題ないか動作チェックして普通に販売された模様です。

こういった商品はワケあり品扱いで、低価格で販売して下さい。
動作に問題なくても、品質管理に問題があります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
品質管理を徹底するよう十分注意いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08469317
2016-06-23
用途: パイプ加工時
佐藤ボーリング

他のメーカーに、この価格帯でデジタルは無いでしょう。

対象商品 : 08469292
2015-10-06
用途: 現地での測定

小さくて丁度良いです。

対象商品 : 08469317
2016-04-07
用途: 磨耗計測
方波見工業

電源スイッチをほんの少し
押し辛くした方がいいかな…
オートオフも欲しいね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08469292
2016-01-26
用途: 現場立会試験での測定、他の試験器具との同梱販売

今までのホームセンター等で購入していたノギスは、バッテリー周りの接触不良で壊れてしまうものが多く、その点この商品は質感もよく、とても安定感があります。

100mmタイプの小型のものを購入しましたが、ケースがあっていないのが残念です。
それと立会試験で使用するので、写真にモノタロウの名前が直接写るのがちょっと困ります。
ノギスの裏面とかではだめなのでしょうか?
一考をお願いしたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現在のところ変更予定はございませんが、今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08469292
2015-08-16
用途: 職場にて
建設業・工事業

価格的にも良い商品だと思う
使い方も簡単で良い

対象商品 : 08469308
2015-09-27
用途: 木材の厚み測定

使い勝手に問題ないが、自動電源オフ機能が付いていればより使いやすい。
オフスイッチを押し忘れて、何日も電源入れっ放しにしてしまうことがしばしば。

対象商品 : 08469308
2015-06-25
用途: 製造品の採寸

問題なく使えてコスパは良いです。

対象商品 : 08469317
2016-03-23
用途: 部品測定

電池の入れ方がわからない
電池を入れてくださいだけでは判りません
至急、電池の入れ方(本体の分解方法)を教えてください

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
取り扱い説明書に電池ブタの箇所を記載させていただいております。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 08469292
2015-07-22
用途: 現場での測定

安くて他のメーカーと変わりなく使用できてます。

対象商品 : 08469292
2015-02-17
用途: バイクメンテナンス

なかなかの優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 08469292
2015-10-23
用途: 一般工作作業

昨年11月に同社製のノギス(測定範囲200mm)を購入しましたが、大きすぎて使い勝手が悪いので、今回100mmmの
範囲を測定出来るノギスを購入しました。どちらも使い方は同じで、問題なく実用性、コストバホーマンス問題なく利用出来ています。

対象商品 : 08469292
2015-08-28
用途: 加工用

文字が大きくて見やすい。
前のモデルを使用していたが誤差が大きくなったので買い替え。(実寸より-0.1表示)
今回はいつまで持つか?
電源入が毎回必要なため面倒。オートオンだと零点確認が疎かになるので良し悪しではある。