充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応)のレビュー

平均満足度 3.76 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応) ノーブランド
充電制御車用バッテリー、及び、従来の標準バッテリー対応可能で、充電受入性の高い、高始動の高性能バッテリーです。 プレス式製法のフルフレームグリッドの採用により、長寿命を実現。マイナス極板に添加剤(カーボン)を加える事により、充電受入性能を25%アップしております。交換取り付け時に便利な取っ手を採用しており、バッテリーの充電状況をチェックできるインジケータを内蔵。製品保証/24ヶ月又は4万km 【用途】乗用車用
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
広島県酪農業協同組合 様2017-09-08
用途:
フォークリフトのバッテリー交換
対象商品:
08470988

価格が以前交換した他社製品よりかなり安いので、総合性能のランクの高い商品を購入させて頂きました。
それでも、以前購入した製品よりも安価でした。
エンジン始動時の余熱も早く始動もスムーズです。満足しています。

有限会社大三島エスアール 様2018-05-28
用途:
対象商品:
08470893

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

2017-08-10
用途:
トヨタポルテQ-55のバッテリー交換
対象商品:
08470936

パナ製は非常に高く、代替バッテリーが見つかって良かったです。

1人が参考にしています
大橋製作所 様2017-04-23
用途:
フォークリフトのメンテナンス
対象商品:
08470902

大手の他社製品と何ら変わりなく使えています。
値段も半値、もしくはそれ以下で購入できるので、助かっています。

新津カントリークラブ 様2017-08-04
用途:
ゴルフカートの電源に使っています。
対象商品:
08470945

ホームセンターで逐次買っておりましたが、ネットで購入でき、しかもホームセンターよりお安いので重宝しております。

2017-03-02
用途:
営業車のメンテナンス
対象商品:
08470893

コストパフォーマンスに大変優れた商品だと思います。
あとは、寿命がどれぐらいかだと思います。

2016-11-28
用途:
トラクター
対象商品:
08470893

価格が安くて使用後も特別問題はなく満足しています。

2017-11-26
用途:
車に使用
対象商品:
08470893

商品には、何も不満がありませんが、モノタロウから送られたときに、横にして送られたため、液がもれて、バッテリーが液でべたべたになって送られてきた、バッテリーを扱うことのわからない会社から買ったのが間違いでした。残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-05-14
用途:
車のバッテリー交換
対象商品:
08470893

レビューや回答が何件もあるにも関わらず横倒しで到着。液漏れ。当たり前な事なのに一向に改善されてないのでバッテリーはここでは買わない方が良いと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-12-02
用途:
対象商品:
08470893

商品が倒して箱詰めされており、液が漏れていて、商品の箱も他の商品も段ボールの底もベタベタでした。縦に積んで、天地無用のシールを張るべきだと思います。液足して補充電して取り付けましたが、ここでは液入りバッテリーは買わない方がいいかもしれません。宅配トラックに積まれていた他の方の荷物も、汚れてしまっているかもしれませんね…

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-01-12
用途:
4トン車のバッテリー交換
対象商品:
08470945

価格的に満足 後はどれくらい持つのかが楽しみだ。
2~3年持ってくれれば満足。

2016-10-23
用途:
対象商品:
08470893

交換後不具合はなく以前より調子が良くなったので買ってよかったです。

2015-12-13
用途:
ダイハツ タントに付けました。
対象商品:
08470893

付けたばかりなので、長期信頼性が判りませんが、今の所エンジンのかかり具合も良く、安心しています。

2017-01-26
用途:
バッテリーの交換
対象商品:
08470893

前に書き込みをされていた方と同様で、商品が横倒しで箱詰めされており、液漏れして箱もべたべたで破れていました。配送の方が購入先に連絡を入れておいてくださいと言われて商品は持ち帰られました。ですので商品は受け取っていません。バッテリーをはやく交換したかったのですが、残念です。明日モノタロウさんに連絡を入れさせていただきます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-02-12
用途:
軽自動車
対象商品:
08470893

安価で 使い易いです。

O.M factory 様2015-03-07
用途:
乗用車のバッテリー
対象商品:
08470918

ステップワゴンの交換用バッテリーに使わせて頂きました!!

今回、バッテリー納入時に電圧を計りましたが、特に問題は無かったのですが

一応補充電してから、使わせて頂きました!!

交換してから2週間程度経ちますが問題は無い様です♪

ノーマルサイズに比べて、2ランク大きなサイズにさせて頂きましたので、当分は大丈夫だと思われます

4人が参考にしています
2015-08-02
用途:
車両部品交換
対象商品:
08470893

いつものとおり補充電するつもりで定電流充電器で充電を始めたら、6-7Aの間で変動(変な動き)し見ていても下がらなかったのでそのまま少しおいておいたが変化が無いので、別の自動充電器で1回目12時間以上ももかかり充電し、定電流充電器で確認するとまだだめで、自動充電器で2回充電して定電流充電器で確認すると、やっと1Aまで下がったが、その後どれだけ充電してもそれ以下に下がらなかった。
普通今までの新品であれば、補充電で定電流充電器を使用すると、見ている間に6A程度から始まり0Aまで素直に見ている間に直ぐに下がっていた。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変お手数をおかけしております。
不良品の可能性が高く、別途メールにて返品交換のご案内をご連絡させて頂いております。
大変恐れ入りますが、ご確認下さいます様お願い致します。