AK-109 3Dエアメッシュシートカバー2Lアンチスリップのレビュー

平均満足度 4.08 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AK-109 3Dエアメッシュシートカバー2Lアンチスリップ コミネ
コミネ
1,898 / 税込 2,088
立体メッシュの裏に滑り止め加工を施し、通気性とクッション性に加えてズレ防止という機能も備えたシートカバー。 座面の立体メッシュは二重にしています。 シート形状に合わせて選べる4サイズを用意。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-13
用途:
真夏日のシート用に
対象商品:
09197624

真夏日の直射日光が当たっているシートは
触れないくらい熱くなっている時があるので、こちらを取り付け
日が当たっているシートを触っても熱くなく、通気性も良いので凄く快適。
裏側に滑り止め加工もされているのでズレにくい
シートに取り付けする際、1部ベルトの長さが若干足りなかったので別途マジックテープを購入しました
春~夏時期にオススメ

2024-07-31
用途:
バイク
対象商品:
09197642

夏場のバイクツーリングでは必須うアイテムとなり、無くてはならない物となりました。

2022-03-14
用途:
尻痛防止効果高いかも!
対象商品:
09197624

バイクも何度か買い替え、色々ゲルザブ的なものを試しましたが、結局最後にこれをかけないと尻痛軽減効果が薄い気がする、ってことはゲルザブはこれ一丁でいいんでないの?と思い始めてます。冬はパンツも厚手を重ねたりするので思ったほどスースーしませんし(いや、多少しますけどガマン)。

1人が参考にしています
株式会社カンキ堂 様2021-06-21
用途:
夏の猛暑対策
対象商品:
09197624

3Dエアメッシュシートカバーを使用してバイクを走らせると股間が涼しくなるよ!
尻汗軽減?

2021-06-07
用途:
ツーリング
対象商品:
09197624

夏には必須。夏以外でもお尻の痛み軽減になります。ただし座面がやや硬めなので、人によっては長時間座ったままだとお尻がかゆくなることがある。

2020-05-02
用途:
スクーターの運転で
対象商品:
09197624

PCX(JF81)のシートに付けました。サイズは丁度いいです。タンデムには足りません。しっかりとしたフィット感で安定感が増した気がします。初めての使用でまだ夏を迎えてないのでシートの暑さ対策に効果があるかはまだ実感ありません。が、お尻はすでにスースーしますので期待もてます。使用開始したばかりではありますが満足です。真夏の使用感が投稿できたらします。

2020-07-15
用途:
バイクシートに装着
対象商品:
09197624

固定ベルトが弱いですね。
ゴム紐の伸びが柔らかいです。
通気は良いので、夏場には重宝しています。

2019-06-28
用途:
スークターのシートの熱対策
対象商品:
09197624

通勤で使用中のNmaxのシートが、夏になって駐車中に熱くなって、座るとスラックスに汗染みができるのを何とかしたくて購入しました。直に座るのよりは明らかに伝わる熱気が違って涼しいです。anti-slipとは、シートとこのカバーのズレのことなのか、それともカバーと尻のことなのか、よく分かりませんでしたが、前者は問題なく、後者であれば若干ノーマルシートよりズレやすい印象です。2LでNmaxの場合、後方の固定用ベルクロは、しっかりと固定するまで重ねると、その弾力ゆえにシートの嵌合が極めて難しく、嵌合できるまで緩めると今度はシートを閉めたときのテンションでベルクロが外れるという悪循環で、私にはちょうど両方がうまく行く妥協点が見つけられませんでした。対策として、シートが閉まるぐらいのテンションでベルクロを重ねたところで、ステイプラーで強制結合しました。装着による座面の高さ増はそれほど気になりません。(身長168cm)

2019-08-10
用途:
走行時
対象商品:
09197624

取り付けは簡単でした。
走行すると確かに風が抜けていきます。
クッション性もそれなりにあり、
価格対比は良いと思います
マジックテープの固定時にキツく引っ張りすぎると
クッション性が悪くなるのでそれなりの強さがいいと思いますよ。

1人が参考にしています
1961 様2019-06-18
用途:
夏場の蒸れ防止
対象商品:
09197606

CRF250Lに取り付け、250程度のオフロードシートには幅が余ります。
したがって寄れができやすいです。長さはチョット足りない。
蒸れ防止には文句なし。

2018-07-18
用途:
SA24J.SA55Jジョグ.JF45リード.DT11Aアドレス.AF67トゥデイに装着出来ました
対象商品:
09197624

会社のスクーターのシート熱対策になる物を探していた所、炎天下では75度程度にもなっていたシートが4~50度程度になるとの事で購入しました。ゴワゴワした感じですが、「熱っ」て感じが確かになくなりました。
車種が多彩な為サイズで悩みましたがLで概ね行けました。
滑り止めも裏にあるので乗り心地も違和感無く良かったです。

2019-06-27
用途:
スズキスウィッシュに使用
対象商品:
09197624

前側ベルクロの長さが足りなくて釣り竿用のベルクロベルトで延長。
大きさは最大の2Lサイズですが、もう少し大きくても良いくらいです。

2018-05-28
用途:
中華スズキ GN125-2Fに装着
対象商品:
09197624

Lサイズで必要範囲カバー出来ます。
止めのベルクロも十分な長さが有り簡単に付けられました。
短足な私では足付きが悪く成るのは頂けませんが、お尻の下を良い風が通るのを実感出来るし、シートが熱くならないのが一番良いとこかと感じます。
お値段から考えると効果は絶大かと。

2018-06-22
用途:
バイク
対象商品:
09197624

想像以上の商品でした。これを装着することにより炎天下に駐車した時のシートが焼けるように熱くなるのがかなりマシになります。ただサイズ選びが難しかったです。

2018-10-10
用途:
VTR-250に使用
対象商品:
09197667

VTR-250に使用しています。
空気が通るのでお尻が蒸れにくい、長時間乗ってもお尻が痛くなりません。ゲルザブの1/3以下のお値段ですのでお勧めです。

2017-12-29
用途:
夏ツーリング用
対象商品:
09197624

通気性もいいですがクッション性も良く、尻痛に対する効果も高いです。

2021-07-13
用途:
蒸れ防止
対象商品:
09197624

メッシュ部分が荒くて硬いので、ジーパンでは尻が痛くなる。革パンツならば痛くは無いが表皮が痛むような気がする。

2020-06-13
用途:
シートの滑り止め
対象商品:
09197624

バイクのシートが滑るので、メッシュなら滑り止め代わりになるかと思い購入しましたが、素材の為か、さらに滑りやすくなってしまいました。私は、蒸れに関しては、有り無しで違いは感じられませんでした。

2019-07-22
用途:
カブに使用
対象商品:
09197667

Slim購入してカブに使用しました。
カブのシートには、止めるバンドの位置が悪く、すぐにズレますので、ちょっとした加工かくふうが必要です。
シートカバー自体は問題も無く、雨が降ってもメッシュ構造なので水捌けが良く、滑ったりもしません。

AMR auto 様2017-03-15
用途:
シートへの取り付け
対象商品:
09197624

原付二種へのシートに取り付け
普段はクッション無しで乗っておりますが、
長距離ツーの為に購入。
先日、片道二時間ほどのショートツーリングでの感想は、今までよりお尻の圧迫感?痛み?は改善されました。
座り心地もさほど違和感なく自然に着座できてます。
来週、片道600キロのキャンプツーに使用予定ですが期待できる商品だと感じています。