ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形のレビュー

338件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
cut salon Ys 様2025-12-02
用途:
TACKLIFE のリューターの前軸の打ち替え
対象商品:
36783241

許容回転数の表示が有りませんでしたが36000回転まで許容しているNSKのベアリングと比べて値段が安いのでこちらを購入しました。私は最低速度の10000回転でしか使わないので今のところ使えていましす。
モノタロウさんのも許容回転数の表示してもらえると安心です。

2025-12-23
用途:
HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤のモーター軸受けの交換に使用

別品番でもレビューしておりますが安いので作業ついでの交換お勧めします。モノタロウブランドですが保証も長く、ある意味消耗品なので安価なのが助かります。

2025-12-20
用途:
スバルサンバーKV4 シフトのグラグラ直すやーつ
対象商品:
09445222

少しキツいけどボルトナット大きなワッシャーで締め込めば簡単に圧入みたいな事できます
薄い分はワッシャー増やしてピン穴に合わせました

2025-12-18
用途:
車椅子の前輪キャスター修理
対象商品:
09445222

車椅子の前輪キャスター修理に活用しております。品質等問題なく、価格も控えめで助かります。

2026-02-02
用途:
トイレ換気扇(パイプファン)モーターベアリング交換

トイレの換気扇からガラガラ音が出始めたのでモーターを分解しベアリングに注油したら音は収まったんですが、ダメージもあるだろうしこちらの商品があまりにも安かったのでこの際ベアリングを交換することにしました。交換したらゴロゴロ音が酷くダメでした。NTNのベアリングに交換したらすっきり直りました。
この商品は用途を選びますね。

2025-08-04
用途:
モーター修理

有名メーカー品は割高ですので、こちらを代替で使ってます。
全く問題なく使えてます。

2025-03-22
用途:
旧車のクラッチレバーを加工
対象商品:
11698505

旧車のクラッチレバーが重いため、レバーの穴をベアリングの直径と同じサイズにして加工し取り付けました。
このレバーをバイクに取り付けることにより1kgほど軽くレバーを握る方ができました。

1人が参考にしています
GUM龍 様2025-03-28
用途:
グラインダーのメンテナンス

保有のディスクグラインダー数台のメンテナンスのためのベアリング購入ですが、安価で問題がないことから、交換可能なベアリングは全てモノタロウブランドを購入して行いました。只、耐久性についてはこれからですので、★4としました。

2025-11-16
用途:
車両メンテナンス

大手メーカーの物ではないがモノタロウ物でもしっかりした品質でとても良いと思う。価格もお手頃だしおススメです。

2025-03-12
用途:
掃除機の修理

古い三菱の掃除機・風神のベアリングが破損したので、修理に使用。問題なし、安価で助かります。

ヘンミ電機 様2025-02-14
用途:
工具修理

他有名メーカー品と変わりなく長期使用出来、お値段が他メーカーと違いお安いので重宝しています

日比野モータース 様2024-11-17
用途:
浴室換気扇
対象商品:
09445231

イナックスの浴室換気扇「UF-23A」から異音が発生したとの事で、ベアリング交換の為に購入しました。
スイッチを入れるとシャーッという小さな音がしており、浴室ドアを閉めると音が大きくなる状態でした。
音からして軸受からの音と判断し交換してみることにしました。
交換後はシャーッという音も無くなり、浴室の外からは気にしないと分からない程度の風切り音が聞こえるのみとなりました。
換気扇交換の覚悟をされていたお客様にも大変満足いただけた様子でした。

2024-12-10
用途:
ドラムペダルの補修に

楽器のドラムペダルの補修に使いました。
年数がたっているベアリングはグリスアップしてもごろごろ感がしますので、思い切って変えればスムーズになります。

2024-05-30
用途:
小型機械のプーリーに使用
対象商品:
11698496

コストパフォーマンスが良かったと思います。カタログに書かれている個々の部品の仕様の中に仕様の記述がありましたが、仕様から選定する時にシリーズ全体の表の中にそれぞれの仕様が記述されていると良いと思います。

2024-07-25
用途:
扇風機のモーター軸のオーバーホールに
対象商品:
09445231

焼き付いたオイルレスメタル軸の扇風機のモーターをオーバーホールするのに使用。ちょうど入るサイズで軽快に回っています。安いのでありがたい。

2024-08-07
用途:
換気扇の異音修理
対象商品:
09445231

LIXIL浴室換気扇より異音発生の為、ベアリング交換整備を行い、もう10年使えそうです。

1人が参考にしています
2024-06-05
用途:
電動、空圧工具の部品として
対象商品:
09445222

特に重要で無い部分のベアリングは安いモノタロウブランドで充分だと思ってます。
それ程国産メーカーの物と差を感じませんから。

郷田歯科医院 様2024-05-09
用途:
小家電の修理用
対象商品:
09445231

この価格で製品復活するのですからとっても助かります。修理も楽しんでやっています。

竹光株式会社 様2024-04-13
用途:
モーターの回転を保持する為
対象商品:
11698392

モーターと送風ファンの結合の為に2個軸上に設置して使用。格段に振動が抑制されて性能が向上しました。今の所動いてます。高精度では無いので一個では振動が発生したので2点で保持しています。

1人が参考にしています
たき便利社 様2024-02-19
用途:
ベルトサンダーのメンテナンス
対象商品:
09445231

使用不能となり、早急に修理する必要があり、注文したのですが早急に納品され非常に助かりました。ありがとうございました。