焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)のレビュー

平均満足度 4.65 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,398 / 税込 2,638
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。 【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
123件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-09
用途:
自動車整備
対象商品:
16451882

マフラーや触媒等の熱害を受ける取付ボルトに塗布しておくと、防錆や固着予防になると思います。

2022-08-29
用途:
マフラー交換
対象商品:
16451882

マフラー交換時のボルトの焼き付き防止のために使用しました。容量も適度です、もう少し安ければいいかな?と思います。

小町商店 様2022-05-30
用途:
排気温度センサーの取付ネジに
対象商品:
16451882

排気温度センサーの取付ネジに塗布 次回の取り外しの時のために塗布しました。

2021-12-31
用途:
マフラー交換時に使用
対象商品:
16451882

マフラー交換時に使用
マフラー取り外しの時に苦労したので
取り付け時に塗布使用してみました。
それ程大量に塗る必要は無いと思いますが使いやすいと思います。
取り外しするまで効果はわかりませんが期待したいと思います。
ブレーキの鳴き止めなどに使用されている方もいるようですので試してみたいと思います。他にも使える用途があるので車両整備する方は1本持っておくと便利かと思います。

2023-02-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16451898

ホームセンターよりもリーズナブルな価格で購入できるので助かりました。

2021-10-29
用途:
車のメンテナンスでネジ部に使用
対象商品:
16451898

ペースト状で、はじくこともなく、なめらかでよく伸びまて塗りやすいです。
たまにしか外さないネジの焼付き防止と錆対策で塗ってからもとに戻しました。
効果の確認は次外した時になりますが使用感はよいです。
しいていえば、チューブが昔のタイプで巻取りが悪いと使っているうちに穴が開いてしまうかもしれないですね。

2人が参考にしています
2021-10-26
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16451882

ブレーキパッドの鳴き止めとして購入しました。エンジン・排気関係など熱がかかる部分のネジに念のため塗って組付けています。
価格的にもお手軽で、良く伸び使いやすいです

1人が参考にしています
2021-11-24
用途:
キャンプ薪ストーブ使用時
対象商品:
16451882

薪ストーブの煙突接続部に塗ると焼きつかず撤収作業の効率化となるとの先人の知恵情報があったため、試しに購入使用してみたところ、簡単に外すことが出来ました容量が多いですが良い品です

2021-11-24
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
16451882

使用感は良いです。個人整備にはこれでも十分過ぎる量です。

1人が参考にしています
オートショップムラヤマ 様2021-05-22
用途:
O2センサーの取付時ネジ山に塗布。
対象商品:
16451882

熱が加わるネジ山に塗布して幸せになれる。ネジ山の錆び付き防止にも。1~10年に一度外すかどうかのネジ山に。

1人が参考にしています
2021-06-22
用途:
ブレーキパッド鳴き止め
対象商品:
16451882

一台分余裕であります。
伸びも良く使用に問題ないです。

2021-05-22
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
16451882

バイクのメンテのため購入
プラグ交換時などに
使用しています。
価格も納得です。

2021-11-23
用途:
プラグの焼付き防止に
対象商品:
16451898

あまり乗らない車のプラグのネジ部分に塗布しています。
長期間取り外しのない状態でも固着を防げます。

2021-05-08
用途:
バイク修理
対象商品:
16451882

バイクのボルト部分のサビや焼き付き防止に使用しています。
安価で毎度の作業がスムーズになるのでありがたいです。

2020-12-12
用途:
バイクの整備に
対象商品:
16451882

エキゾースト、プラグ、またパッドグリスとしての使用です。個人的にこの量があれば死ぬまで持ちそうです。

1人が参考にしています
2022-02-25
用途:
O2センサーの取り付け時に
対象商品:
16451882

機能的に問題なく価格も安いのですが、とても使い切れる量ではないので、もっと少量のチューブがあればと思います。

2021-02-26
用途:
プラグ交換
対象商品:
16451898

ジェットスキーのプラグ交換時の焼き付き防止剤として使用予定。
まだ使用していませんがメーカー品なので特に問題無いと思います。

1974 様2020-07-30
用途:
ブレーキのボルト締結のねじに塗布
対象商品:
16451882

これを塗っておくとボルトの取り外しが非常に楽。長時間熱にさらされるマフラーステー、スタッドボルトなど発熱周りのねじ締めにはこれ。

1人が参考にしています
2020-10-11
用途:
バイクのマフラー周辺に使用
対象商品:
16451882

バイクのマフラー周辺の高温になるボルトやスタッドに使用しました。効果はまだわかりませんが、焼き付きが原因でかじったりしやすい所なので対策出来て安心です。

2020-09-23
用途:
旧車のねじに
対象商品:
16451898

旧車のねじの部分の至る所に、かじり防止として塗布しました。
これからはメンテナンスがやりやすくて重宝しています。