ホースバンド クリップ式のレビュー
- 用途:
- バイク各部に使用
バイクの燃料ホース、ラジエターホース部に使用の為購入いたしました。
カラーは地のままですが、使用には問題ありません。
コスパ、素材に問題無し。
- 用途:
- 車両メンテナンス
注文時、サイズに注意です。予想より小さく、ギリギリ使えませんでした。使用範囲(Φmm)しか記載がないので、内径を記載して頂けると助かります。商品自体は、メッキ処理もよくいい商品です。
- 用途:
- バイクの燃料ホースのクリップとして
- 対象商品:
- 16542724
地元のホームセンターで購入するよりかなりお買い得です。メッキの処理も綺麗でクオリティが高いです。
また購入させて頂きます。
- 用途:
- ブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 16542706
ブレーキキャリパーのニップルにシリコンホースを差し込んだところを押さえるために使ってみました。針金タイプと違い面で押さえるので、エア噛みが無く良い具合です。
油で滑る指先でも着脱しやすくて作業効率が上がります。
- 用途:
- モンキーZ50Jの燃料ホースに使用
モンキーのキャブ車の燃料ホース交換の際に使用しました。
純正の針金曲げたようなタイプは頼りないし、脱着しにくいですが、こちらのタイプは脱着しやすくて良いですね。
モンキーには3個しか使わないので、割高でもバラ売りもあると無駄がなくて良いと思います。
- 用途:
- バイクに装着
ガソリンホースのクリップに使用しました。大きさがちょうどよかったです。
- 用途:
- 車の整備に
整備中に気が付き、だいぶ錆びついていたので交換しました。新品は良いですね。
- 用途:
- バイク整備に
- 対象商品:
- 16542706
バイクのガソリンや冷却水のクリップは針金のようなもので留まっており、信用できないのでこちらに変えました。
ガッチリしていて安心感があります。
価格も安く、各サイズ持っていても良いでしょう。
- 用途:
- エアチューブの固定
メッキなので水が触れる環境では錆びることがあります。
用途から、そういった状況も視野に入れステンレス製も準備願いたいですね。
- 用途:
- 燃料ホースの固定
どの製品を購入しても機能には問題がないだろう品は価格で選べばいいですよね。
- 用途:
- ホース接続
- 対象商品:
- 16542733
プライヤーでつまんでホースニップルに通せば簡単にチューブをニップルに留める事が出来て作業が楽です。但し、ホースサイズについてはシビアで指定した数値幅は狭く、沢山用意しておかないといけないのが難点です。漏れは無いので性能は良いようです。
- 用途:
- バイクのホース類のクランプ
- 対象商品:
- 16542706
クリップ自体のカエリ,バリがなく品質上大変いい商品だと思います。 通常はバイクのゴムホースのクランプに使用しました。ワイヤータイプのクリップと比較しても使い易さ,勘合がしっかりと確実です。
コストバリューもいい。
- 用途:
- ニッシンのブレーキタンクのホースに
純正のクランプが錆びたためこれに置き換え
ホースの外径が13mmにピッタリでした
欲を言えば色が黒を選べると最高ですね
- 用途:
- 自動車整備
いつもこの商品を利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。
- 用途:
- バイク、車の整備に使用
- 対象商品:
- 16542715
普通にバイクに使えています。価格が価格なのでしょうがないのかもしれませんが、錆びるのが早い気がします。
- 用途:
- バイクのホース取り替え時
- 対象商品:
- 16542767
ホースの外径が13ミリだったがパイプに入れると太さが14ミリくらいになり、11-14を選んだがぎりぎりで装着しずらかった。もう1サイズ大きいのがあるとありがたいですね。物自体はしっかりしていて良いです。