ホースバンド つまみ付きのレビュー
- 用途:
- ブレードホース 内径25mmに使用
- 対象商品:
- 16549557
ブレードホースは肉厚が有るので、一回の締め込みではホースの締め込んだ部分がゆっくりと伸びて緩んでしまい、使う度につまみで増し締めしています。
ドライバーを使うタイプのバンドは締め込みに一々ドライバーを持ってこなければなりませんが
つまみ付きだとその点凄く便利です。
- 用途:
- ホースの締結
- 対象商品:
- 16549584
頻繁では無いですが、取り付け取り外しをするホースの締結に使用しました。今までプラスドライバをいちいち取り出してこないといけなかったのが、工具レスで同じ作業ができるように満足です。締め付けも自分の使い方では今のところ問題はないです。
- 用途:
- バイクの燃料ホースやブレーキのリザーバータンクホース固定に使用
- 対象商品:
- 16549523
バイクのガソリンコックへの燃料ホースの固定、およびリアブレーキのリザーバータンクからマスターシリンダー間のホースの固定に使用しました。一般的な針金のホースクランプに比べ、より安心かなということで使っています。
- 用途:
- ホースの抜け防止
- 対象商品:
- 16549557
使用感は良いと思います。ホースを使用しない時は外すので
工具なしで締め付け、ゆるめ作業ができるので重宝しています。
あとは、どれくらい耐久性があるかどうかです。
- 用途:
- 幅が一番狭いタイプでしっかり止まりました
- 対象商品:
- 16549523
他のホームセンターでは直径12㎜のしか販売していなくてホース周りのしまりが甘くて口から水漏れがありました。
こちらでこのサイズを見つけました。
ドライバーなどの道具も必要なく便利にホース交換などできますが
金具の幅ががもう少し広い(12㎜のと同じくらいの幅)ほうがしっかすると思いました。
- 用途:
- ホースの固定
- 対象商品:
- 16549548
完全固定でなくゆるまたり閉めたりしたいので便利だと思います。
つまみも金属でないので傷付きにくいと思います。
- 用途:
- 工場内設置の冷風扇内部のホース留め
- 対象商品:
- 16549557
工場内に設置している冷風扇内部のホースがすぐに外れてしまうのでこれに付け替えました。ツマミを廻すだけで締まるので取付が楽にできます。
- 用途:
- 自作の木工機械の集塵機に
- 対象商品:
- 16549593
自作でサイクロン式の集塵機を作りました。時々パイプの連結部分を分解し、しまったりしたいので簡単に分解できるよう工具を使わずに締めと緩めができるようにこのホースバンドを使いました。
- 用途:
- オイルキャッチタンク用ホース固定
気温が低くなってくると結露もかさなり
JA11につけているオイルキャッチタンクが溜まりがちになる
車体側のインとアウトの二箇所に使用
これでホースとタンクを簡単に清掃できるようになりました
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 16549548
パワステのpホースラインにインラインマグネットフィルタを取り付ける際に、通常のプラスで閉まるタイプだと手が上手く入らずしっかりと締めることができないため、手締めで固定できるかと思い購入しましたが、思惑通りドライバを使うよりしっかりと固定できました。
- 用途:
- マイナスドライバーいらず
- 対象商品:
- 16549557
ちょっと値段がしますが(マイナスドライバー式と比べて)工具いらずなのは現場ではとてもいいです。プラスドライバーの変わりはある(インパクトドライバーとか)のにマイナスドライバーは意外となかったりして、わざわざ車にとりにかえることが度々あったので。一度買えば当分使えますしね。よかったです。
- 用途:
- コンプレッサーの配管
- 対象商品:
- 16549523
細いチューブの配管をしている時はチューブが細いのでよくピンホールが空き修理をするときにバンドをしめるのにドライバーを使わなくて手でしめることが便利で楽です。
- 用途:
- エアコンの排水ホースの先に虫除けのために網を被せてそれを止める為に買いました。
- 対象商品:
- 16549557
締め付けるために工具を使わなくて良いのが便利です。取手が黄色いのも可愛いです。他のブランド品と全く変わらずしっかりしているのに安いのが良いですね。
- 用途:
- お得だと思います
- 対象商品:
- 16549557
普通のお店で購入するよりも安いですが、同じように使用出来ております。プラ部品の素材も高い物と同じ物なので耐久性も期待しています。
- 用途:
- 排水用の水中ポンプの配管に使用
- 対象商品:
- 16549584
工具を使用せずに、締め付けできるのは便利です。樹脂製の部分が強度不足で外れたり、破損したことがあります。
- 用途:
- ジャイロキャノピーのマフラーホース用
- 対象商品:
- 16549548
ジャイロキャノピーのマフラーホースを留めてるホースバンドが振動で取れるようになったので、これで代用
工具が要らないので外すのが楽
いつまで持つかはわからんけど、まとめ買いしたから取れたら交換するだけ
- 用途:
- 排水ホースの固定
- 対象商品:
- 16549532
プラスチックツマミなので締め込み過ぎると破損するのではないかと思いましたが、かなり強く締め付けても大丈夫でした。
工具なしで付けはずしが出来るのは大変助かります。