ホースバンド ワイヤータイプのレビュー

平均満足度 4.51 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ
モノタロウ
67 / 税込 74
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。 【用途】ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
61件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-22
用途:
農作物への潅水設備
対象商品:
16550108

32㎜のサンクションパイプへの使用では、一番緩めても、ぎりぎりの大きさでした。
もう少し大きめの方が、取り回しやすいと思います。

2018-11-27
用途:
蛇腹ダストホースの取付用
対象商品:
16550135

通常はジュビリーバンドを使用しているが、蛇腹ホースだとワイヤータイプでないときっちり止めれない。メーカー品とも遜色なしで使用できた。価格も若干安いので良いと思う。

2020-03-15
用途:
ホースとめ
対象商品:
16550074

数が必要でした。安価ながら良いものが届きました。満足です。

2018-12-22
用途:
洗濯機の排水ホースの抜け防止に
対象商品:
16550092

洗濯機排水ホースの抜け防止に使用しております。2台並べて設置しておりますので抜けると大変な為。

株式会社ネクストネットワーク 様2018-11-21
用途:
井戸掘削機械に使用
対象商品:
16550083

サクションホースのような硬いホースにはこのワイヤーホースが最適です。

2022-03-05
用途:
高圧ホース、増す締めに。
対象商品:
16550144

応急処置として締め付けに」用いた
。近くの店舗に扱いない時に便利。。

2018-05-02
用途:
電動ポンプとホースの固定
対象商品:
16550126

この商品は、割合しっかりしたつくりではあります。余程、直径が大きく違ったものとの固定や、用途以外の使用以外で問題が起こるとは考えられない製品でした。
私が個人的に良いと思う点は、
1、低価格であること
2、ホームセンターと違い、あまりいじられてないのでメッキの状態が
良い。
の2点です。
私が個人的に悪いあるいは改善したらよいのにと思う点は、
1、締め付けるとき、ねじが回しにくい(機構的に仕方ない気もしますが…)
2、ねじが長すぎる(締め付けようとドライバーで力を入れると手にドライバーが刺さりそう。)
3、ねじが弱い。
利便性を高めるために、ドライバーでレンチでもねじ回せるようにしたいのかもしれませんが、どっちも取り入れるときつめに固定するのが難しいし、出来ても今度取り外しに苦労することになる。少し価格が上がってもいいから、ねじの予備を一つ加える。あるいは、ねじの設計を見直すなど対処されるとよいのではないのかなと個人的に感じました。
結論として言うなら、普通の用途で常識範囲で使うなら全く問題は内だろうということです(^^)

株式会社 yuki tech 様2018-03-20
用途:
ランクル40のエアインテーク周りに
対象商品:
16550135

登録後、40年経つくるまですので、ボチボチと、こんな消耗品の交換も必要になってきています。数が必要なので、ホームセンターで購入するより、かなり安くなりました。

2018-06-09
用途:
車両の整備等
対象商品:
16550117

オイルホースやラジエターホース等の締め付け等普通に使用できます

2016-10-14
用途:
ジャバラホースの固定
対象商品:
16550144

値段のわりに良いと思います。少しネジ部が華奢な感じですが、私の用途には十分です。

2015-09-06
用途:
集塵ホースの接続
対象商品:
16550135

工房の集塵に使う65mmホースの接続に使いました。最初はダクト用のテープでとめてみたものの安定しなかったので本品を購入。近隣のホームセンターでは売っていないので助かりました。

2019-08-23
用途:
ホースの固定
対象商品:
16550074

ホースの規格に合わせて作られているためか、最小径がホース外径と同じになっちゃうので、締め付けは今ひとつな感じですね。これは他社も同様なので、モノタロウのが悪いってわけじゃないですが。
しっかり締め付けて固定しようと考えたら余裕のあるものか、ワイヤータイプよりもクランプタイプの方が良かったかな。

2019-11-05
用途:
ガーデニング
対象商品:
16550074

ガーデニング散水用に購入。しっかり締め付けられるので依然の様な
水漏れが無くなくなった。

2019-08-01
用途:
外形Φ33のシリコンチューブ固定
対象商品:
16550108

締付範囲D(mm) 33 最大径(Φmm) 38使用で、外形Φ33 シリコンチューブ固定に購入しましたが、締まりきらなかった。理由はシリコンチューブ肉厚が4MMで締まりきらなかった。1ランク小さいのを購入するのか、コスト的には高くなるが締め付け範囲が広いのを購入したほうが良かった。

1人が参考にしています
医療法人西病院 様2019-07-23
用途:
問題なく使えます。
対象商品:
16550065

亜鉛めっきで、価格はホームセンターと同じくらいでした。

1人が参考にしています
2018-12-01
用途:
蛇腹ホースに取り付け

業務用32㍉の螺旋ホースに取り付けようとして購入しましたが・・・全然入らなかった(>_<)
ホースを計ったら外径42㍉だった。

2018-07-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
16550144

動力散布機の継手が悪かったので何とか代用が出来ました

1人が参考にしています
2018-05-29
用途:
木製家具(衣桁)の支柱にひびが入ったので、その補強に使った
対象商品:
16550108

ホースクランプ本来の使用目的ではないが、丸い木材の割れの補強に使えた。締め付け力も大きく正解だった。

2018-02-22
用途:
畑の潅水
対象商品:
16550092

春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

2018-01-27
用途:
古くなったホースバンドの代替品
対象商品:
16550135

寸法の標記がおかしい。
最小径(Φmm)48、最大径(Φmm)67とWEBサイトに標記されているが直径50mm台の物に対して明らかに大きすぎて使えない。
トラスコの同等品(注文コード08291561)では最小径(Φmm)61、最大径(Φmm)67 」と標記されている。
WEBサイトの標記間違えではないかと考えられる。
ご確認頂き返品をお願いしたい。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
情報を修正いたしました。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。