ホースバンド オールステンレス製(SUS304)のレビュー

平均満足度 4.14 (377件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
377件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-05
用途:
消雪パイプ様
対象商品:
16631353

消雪パイプの接続部分に使用しています。しっかりと止めてくれるので水漏れがなく大変助かっています。ネジを回しところもーねじ回しになっているので、いたずらされずに済みますので、冬寒い間1回やれば間に合うので非常に便利しています。これもホームセンターで最近なかなか売ってないので、やっぱりモノタロウさんしか頼る人がいません。

2023-03-05
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
16631353

各サイズそろっていて便利ですね。機能的には問題なく使用できます。

2022-04-07
用途:
水中ポンプのホース接続
対象商品:
16631414

水中ポンプのホースの接続に使用している。漏れもなく最適です。

2022-03-07
用途:
コンプレッサー修理のため
対象商品:
16631353

エアーコンプレッサータンク交換して新しいエアーホース交換の際買いました。

2022-04-26
用途:
ラジエターホースの固定
対象商品:
16631432

ラジエターホースの固定に非常に優れていて、まず、外れない

昇緑庭 様2022-05-31
用途:
整備
対象商品:
16631414

マイナスドライバーで締めるけどなめる。六角もなめる。

2021-11-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
16631387

いろいろなホースバンドがありますがこの商品でも十分に満足のいく締め付けが出来ております。
ホースバンドを使う時に一番重要なのは締めすぎない事だと思います。
締め付けすぎるとどんなホースバンドでも漏れが発生してしまいますね。
今回は大型バイクのラジエターホース締め付けに使用しましたが全く問題ありません。

2021-12-07
用途:
車両ラジエーターホースの締め付け用
対象商品:
16631396

ラジエーターホースのベルトですので腐食による破断があってはなりません。ステンレス製で錆びにも強いとおもいます。

2021-10-29
用途:
バイクのフロントフォークプロテクター固定
対象商品:
16631432

転倒や岩等にぶつける事が多いバイクなのでプロテクターをつけているが、元々のものが破損してしまった為購入。
元より頑丈で満足。

2021-11-10
用途:
水中ポンプ用
対象商品:
16631378

ネジの部分だけ鉄の商品も見かけますがやはりオールステンレスが良いです。

2021-09-23
用途:
バイク整備
対象商品:
16631362

バイク整備のために購入。
品質は問題ありません。
さりげなく、私生活でも使う場面があったりするので、大変おすすめです。
迷ったら、こちらで問題ないと判断します。

愛和歯研 様2021-09-22
用途:
バイクの部品で使っています。
対象商品:
16631378

バイクの水回りはサビが出やすいのでオールステンレスにしました。
少しネジ部が硬い気がしますが問題ないです。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

2021-07-18
用途:
最高です!
対象商品:
16631405

純正パーツの値が高くて色々探していてこれを見付けられました。
インタークーラーホースを留めるバンドとして使っていますが、純正と何ら劣る事も無く普通に使えています。
純正と比べ1/4程度の値段で機能的にも全く問題なくてとても助かります。

1人が参考にしています
2021-10-20
用途:
車の整備
対象商品:
16631362

オールステンレスのバンドで必要十分です。安く買えて助かります。

2021-09-12
用途:
エアホースの締め付け
対象商品:
16631362

他と比べて若干オーバートルクに弱いような気もしますが
しばらく使ってもサビも出ずいい製品だと思います。

2021-10-10
用途:
ホースの締め付け
対象商品:
16631362

オールステンレスで品物も良く、また値段も安いため重宝してます

2021-09-26
用途:
液肥混入機
対象商品:
16631378

液肥混入機のホースに使ってます。湿度が高かったり液肥が付いたりするので錆びにくいステンレスバンドは最高です。

2021-12-19
用途:
思ったよりも大きめ。
対象商品:
16631353

適合寸法からしても物は少し大きめな作りの様。
バンド幅は広めな作りでホールド性は良い。

2021-09-08
用途:
工作機械のメンテナンス
対象商品:
16631387

CNCフライス盤の集塵ダクトの修理に使用。低価格ですが問題なく使用できました。

永大産業株式会社 様2021-08-22
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
16631362

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。