ホースバンド オールステンレス製(SUS304)のレビュー

平均満足度 4.14 (377件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
377件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-12
用途:
トラクターのメンテ
対象商品:
16631396

ラジエーター用L型汎用ホースのバンドとして使用した。問題なしです。

阿部農園 様2021-05-12
用途:
サクションホースの取付固定
対象商品:
16631432

固定時の締め付けが容易。ステンレスなので、腐食の心配も少なく、安心。

メンテナンスKM 様2021-01-02
用途:
消雪用の配管時
対象商品:
16631362

消雪用プロテクタの接続ホースに使用している
ステンレス製は屋外で使用しても錆びにくいのですごく良かったです。
モノタロウの製品はしっかりしていて、安価が一番良かったです。

田坂京華園有限会社 様2021-02-14
用途:
水道金具
対象商品:
16631362

コスパでついついたくさんのバリエーションを購入いたしましたすぐ使い使うのでまた注文いたします。

2020-11-24
用途:
バイク 冷却水パイプの交換
対象商品:
16631362

バイクの冷却水が通るパイプを一新する際に、錆びていた純正ホースバンドもほぼ全てこちらと交換しました。
締め付けるのが完全に「面」ではないですが、水漏れもありませんし、ステンレスなので今後の不安も大幅に減るので納得の品でした。
尚、締め付け量とサイズ選びにはご注意下さい。

2021-03-04
用途:
ホースの脱落防止
対象商品:
16631353

屋外で使用するホースの脱落防止に。問題なく使えてます。

2021-02-10
用途:
吸水ポンプのホース留めています
対象商品:
16631378

樹脂性の吸水ホースが折れてしまい、厚めのクリアホースにつけかへ、しっかり留められました。

カワバタインダストリアル 様2020-10-18
用途:
ラジエターホースの交換
対象商品:
16631362

スバルプレオのダウンホース、エンジン側のS字型のクリップホースバンドは、プライヤーで挟んで取り付けるには、スペースが狭すぎて取り付けにくいので、4分1の8mmのソケットで回して取り付けられるので、とても楽に付けることが出来ました。ちなみにホースバンドのサイズを32mmと38mmの2種類購入しましたが38mmのサイズの方が取り付けやすかったです。

2人が参考にしています
2020-10-19
用途:
単菅支柱ネットのズレ落ち防止
対象商品:
16631396

単菅支柱に使っていますが、オールステンレスなので錆びづらいし、結束バンドでネットを固定していますが、しっかりとネットを保持してくれます。

1人が参考にしています
2020-12-20
用途:
ホースの交換時、同時に交換
対象商品:
16631387

オールステンレスということで、錆びなくていつまでもきれいだと思います。またリング式のバンドではなくベルト式なのでホースにも優しいです。

2021-04-09
用途:
通常メンテナンス等
対象商品:
16631423

とくに不可もなく通常に使えます。単品で買えるのも助かります。

ペクッド 様2021-01-16
用途:
ホースの接続
対象商品:
16631378

雨水排水用水中ポンプの排水ホースの接続用に使います。弛まないので信頼性が向上しました。

2020-11-20
用途:
ゴルフクラブグリップ交換後の使用
対象商品:
16631353

ゴルフクラブグリップは自分でこうかんするために購入。特に合成ゴムは1週間位自然乾燥しないと乾かないため、3-4本で締め付けております。寄り良く蜜着している感じです。

中野 様2020-11-07
用途:
ラジエターホース止め具
対象商品:
16631396

ラジエターホース交換に伴い使用、メーカー純正のクリップはゴムの食込みが強く、長年の締め箇所劣化原因の漏れで購入、製品No3257では一回り大きく、No2551でピッタリ合いました。

2020-09-26
用途:
エアーホースの接続時
対象商品:
16631353

エアーホースのカプラー接続時に使用しています。
簡単に締め付けが出来て、漏れもなく、調子よく使えています。

1人が参考にしています
2020-11-14
用途:
支柱の固定
対象商品:
16631378

屋外での使用ですので、ステンレス製は耐久性も高いと思い購入しました。近所のホームセンターより格段に安いのに驚きました。

2020-10-12
用途:
プラボックスをΦ50mmポールに固定するのに使用
対象商品:
16631423

作りがしっかりしていて使いやすいです。
今回、一旦完全にバンドをはずして取り付ける作業になりましたが、
ねじは結構回さないといけないので、低速の電気ドライバーがあると便利です

2020-12-08
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
16631414

安価で非常に良い商品でした。バンドが、壊れたらまた注文いたします。

2021-01-04
用途:
自動車エアサス修理。エアバッグとサブタンクの結合
対象商品:
16631362

ステンレス製カシメバンドの代わりに使用しました。十分な強度があり専用不要でした。
ネジ部の高さがもっと低い方が狭小部への取付は簡単だと思いました。

2020-09-27
用途:
ホースの固定
対象商品:
16631362

ホースの固定に使用しています。
定期的に交換するので安価なのは助かります。
安価ですがメーカー品を遜色ありません。