KM-001 極圧・水置換スプレー420のレビュー

平均満足度 4.75 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
KM-001 極圧・水置換スプレー420 エーゼット
エーゼット
999 / 税込 1,099
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。 【用途】長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-17
用途:
車輪等の可動部のメンテナンス

ジャッキや滑車等の車輪部にスプレーすると他の潤滑剤と比べて圧倒的に効果が出ます。適当に動けば良い物は他の安いスプレーと使い分けています。

2025-02-04
用途:
オートバイのメンテナンス他

ワイヤーへの注油などはほとんどこれを使っています。
使いやすいオイルスプレーと思います。

2024-09-08
用途:
目視可能場所にあるスラスト及びボールベアリングの潤滑に使用
対象商品:
17068564

定期的に注油し、安定した状態が維持できています。
今の所気になる事はありません。

2人が参考にしています
2023-08-02
用途:
ノーメッキ仕上げのウェッジのお手入れ用
対象商品:
17068564

メッキしていないゴルフクラブのウエッジのお手入れに使ってます。
泥を真鍮たわしで洗い流し、綺麗に水分をとった後に本品を吹きかけて軽く拭き取ると錆も出ずいい感じ。
ラウンド前には、全体を強く拭き取ればスピン性能も変わらない気がしますが、小生プロではないので、そこは各位でご判断を(^^;

2人が参考にしています
2023-10-01
用途:
錆びて固着したところに
対象商品:
17068564

今まで、何でもかんでもとにかく安い潤滑スプレーを使っていましたが、これを使って違いに驚きました。とにかく浸透力がちがいます。今まで諦めていた錆びて動かなくなった部分に何回かスプレーして、2日後に動くようになりました。買って良かったです。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
バイクのチェーン用
対象商品:
17068564

バイクのチェーンに使用。
チェーンを専用洗剤で汚れを落とし、水洗い。乾燥させたあとにこの潤滑油をスプレーしビニル袋に入れて放置(馴染ませ)。
その後、チェーン専用オイルをスプレーして使用。
チェーンに良く馴染んで、油残りもありチェーンは長持ちしそうです。

2人が参考にしています
2022-12-23
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
17068564

これよりも良い油のスプレーはたくさんあります
これよりも安い油のスプレーもたくさんあります
けど値段と性能のバランス、コスパでコレより良いものは無いと思います

4人が参考にしています
2022-12-05
用途:
車両整備全般
対象商品:
17068564

色々と極圧水置換潤滑剤を使いましたが、此方の商品が値段と性能のバランスが1番良いと感じています
塗布後の耐久性はベルハンマーには劣りますが潤滑性能は全く劣らない感じがします

2人が参考にしています
2023-02-24
用途:
バイクのチェーン用
対象商品:
17068564

バイクのチェーン用に使用。水置換のお陰か錆びにくくて良い。安いので雑に使えるのも良い。

2人が参考にしています
2022-09-13
用途:
潤滑油として
対象商品:
17068564

かなりいい
一番効果を感じたのは鍵穴にスプレーした時、ギコギコと入れづらかった鍵が、嘘の様にスーと入るようになった

1人が参考にしています
2022-03-03
用途:
KLX125に使用。
対象商品:
17068564

水置換の為使いやすい。又、耐久性も良い。此れからも使用します。

1人が参考にしています
2021-11-08
用途:
バイクメンテ、チェーンメンテ
対象商品:
17068564

オフロードバイクの洗車後に使用しています。水置換であり、林道後の洗車に非常に便利です

1人が参考にしています
2021-04-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
17068564

750ccのバイクのノンシールチェーンに使用してます。こまめに注油してますが問題なく乗れてます。また、防錆効果も高いようで、錆びとりしたガソリンタンクに吹き付け半年放置しても錆がありませんでした。万能なスプレーだと思います。

1人が参考にしています
2021-10-28
用途:
あらゆる箇所に使える水置換潤滑油
対象商品:
17068564

適材適所で基本的に3つの潤滑スプレーを使っています。シリコンスプレー、溶剤入りの防腐性能のあるスプレー、それにこの極圧・水置換タイプです。水に濡れる可能性のある可動部分はこのスプレーで運用可能です。エアダスターでホコリを飛ばし、こまめにこのスプレーを使うことで、壊れる気配すらありません。最後に、不要な油を丁寧に拭き取ることは忘れずに。極圧性能は油が切れたときにもそれなりの潤滑状態を保つことを期待しています。他のスプレーで油切れは一気に動きが悪くなります。

2021-03-21
用途:
編機に散布している
対象商品:
17068564

滑りが良くなりますので3台の編機に良く使っています。

1人が参考にしています
2021-05-16
用途:
エーゼットいいですよー
対象商品:
17068564

状性はマシン油ですが、極圧・水置換性をもった商品を初めて知り使いました。 バイクのチェーンに使ってみようと購入しました。 1回のスプレーで何キロくらい油膜が残るのか検証してみます。 こちらのメーカーは以前から知っていましたが、特徴ある商品を製造しており、いろいろ試してみようと思っています。

2021-04-13
用途:
チェーン注油
対象商品:
17068564

いつもこれです。チェーン水で洗浄後、水置換なので、そのまま添付しています。まめに注油の必要はありますが、飛び散りも少ないです

1人が参考にしています
2020-12-07
用途:
自転車メンテナンス

これはかなり使えます!チェーン、ワイヤーなど色々なところに使えて便利です。おすすめですね!動きが渋くなったチェーンなどはこれを使ってしばらく置くと染み込んで直る場合がかなりあります。手放せませんね。

3人が参考にしています
2022-01-15
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
17068564

割とさらさらのオイルです。一回り大きな缶も購入しました。

2020-10-03
用途:
各部の潤滑、防性
対象商品:
17068564

某社の物より安価であり、性能も劣らず、塩素フリーなのでコレを愛用しています。
クルマ、オートバイ、自転車等、使える範囲が広く、非常に重宝しています。又、折りたたみ式のノズルが使い易いです。